Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Explore nossos impactantes programas de pós-graduação

Desfrute de um programa de pós-graduação que obtenha o equilíbrio perfeito entre aprimoramento de habilidades, construção de redes e exposição a projetos. Colocamos você na posição de assumir o controle de sua carreira, mas fornecemos orientação e orientação especializada em todo o processo.

Indo além do seu diploma

Juntar-se a um grupo de graduados em engenharia e negócios da Siemens gera o tipo de entusiasmo que você só sente quando se depara com algo especial. Ao longo de dois anos estimulantes, você avaliará suas oportunidades ao explorar nosso negócio e buscar inspiração em seus mentores. Mais importante ainda, avançaremos suas habilidades para um nível profissional e daremos a você a capacidade de escolher sua própria carreira.

Corajoso o suficiente para reimaginar o mundo ao seu redor?

As pessoas escolhem carreiras diferentes por motivos muito diferentes. Para alguns, é dinheiro. Outros, está fazendo um trabalho que mudará o mundo. Depois, há aqueles que só querem um lugar para se encaixar. Sabe o que pensamos? Qualquer carreira que valha seu tempo deve oferecer tudo isso e muito mais.

56cda978-29d8-4d1b-8676-0421cdc18f73 - siemens-graduate-campaign-2023-brochure-thumbnail-promo-640x480

Treinamento para se tornar um profissional de classe mundial

O que faz com que nossos programas de pós-graduação valham dois anos de sua carreira? Só os atributos profissionais que você adquirirá valem a pena. Como graduado, você participará do nosso Programa de Desenvolvimento de Pós-Graduação (GDP) — um sólido programa de módulos que criamos para aprimorar suas habilidades básicas e sociais. Também forneceremos orientação de classe mundial e oportunidades úteis de networking por toda parte, para ajudar no seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Estudantes de pós-graduação trabalham juntos em uma mesa.

Veja o que você aprenderá:

1 Fundamentos do gerenciamento de projetos

Domine os fundamentos do gerenciamento de projetos por meio de sessões de aprendizado e exercícios de estudo de caso.

2 Planejamento de carreira

Assuma o controle de sua carreira identificando seus principais pontos fortes, necessidades de desenvolvimento e motivações.

3 Formação de equipes

Torne-se um jogador de equipe eficaz ao entender os principais atributos para trabalhar bem em um grupo.

4 Habilidades de influenciar negócios

Influencie as pessoas com quem você trabalha desenvolvendo suas habilidades de planejamento, organização e comunicação.

5 Comunicações com clientes

Aprenda os princípios da comunicação eficaz com o cliente para que você possa atender melhor às necessidades deles.

6 Habilidades sociais (escolha duas)

  • Introdução à gestão
  • Fundamentos financeiros
  • Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes (fundação)
  • Engenharia na Siemens
  • Passaporte eletrônico
  • As 5 opções para uma produtividade extraordinária (base)

Saiba mais sobre nosso Programa de Desenvolvimento de Pós-Graduação

Ouça a opinião de Anika, uma de nossas graduadas, enquanto ela discute o quão valioso o Programa de Desenvolvimento de Pós-Graduação tem sido para seu próprio desenvolvimento pessoal e carreira profissional.

Quem pode se inscrever? E como?

A pessoa ideal estudará para obter um diploma relevante, geralmente em um assunto relacionado à engenharia ou negócios. Se você acha que é adequado, preencha nossa inscrição on-line. Depois disso, nosso processo analisa suas habilidades e personalidade gerais. Seja você mesmo, faça perguntas e esteja preparado.

Gráfico abstrato de mouse de computador

Triagem de aplicativos

Sua jornada começa com sua inscrição. No entanto, não revisaremos seu currículo nesta fase, pois acreditamos que as habilidades podem ser desenvolvidas e o potencial pode ser cultivado.

Não estamos muito focados no que você fez — nos preocupamos muito com quem você é e com o potencial que você pode trazer.

Gráfico abstrato do cursor do computador

Avaliação comportamental on-line

Se você atender aos nossos requisitos mínimos, você será convidado a concluir uma avaliação on-line.

Essa abordagem inclusiva nos permite avaliar se você está alinhado com nossos valores fundamentais e demonstra o potencial que estamos procurando. Isso dá a todos os candidatos uma chance justa, independentemente de sua formação.

Gráfico abstrato da entrevista on-line

Entrevista em vídeo sob demanda

Na Siemens, a tecnologia desempenha um papel importante na forma como transformamos o dia a dia.

Você pode ser solicitado a concluir uma entrevista em vídeo sob demanda, na qual gravará a si mesmo respondendo a algumas perguntas predefinidas.

Gráfico abstrato da entrevista on-line

Entrevista no centro de avaliação

A etapa final é um centro de avaliação presencial ou uma entrevista. Ele foi projetado para conhecê-lo mais e apresentá-lo à Siemens.

Do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, a Siemens me oferece tudo o que eu preciso e muito mais. Meu mentor me apoia na gestão de fretamento, mas, além disso, sinto que minhas habilidades são investidas como engenheiro, empresário e ser humano. A Siemens me deu uma visão profunda sobre quem eu sou e como trabalho. Eu entendo meus pontos fortes, mas também conheço meus pontos fracos. Isso direciona meu foco para que eu possa ser o melhor que posso ser.
Chloé Jarman, Engenheiro graduado, Smart Infrastructure da Siemens

Onde vou ficar baseado?

Temos mais de 15.000 pessoas em 25 grandes escritórios e 13 fábricas no Reino Unido, então há muitas oportunidades. Alguns de nossos principais locais são:

  • Ashby-de-la-Zouch
  • Birmingham
  • Chippenham
  • Derby
  • Euston, Londres
  • Frimley
  • Glasgow
  • Manchester
  • Newcastle
  • Northampton
  • Nottingham
  • Poole
  • Southampton
  • Stoke Poges
  • York
Mapa do Reino Unido mostrando 15 escritórios e locais de fabricação da Siemens.
493ca977-fefd-4196-b943-c99ac1811a29 - IMG-2494 original

Como é trabalhar aqui?

Estamos orgulhosos de que a Siemens UK tenha sido premiada na categoria Melhores Lugares para Trabalhar pela Glassdoor. Descubra como é realmente trabalhar aqui lendo as avaliações deixadas por nossos funcionários.

Comece sua jornada