Muitas empresas têm metas de sustentabilidade. O que importa mais, no entanto, é se uma organização pode ou não demonstrar exatamente como essas metas melhoram o desempenho financeiro.
Isso porque o ROI de sustentabilidade não é apenas uma questão estratégica, é uma questão de execução.
O retorno sobre o investimento deve ser medido da mesma forma que as organizações avaliam qualquer outra iniciativa de negócios: por meio de resultados quantificáveis, como menores custos de energia, risco operacional reduzido, tempo de inatividade evitado, melhor alocação de capital, prontidão para conformidade e garantia e outras melhorias operacionais mensuráveis.
No entanto, muitas empresas lutam para conectar os investimentos em sustentabilidade aos resultados comerciais. O problema raramente é falta de ambição. Com mais frequência, as organizações encontram dados fragmentados, propriedade pouco clara, práticas de medição inconsistentes e dificuldade em provar resultados após a conclusão dos projetos.
As organizações que criam valor de forma consistente gerenciam a sustentabilidade como uma disciplina operacional. Eles priorizam projetos com economia mensurável, criam dados de nível de decisão, atribuem uma propriedade clara, executam o trabalho e verificam o resultado. A IA pode acelerar esse sistema, mas não pode compensar dados fracos, responsabilidade pouco clara ou um caso de negócios indefinido.
Comece com os resultados de negócios, não com os requisitos de relatórios
As organizações geralmente iniciam discussões sobre sustentabilidade com obrigações de comunicação, estruturas de divulgação ou metas de longo prazo. Mas as conversas sobre ROI devem começar em outro lugar.
A primeira pergunta deve ser simples: quais iniciativas criam valor operacional ou financeiro mensurável?
Pesquisas de terceiros sugerem que esse desafio é generalizado. Em seu relatório de 2025, The Sustainability Surge: Estrutura é a nova estratégia, a UL Solutions descobriu que mais de 85% dos executivos planejam aumentar o investimento em sustentabilidade, mas apenas um em cada quatro relata um impacto muito alto de seus esforços atuais no crescimento da receita. A conclusão da empresa é consistente com o que a Siemens vê em todos os setores: as organizações não estão lutando para fazer da sustentabilidade uma prioridade. Eles estão lutando para operacionalizá-lo em escala corporativa.
Projetos que merecem capital são aqueles com um caso de negócios claramente definido. Os candidatos mais fortes geralmente reduzem custos, melhoram a resiliência, mitigam riscos operacionais, modernizam a infraestrutura ou oferecem suporte a requisitos críticos de conformidade. Os benefícios da Sustentabilidade podem ser significativos, mas devem estar vinculados a resultados comerciais mensuráveis.
Os projetos de eficiência energética geralmente se qualificam porque reduzem imediatamente as despesas operacionais e, ao mesmo tempo, reduzem as emissões. A modernização da infraestrutura pode melhorar a confiabilidade e reduzir os custos de manutenção. Recursos energéticos locais e estratégias flexíveis de energia podem melhorar a resiliência e, ao mesmo tempo, ajudar as organizações a gerenciar mercados voláteis de energia.
A Siemens Gestão total de energia A abordagem é construída em torno desse princípio: reduzir custos, melhorar a resiliência, modernizar a infraestrutura e apoiar a descarbonização por meio de uma estratégia operacional coordenada, em vez de iniciativas isoladas.
Nossa própria experiência reforça essa abordagem. Por meio do Gerenciamento Total de Energia, a empresa se concentra em reduzir custos, melhorar a resiliência, modernizar a infraestrutura e apoiar a descarbonização por meio de uma estratégia operacional coordenada. Um dos exemplos mais claros é o Performance Contracting, em que os projetos são estruturados em torno de resultados mensuráveis. Os investimentos em sustentabilidade podem ser avaliados e governados como qualquer outro programa de capital.
Para os líderes que alocam capital, a prioridade não deve ser “Qual projeto reduz mais carbono?” Deveria ser “Qual projeto oferece a combinação mais forte de retorno financeiro, valor operacional e impacto na sustentabilidade?”
Essa mudança transforma a sustentabilidade de um exercício de relatórios em uma disciplina de investimento.
Crie dados de nível de decisão antes de criar mais projetos
Toda discussão sobre ROI acaba voltando aos dados.
Mas nem todos os dados são úteis para a tomada de decisões.
Os dados de nível de decisão são precisos, consistentes, oportunos, auditáveis e confiáveis em todas as funções. Ele permite que os líderes comparem alternativas, aloquem capital, meçam o desempenho e defendam decisões com confiança.
A sequência é importante: dados → decisão → projeto → medição → verificação
Quando as organizações pulam a primeira etapa, cada etapa seguinte se torna mais difícil.
É aqui que muitos esforços de sustentabilidade diminuem. Os dados geralmente estão em vários sistemas, unidades de negócios, fornecedores e parceiros externos. Departamentos diferentes podem usar metodologias e suposições diferentes. Os líderes gastam tempo debatendo os dados em vez de agir com base neles.
A auditabilidade é importante não apenas para relatórios externos, mas também para alocação de capital. É improvável que os executivos financiem projetos repetidamente se as economias não puderem ser verificadas. As equipes financeiras precisam ter certeza de que os benefícios projetados são reais, mensuráveis e atribuíveis às mudanças operacionais reais.
O valor dos dados confiáveis fica claro quando as organizações começam a procurar oportunidades de economia. Gerenciamento de contas de serviços públicos da Siemens compromissos identificados em mais de 2 milhões de dólares em oportunidades para um grande produtor de aço dos EUA, quase $500.000 em oportunidades para um fornecedor de equipamentos industriais, e mais do que Valor de 1 milhão de dólares para uma empresa ferroviária dos EUA. Esses resultados não começaram com a tecnologia. Eles começaram com dados validados e análises disciplinadas.