Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Implementando o futuro da rede de energia

A Tata Power Delhi Distribution Limited instalou mais de 260.000 medidores inteligentes no norte de Delhi e deu um passo significativo para cumprir a visão da Índia de uma rede inteligente.

Por Swati Prasad

North Delhi, uma região grande e movimentada dentro do Território da Capital Nacional (NCT) de Delhi, abriga mais de 7 milhões de pessoas. Tem uma mistura de áreas industriais, complexos comerciais, monumentos históricos, complexos de apartamentos e colônias residenciais, mas aqueles que cresceram em Delhi o associam mais ao Campus Norte e suas instituições de prestígio, como o St. Stephen's College e o Shri Ram College of Commerce.

Rasna Kame (48), arquiteta, mora com a família na casa ancestral do marido em Shakti Nagar, uma colônia criada no início dos anos 1950. Hoje, o bangalô de 500 metros quadrados pode ter uma aparência datada, mas a distribuição de energia em seu bairro é de última geração. “Raramente temos interrupções”, diz Kame. No entanto, nos últimos dois anos, o consumo de eletricidade da família aumentou significativamente, graças ao trabalho em casa e à educação on-line. É por isso que a notícia de que a empresa de distribuição de energia na área — Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) — está instalando medidores inteligentes a deixou curiosa. “Ouvi dizer que os medidores inteligentes nos ajudarão a controlar nosso consumo de energia”, diz Kame.

Dados em tempo real de medidores inteligentes

Ela está certa. Com medidores inteligentes, os clientes podem obter dados valiosos de consumo de energia em tempo real em seus telefones celulares, que podem ser usados para fazer mudanças em seu estilo de vida. Em março de 2022, a Tata Power-DDL, uma joint venture entre a Tata Power e o governo de Delhi, instalou 260.000 medidores inteligentes no norte de Delhi para consumidores domésticos, comerciais e industriais. “A Tata Power-DDL é uma das primeiras concessionárias do país a lançar medidores inteligentes”, diz Ganesh Srinivasan, CEO da Tata Power-DDL. Para essa iniciativa, sua empresa está trabalhando em parceria com a Landis+Gyr, líder global em medição inteligente, e com a Siemens, líder em soluções de rede inteligente que instalou e comissionou o sistema de gerenciamento de dados de medidores para a Tata Power-DDL.

A Tata Power-DDL é uma das primeiras concessionárias do país a lançar medidores inteligentes.
Ganesh Srinivasan, CEO , Tata Power-DDL

Robert HK Demann, chefe de Smart Infrastructure da Siemens Limited (Índia), acredita que a iniciativa é um marco importante no desenvolvimento do sistema de energia da Índia. “Temos muito orgulho da parceria com a Tata Power-DDL na digitalização das redes de distribuição de energia. Nosso objetivo é capacitar nossos clientes a superar seus desafios de transformação digital e sustentabilidade com nossas tecnologias. A implementação da Infraestrutura de Medição Avançada está alinhada ao Programa Nacional de Medição Inteligente e desempenhará um papel fundamental na implantação de Redes Inteligentes em todo o país”, afirma.

O benefício para a concessionária é substancial e concreto, como observa Demann: “Os medidores inteligentes fornecem às concessionárias uma utilização precisa e em tempo real dos dados. O sistema de gerenciamento de dados de medidores EnergyIP de última geração implantado pela Siemens permite a coleta oportuna e precisa de dados do medidor de eletricidade, levando a uma maior visibilidade da rede de consumidores e permitindo que as concessionárias de distribuição otimizem melhor a rede.”

Close-up of a hand holding a smartphone displaying the Tata Power-DDL Connect app.

Com o aplicativo Tata Power-DDL Connect, os clientes da Tata Power Delhi Distribution Limited podem pagar suas contas e revisar os detalhes da conta, acessar informações sobre interrupções e interrupções no serviço, registrar reclamações e encontrar dicas de conservação de energia, entre outros recursos.

Os medidores inteligentes são um primeiro passo crucial na direção das redes inteligentes, ou redes elétricas com sistemas de automação, comunicação e TI que podem monitorar os fluxos de energia dos pontos de geração aos pontos de consumo. Esses sistemas controlam o fluxo de eletricidade ou reduzem a carga para corresponder à geração em tempo real ou em um cenário quase real.

Antes de embarcar nessa jornada, a Tata Power-DDL realizou um estudo detalhado de viabilidade para entender as deficiências dos medidores convencionais. “Um dos maiores desafios dos medidores convencionais era o tráfego unidirecional entre a empresa e os consumidores”, diz Srinivasan. Roubo de energia, gerenciamento de interrupções, gerenciamento de receita, ineficiências de cobrança e confiabilidade do serviço estavam entre os outros desafios enfrentados pela empresa.

A escolha lógica

Portanto, os medidores inteligentes foram uma escolha lógica. Na verdade, os medidores inteligentes são a chave para a redução das perdas de transmissão e distribuição (T&D). Hoje, a Tata Power-DDL pode ler os medidores inteligentes de seus clientes remotamente. “Com a redução da necessidade de movimentação física da equipe, as despesas operacionais também são reduzidas”, diz Srinivasan.

A professional woman wearing glasses in a low-lit office working at a computer.

O sistema de gerenciamento de dados de medidores EnergyIP de última geração implantado pela Siemens permite a coleta oportuna e precisa de dados do medidor de eletricidade.

Os medidores inteligentes também são vantajosos para os consumidores. Eles aumentam a satisfação do cliente por meio de faturamento on-line contínuo e sem erros, detecção mais rápida de interrupções e restauração do serviço. E, como Kame mencionou, os clientes obtêm uma imagem em tempo real do consumo de energia.

“Certamente ajudaria conhecer nossos dados de uso”, diz Sanjay Verma (51), engenheiro eletrônico. Verma mora no Setor 13, Rohini, e tem pais idosos morando por perto no Setor 18. Como ele viaja entre as duas casas, ele deseja estudar os dados de uso e projetar o uso mensal em ambos os apartamentos. Com medidores inteligentes, “as possibilidades de engajamento do cliente são enormes”, diz Srinivasan. Por exemplo, a Tata Power-DDL lançou um programa comportamental de resposta à demanda para clientes residenciais em sua área de operação para ajudá-los a reduzir seu pico de demanda entendendo seus padrões de consumo.

Integração de energias renováveis à rede

Os medidores inteligentes também são um pré-requisito para integrar mais energias renováveis à rede e equilibrar as cargas. A Índia está pronta para testemunhar mudanças consideráveis em seu mix de energia, com o país visando 500 GW de geração de energia renovável até 2030. O governo indiano vem tomando várias medidas para incentivar as famílias a instalar usinas solares nos telhados. Em fevereiro, simplificou ainda mais os procedimentos para que mais famílias possam se beneficiar do subsídio para usinas de energia solar.

A energia renovável dá origem a prosumidores ou consumidores que também são produtores de energia. “Uma rede que usa uma proporção maior de energia renovável é afetada por maiores flutuações de fornecimento, que precisam ser estabilizadas por meio do armazenamento em baterias, e por novas tecnologias, como usinas virtuais”, diz Demann, referindo-se às usinas distribuídas baseadas em nuvem que agregam as capacidades de recursos heterogêneos de energia distribuída com o objetivo de melhorar a geração de energia, bem como comercializar ou vender energia no mercado de eletricidade. Dadas as flutuações na geração de energia renovável, os medidores inteligentes permitem um melhor gerenciamento da carga de pico e fora do pico.

Os medidores inteligentes fornecem às concessionárias uma utilização precisa e em tempo real dos dados.
Robert H. K. Demann, Diretor de Smart Infrastructure, Siemens Limited

Demann diz que os medidores inteligentes são semelhantes aos sensores que determinam o consumo de energia, fornecendo a transparência necessária ao consumidor final. “Eles também permitem uma previsão precisa da carga”, acrescenta Srinivasan.

Em uma época em que a sustentabilidade se tornou um critério-chave para consumidores, empreendedores e acionistas, a tecnologia contribui para o alcance das metas de Meio Ambiente, Social e de Governança (ESG). Com o gerenciamento de dados possibilitado por medidores inteligentes, a Tata Power-DDL pode atender às metas de sustentabilidade nas áreas de eficiência energética, redução das emissões de gases de efeito estufa e melhoria da segurança dos funcionários e do público em geral. Além disso, a Siemens está trabalhando para melhorar a segurança operacional e a confiabilidade dos ativos essenciais de energia da Tata Power-DDL.

Os medidores inteligentes também permitem a negociação ponto a ponto por meio do blockchain, que é visto como uma ferramenta promissora para registrar e facilitar transações entre geradores e consumidores de energia. “Os prossumidores podem vender eletricidade a qualquer consumidor por meio da rede da distribuidora pagando tarifas de rodagem conforme especificado pelo regulador”, diz Srinivasan.

Nos últimos oito anos, o consumo de eletricidade per capita na Índia cresceu constantemente de 914 kWh em 2012-13 para 1.208 kWh em 2019-2020. No entanto, é quase um terço da média mundial (que foi de 3.260 kWh em 2018-19). De acordo com um relatório do Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas (ONU-Habitat), a Índia está prestes a ver uma rápida urbanização e terá mais duas megacidades com mais de 10 milhões de habitantes cada até 2030. Juntamente com a urbanização, o consumo de eletricidade deve crescer dramaticamente, criando a necessidade de gerenciamento inteligente do fornecimento de energia da rede aos consumidores.

Com medidores inteligentes, as possibilidades de engajamento do cliente são enormes.
Ganesh Srinivasan, CEO, Tata Power-DDL

Aliás, o marco histórico da Tata Power-DDL de instalar 260.000 medidores inteligentes no norte de Delhi quase coincidiu com o governo indiano liberando um esquema de cinco anos de Rs 3.030 bilhões (USD 40,55 bilhões) que visa instalar 250 milhões de medidores inteligentes em todo o país. Este programa, anunciado em junho do ano passado, será o maior programa de medição inteligente de eletricidade do mundo.

“Não conheço nenhum outro mercado que implantará 250 milhões de medidores inteligentes nos próximos anos”, diz Demann. Números tão grandes só podem vir de um país como a Índia, com sua população de 1,39 bilhão. Dadas suas ambições e projeções de alto crescimento, não parece distante o dia em que a Índia terá uma rede inteligente em todo o país, apoiada por milhões de medidores inteligentes. Pois os medidores inteligentes, como diz Srinivasan, são a espinha dorsal da construção de uma rede inteligente.

Autor: Swati Prasad é jornalista freelancer que mora em Delhi e escreve sobre negócios, economia, tecnologia e saúde. Ela reporta da Índia para várias publicações no exterior e trabalhou como correspondente e editora para The Economic Times, Business Standard, The Indian Express e Business Today.

3 de maio de 2022

Créditos das fotos: Siemens AG, Tata Power Delhi Distribution Limited, Shutterstock