Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Digitalização por trás da renaturação do rio Emscher

Como o rio Emscher se transformou do mais poluído da Alemanha em um dos mais limpos: a empresa de gerenciamento de águas residuais EGLV enfrentou esse desafio com o apoio da virtualização e da tecnologia de controle de processos de ponta.

Assista: Gestão sustentável de águas residuais

Nesta entrevista em vídeo, o Dr. Emanuel Grün, chefe de gestão e tecnologia de água da EGLV, e Eckard Eberle, ex-CEO da Process Automation da Siemens, compartilham ideias sobre como a tecnologia de virtualização e controle de processos ajudou a transformar o Emscher.

O Emschergenossenschaft e o Lippeverband (EGLV) gerenciam conjuntamente o tratamento de águas residuais, proteção contra inundações, gerenciamento de águas subterrâneas, remediação relacionada à mineração, restauração de rios e proteção de ecossistemas.

Principais benefícios

Reduza os custos operacionais

Um estudo de lucratividade revelou que centralizar o controle do processo em uma plataforma virtual reduz os custos operacionais em pelo menos 20%.

Escale em todas as regiões

Uma plataforma unificada agora conecta e gerencia aproximadamente 800 plantas e sistemas distribuídos, incluindo 59 estações de tratamento de águas residuais e 546 estações de bombeamento.

Restaurar a natureza

Ao apostar nas tecnologias certas, a EGLV garante que residentes, animais e plantas possam desfrutar de um habitat natural e seguro ao longo dos rios Emscher e Lippe nas próximas décadas.

30 anos, centenas de plantas, um rio renascido

O Projeto de Restauração Emscher é para todas as idades. Outrora o maior esgoto a céu aberto da Europa, o rio Emscher foi revitalizado em um estado quase natural em um empreendimento multifásico e multigeracional de 30 anos. Uma parte fundamental do empreendimento envolveu a atualização e expansão de todos os sistemas de tratamento de águas residuais nas bacias dos rios Emscher e Lippe. O controle do processo de centenas de fábricas e sistemas precisou ser migrado para uma plataforma virtual. A empresa de gerenciamento de águas residuais EGLV, que gerencia o ciclo da água da maior aglomeração da Europa entre Dortmund e Duisburg e a região vizinha de Lippe, ao norte, recorreu ao SIMATIC PCS 7 e à tecnologia de virtualização da Siemens para apoiar esse empreendimento monumental.

Vista aérea de uma grande estação de tratamento de águas residuais operada pela EGLV

Uma plataforma virtual para todos

Aproximadamente 800 plantas e sistemas distribuídos, incluindo 59 estações de tratamento de águas residuais e 546 estações de bombeamento, são operados pela EGLV. Muitas dessas plantas têm seus próprios sistemas de controle de processo que são mantidos localmente, causando enormes esforços para sua operação.

Após os resultados de um estudo de lucratividade — que revelou que um sistema virtual centralizado reduziria o custo operacional em pelo menos 20% — a EGLV combinou a responsabilidade pelos sistemas de tecnologia operacional e de TI de suas fábricas em um só. Em seguida, recorreu à Siemens para virtualizar e conectar seus vários sistemas de controle de processo. O SIMATIC PCS 7 com os modelos de água padronizados integrados, que ofereciam funcionalidades personalizadas para o setor de água, formou a base da solução digital.

Esse desafio exigente só pode ser realizado com uma infraestrutura correspondentemente eficiente e moderna, especialmente na área de tecnologia de controle de processo.<br/>
Dr. Emanuel Grün, Membro do Conselho de Gestão da Água e Serviços Técnicos, EGLV

Migração de planta por planta, passo a passo

“Conectar os sistemas de controle locais ao sistema de controle central foi um grande desafio” diz Andre Albers, representante de vendas da Siemens Digital Industries. A EGLV e a Siemens encontraram uma solução inovadora, confiável, econômica e segura que usava redes públicas existentes e um túnel VPN. As primeiras plantas foram migradas com sucesso. A estreita colaboração entre a equipe local e a equipe do projeto ajudou a facilitar a adoção do novo sistema. Para reduzir custos, a EGLV integra cada planta ao sistema, uma a uma, quando a solução de controle de processo local deve ser atualizada. Em seguida, estão as grandes usinas de processamento de águas residuais que atendem o equivalente a mais de meio milhão de pessoas.

Projetos emblemáticos

Além de atualizar as plantas existentes, a EGLV concluiu a construção do novo esgoto Emscher que funciona entre as estações de tratamento de águas residuais de Dortmund-Deusen e Emschermündung. O esgoto de 51 km de extensão coleta águas residuais de mais de 2,26 milhões de habitantes, bem como grandes volumes da indústria e dos negócios, e as encaminha para as estações de tratamento de Bottrop e Emschermündung. Uma das três grandes estações de bombeamento do esgoto e a nova usina de secagem de lodo de esgoto com energia solar térmica funcionam na plataforma virtual. Ambas as aplicações foram projetos emblemáticos na região e para a EGLV.

Revitalizando o meio ambiente

“Como parte da transformação digital na EGLV, estamos particularmente interessados em utilizar ainda mais os dados de nossa fábrica criando gêmeos digitais e usando inteligência artificial na operação da fábrica.

Esse projeto de digitalização não é apenas um fim em si mesmo, ele também tem um valor maior. Nosso objetivo é criar espaços habitáveis para as pessoas e a natureza ao longo dos rios Emscher e Lippe.
” O Dr. Emanuel Grün explicou na época.

Ao apostar nas tecnologias certas para melhorar suas operações, a EGLV garantiu que o projeto de renaturação de Emscher de 30 anos seguisse seu curso e que residentes, animais e plantas pudessem desfrutar de um habitat natural e seguro por muitas décadas.

Novembro de 2022