Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Uma microrrede inovadora em Upper Blinkwater, África do Sul, fornece eletricidade renovável sustentável, capacitando comunidades e impulsionando o desenvolvimento local.

Enfim, potência

Aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo ainda não têm acesso à eletricidade. As microrredes podem levar energia aos locais mais remotos, usando fontes de energia renováveis para garantir soluções sustentáveis e neutras para o clima. Upper Blinkwater, na África do Sul, serve como modelo para essa abordagem.

Quando Neliswa Gaju quer saber o que está acontecendo no mundo agora, ela entra na sala de estar e liga a TV. Isso pode parecer trivial ou como uma rotina chata e evidente. Mas não é! Porque Neliswa mora em Upper Blinkwater, no Cabo Oriental da África do Sul, a cerca de 200 km a nordeste de Port Elizabeth. A pequena vila com cerca de 70 famílias é tão remota que não estava conectada à rede elétrica nacional. Por muito tempo, não havia eletricidade aqui até 2020, quando uma pequena rede elétrica independente - a chamada microrrede - foi instalada. Muitas empresas e associações diferentes estão envolvidas no projeto, que foi iniciado pela Província do Cabo Oriental na África do Sul e pelo estado federal da Baixa Saxônia na Alemanha.

Happy South African woman posing with baby in rural village.

Tudo é fácil agora

“Nossa vida era muito, muito difícil naquela época de nossos pais, antigamente”, diz Neliswa. “Naquela época, usávamos fogo para cozinhar, até mesmo para fazer água morna. Todas as manhãs, ficar acordado cedo e fazer esse trabalho. E cozinhar, tudo o que estávamos fazendo no fogo. Mesmo iluminando, estamos usando velas e parafina para acender à noite. Agora, tudo mudou. Tudo é fácil! Podemos usar eletricidade para cozinhar, passar roupas, geladeiras, máquinas de lavar. Temos luzes elétricas e TVs. Podemos assistir a tudo, até mesmo do exterior.”

Man typing on computer at power plant.

Desmond Mabilo

A microrrede em Upper Blinkwater consiste em três componentes principais: um sistema fotovoltaico (75 kWp), um gerador a diesel e um sistema de armazenamento de baterias. “A rede inteligente é conectada e controlada por componentes da Siemens “, explica Desmond Mabilo, da Siemens Smart Infrastructure, que acompanhou a instalação do sistema. “Um SICAM Microgrid Controller controla as fontes de energia (fotovoltaica, gerador a diesel, bateria) e um módulo de redução de carga garante que a eletricidade seja usada de maneira ideal. Com esse sistema, garantimos que haja pelo menos energia suficiente para cada família operar um carregador de celular, uma TV, uma antena parabólica e uma chaleira. Além disso, existem algumas máquinas de lavar comuns e algumas máquinas comerciais.”

Uma solução sustentável

“O gerador a diesel, que obviamente não é sustentável, só é usado quando o sistema solar não funciona e o armazenamento da bateria está vazio”, diz Desmond. “Nos últimos três anos, a Upper Blinkwater já conseguiu gerar cerca de 90% de sua eletricidade por meio de energia fotovoltaica. Para garantir que sejamos ainda melhores no futuro, também integraremos pequenos geradores eólicos à microrrede. As análises mostraram que há vento suficiente em Upper Blinkwater. Portanto, esperamos que, no futuro, precisemos usar o gerador a diesel aqui muito raramente e seremos capazes de abastecer as residências exclusivamente com eletricidade sustentável.”

Uma chance de sair da pobreza

“Foi incrível ver as atividades econômicas que foram desencadeadas apenas pelo fornecimento de eletricidade. Quando chegamos aqui pela primeira vez, havia muito pouca atividade econômica nessa pequena comunidade. Grande parte do comércio foi, na verdade, uma troca”, diz Tshibvumo Sikhwivhilu, cofundador e CEO da Lamo Solar. “Agora, quatro anos depois, ficamos surpresos com as mudanças. Por exemplo, há um carpinteiro local que é capaz de fazer cadeiras e mesas por meio de eletricidade verde renovável para fornecê-las e vendê-las. Agora, essas cadeiras podem parecer, você sabe, um luxo ou algo em que sentar porque são móveis, mas o impacto de ter uma cadeira vai muito além do que vemos a olho nu, porque escolas e crianças podem se reunir em um só lugar sentadas em algo muito mais confortável e não debaixo de árvores para aprender. Um pequeno passo para romper com o ciclo da pobreza. ”

Uma solução para muitas aldeias

Upper Blinkwater não é um caso isolado. Somente na Província do Cabo Oriental, na África do Sul, cerca de 25% das aldeias rurais não estão conectadas à rede elétrica. Em todo o mundo, cerca de 1,2 bilhão de pessoas não têm eletricidade e, portanto, estão excluídas, em princípio, de muitas oportunidades de viver, negociar e se comunicar umas com as outras. As microrredes criam novas perspectivas para essas pessoas e são sustentáveis ao mesmo tempo.
Neliswa diz: “As notícias na África do Sul estão cheias de reportagens sobre escassez de eletricidade. Muitas pessoas se queixam de perda de carga (desconexão temporária da eletricidade devido à sobrecarga da rede). Não temos esse problema em Upper Blinkwater. Nossa eletricidade é estável.”

Aenne Barnard, agosto de 2023

South African man standing in microgrid facility.

Tshivumo Sikhaivhilu

Pesquisa e tecnologia fascinantes

Informações sobre nossos laboratórios de pesquisa e conhecimentos técnicos

Logotipo da Siemens com fundo abstrato colorido com uma mistura de cores azul, verde e amarelo.