Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Manutenção com suporte de IA para alta disponibilidade da planta

A Sachsenmilch, líder em laticínios na Europa, aumenta a eficiência com o Senseye Predictive Maintenance. Sua plataforma de nuvem com IA/ML analisa proativamente o maquinário da fábrica, garantindo alta disponibilidade, menos necessidade de manutenção e economia significativa de custos. A tecnologia, acessível globalmente, otimiza o desempenho.

Entre pequenas margens de lucro, altos padrões de qualidade para produtos geralmente perecíveis e janelas de manutenção apertadas entre os processos de produção, a indústria de alimentos e bebidas precisa lidar com enormes desafios na produção. Por causa disso, a tolerância a falhas é baixa. Atualmente, cada vez mais máquinas inteligentes e de última geração em rede estão sendo usadas na produção, que se comunicam entre si e geram dados que podem, com a solução de software certa, ser usados para otimizar a manutenção.

A Sachsenmilch Leppersdorf GmbH foi fundada há 30 anos e processa cerca de 4,6 milhões de litros de leite por dia, o que corresponde a 170 entregas por caminhão. Para manter esse volume, um processo de produção contínuo que opere 24 horas por dia, 7 dias por semana, é essencial. É por isso que a empresa decidiu implementar um produto-piloto no local em colaboração com a Digital Enterprise Services da Siemens.

Uma correia transportadora com garrafas de leite na fábrica de laticínios da Sachsenmilch.
O Senseye Predictive Maintenance é uma adição valiosa aos nossos processos em termos de manutenção preventiva.
Roland Ziepel, Gerente técnico, Sachsenmilch Leppersdorf GmbH

“Usamos na planta tecnologias extremamente diversificadas, mas graças à solução da Siemens, podemos responder antes que os problemas se tornem grandes demais. Isso reduz consideravelmente as interrupções na produção. Também eliminamos os planos fixos de manutenção: agora, o que nos guia são as condições da planta, o que também nos permite reduzir os custos de manutenção.” Um dos maiores desafios na implementação do projeto-piloto foi definir os dados certos para o software. “Há muitos fatores que influenciam, incluindo temperatura, ciclos, frequências etc.”, diz Ziepel.

Foto de rosto de Roland Ziepel, Gerente técnico da Sachsenmilch Leppersdorf GmbH

A solução Senseye Predictive Maintenance da Siemens é uma plataforma que pode identificar problemas imediatos e futuros usando algoritmos com suporte de IA que aprenderam o comportamento normal de máquinas e dos funcionários da manutenção. Ele pode ser usado para iniciar atividades de manutenção antes que a planta realmente seja paralisada.

A empresa trabalhou pela primeira vez com especialistas da Siemens para definir os pontos de dados corretos para prever cenários de falha específicos. Os dados já existentes do sistema de controle foram usados de várias maneiras. Em alguns lugares, novos sensores e o sistema de monitoramento de condições SIPLUS CMS1200 foram instalados para monitorar a vibração.

Durante todo o projeto, a Sachsenmilch se beneficiou do fato de que a Siemens não apenas contribuiu com sua expertise tecnológica, mas também ajudou com o projeto. De acordo com Ziepel, isso facilitou muito a colaboração. O apoio da Siemens na implementação da solução incluiu o treinamento e a orientação dos funcionários da Sachsenmilch, o que permitiu que eles assumissem o controle do projeto com rapidez e sucesso.


Dois trabalhadores de uma fábrica de laticínios inspecionando o maquinário.
Hoje, já podemos dizer que o projeto-piloto do Senseye Predictive Maintenance se pagou.
Roland Ziepel, Gerente técnico, Sachsenmilch Leppersdorf GmbH

“Por exemplo, agora conseguimos planejar a substituição de uma bomba, o que resulta em um tempo de inatividade muito menor em comparação com uma falha não planejada da bomba durante a produção. Essa ação por si só – a identificação precoce do fim da vida útil da bomba – nos economizou cerca de seis dígitos”, diz Ziepel.

O próximo projeto já está começando. Trabalhando com a Siemens, a Sachsenmilch planeja integrar o Senseye Predictive Maintenance em seu SAP Plant Maintenance (PM). O objetivo é que as mensagens de manutenção do Senseye sejam recebidas automaticamente pelo SAP PM para que possam ser consideradas quando os trabalhos de manutenção forem gerados.

No futuro, também será possível usar o Maintenance Copilot Senseye de forma mais ampla como um assistente de manutenção virtual que pode fornecer recomendações de ação baseadas em dados quando for necessário fazer uma manutenção. Ele consolida toda a experiência da equipe de manutenção, armazena todas as informações necessárias nas plantas (incluindo manuais de máquinas) e melhora a colaboração dentro da fábrica de laticínios.


Dois engenheiros discutindo os resultados do aplicativo Senseye Predictive Maintenance em uma tela grande.