Eletrônica analógica: um risco crescente
A linha de impressão Cerutti data de 1991 e ainda operava principalmente em eletrônica analógica. “A linha é extremamente robusta. Funcionou por trinta anos sem praticamente nenhum tempo de inatividade. Há três anos, uma placa de circuito eletrônico falhou. Ficamos inativos por uma semana e meia: o fabricante da máquina não existia mais e a placa não estava disponível em nenhum lugar. Só pudemos resolvê-lo convertendo parcialmente para o controle da Siemens. Mas ficou claro: se algo assim acontecesse novamente, poderíamos ficar off-line por semanas.”
Além disso, Christian Schietse, o técnico que construiu e manteve a máquina por anos, se aposentou. “Ele era nossa enciclopédia ambulante”, diz Kristof. “Os técnicos mais jovens simplesmente têm menos conhecimento de eletrônica analógica. O risco havia se tornado muito grande.”
A solução: modernização completa com a Siemens
Logo ficou claro que um retrofit era a melhor opção. “A máquina estava mecanicamente em perfeitas condições. Uma máquina nova custa mais dinheiro e você também precisa de mais tempo e espaço para construir e comissionar tudo. Com um retrofit, pudemos garantir que a máquina voltasse a ser perfeitamente confiável, capaz de lidar com novos produtos, funcionar com mais segurança e consumir menos energia.”
A Amcor escolheu a Siemens pela terceira vez. Eles já haviam adaptado duas máquinas de laminação. “Queríamos um parceiro com amplo conhecimento técnico e experiência, apoiado por uma sede a quem recorrer quando surgirem problemas graves. A proximidade, o fato de falarem holandês, o preço — tudo funciona a favor deles. E temos sido padronizados nos componentes da Siemens por anos, para que possamos manter tudo sozinhos.”
A Siemens reconstruiu toda a linha em oito semanas. O controlador é um SIMATIC S7-1516 TF, que também incorpora todas as funcionalidades de segurança. Os inversores SINAMICS S120 e os servomotores SIMOTICS garantem um controle suave e preciso. Os antigos botões e medidores foram substituídos por duas novas telas HMI com uma interface amigável.
“Passamos um ano nos preparando, produzimos estoque extra e planejamos tudo meticulosamente”, explica Kristof. “Graças a essa preparação, pudemos testar a linha após sete semanas e colocá-la em produção dentro do cronograma. A Siemens então realizou algumas otimizações e forneceu suporte, mas a linha funcionou de forma confiável em velocidades desejadas imediatamente. Não vemos isso com muita frequência. A Callewaert de Harelbeke, responsável pelos novos gabinetes e cabos, também teve um desempenho excelente, como sempre.”
Pronto para o futuro
“O maior ganho com essa reforma é a restauração da confiança”, diz Kristof. “Estamos bem por mais 20 a 30 anos. Se o tempo de inatividade ocorrer, agora é de 1 dia em vez de 4 a 6 semanas. Nos meses seguintes à reforma, a demanda por vários produtos aumentou. Graças à maior confiabilidade, alcançamos essa maior produção sem problemas.”
“Tecnicamente, agora estamos prontos para o futuro. No futuro, trabalharemos cada vez mais com filmes recicláveis. Como são mais elásticos, o controle de tensão deve ser perfeito. E é. Graças ao aumento da precisão, já estamos vendo uma pequena melhoria na qualidade de alguns produtos.”
“A máquina também funciona com mais eficiência. A Siemens contribuiu ativamente para isso. Ao otimizar o controle da válvula do forno, agora temos menos vazamento de ar em nosso escapamento, o que nos permite reduzir a velocidade do motor. E por meio do barramento DC comum para os acionamentos, a energia de frenagem dos motores pode ser recuperada. Tudo isso resulta em uma economia de energia de cerca de 10% em eletricidade e 3% no consumo de gás de forno.”
Nossos operadores estão satisfeitos: a máquina está mais segura, agora está em total conformidade com as diretrizes PLd e os padrões ATEX. Também é mais silencioso graças aos novos motores AC. E eles precisam andar menos porque o controle agora está em uma HMI em vez de espalhado pela máquina. As telas são programadas para que os operadores mal cometam erros, pois podem usar receitas. Isso também melhora a eficiência.”