Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Uma imagem aproximada de microplásticos flutuando na água, destacando a poluição ambiental.

As plantas são plástico novo: o microplástico não é um microproblema

De acordo com o PlantSwitch: a solução para combater a poluição microplástica são as plantas.

ABRIL DE 2024

De acordo com o Institutos Nacionais de Saúde (NIH), os microplásticos (MPs) podem ser encontrados em todo o ambiente, incluindo o ar que respiramos, os alimentos que comemos e a água que bebemos. Cientistas encontraram partículas microplásticas em rios e lagos em ilhas remotas, nas nuvens acima do Monte Fuji e na neve na Antártica, enfatizando sua presença onipresente em todo o mundo.

Mas o que eles são? Quais são esses microincômodos que estão criando um macro-problema?

Os MPs são categorizados como fragmentos de material polimérico de cadeia longa (plástico) feito pelo homem que são menores que cinco milímetros de comprimento — do tamanho de apenas um grão de arroz. Sua longevidade se estende por milhares de anos, quando os MPs se formam como fragmentos menores e se separam de pedaços maiores. Isso pode acontecer durante o desenvolvimento de produtos comerciais ou durante a degradação de produtos plásticos, como pneus, garrafas de água e embalagens de produtos de beleza.

Às vezes, os MPs são deliberadamente produzidos como pastilhas de resina e reaproveitados na fabricação de vários itens, como talheres descartáveis, brinquedos, óculos de sol e até móveis. Apesar dos esforços para reciclar esses itens, os MPs ainda estão sendo ingeridos por animais e humanos em um ritmo alarmante.

Em média, os humanos consomem o equivalente aproximado de um valor do cartão de crédito de plástico toda semana — cerca de 5 gramas. Pense nisso:

A photograph of plastic waste floating in the ocean, highlighting the issue of pollution.

Uma sacola plástica do supermercado mais próximo voa pela janela de um carro na rodovia, pega um pouco de ar e segue para o Golfo do México. Aqui, ele se decompõe em pedaços menores com o tempo e é comido pela comunidade local de pargo vermelho.

Você decide levar sua família para uma refeição deliciosa em um restaurante local para comemorar um aniversário e adivinha o que está listado como a “captura do dia”? Sim, aquele pargo vermelho.

Os MPs também podem ser encontrados em água potável e pode ter um efeito sério na saúde humana. Os cientistas acreditam que, uma vez ingeridos, os MPs podem causar estresse oxidativo, danos ao DNA, disfunção orgânica, distúrbio metabólico, resposta imune e neurotoxicidade... só para citar alguns.

Como podemos parar com isso? De acordo com Dillion Baxter, CEO e cofundador da PlantSwitch, a solução são as plantas.

Na PlantSwitch, nossa missão é substituir todo o plástico descartável à base de petróleo por plantas”, disse Baxter. “Nós reciclamos resíduos agrícolas, como cascas de arroz e palha de trigo, em uma resina vegetal que pode ser usada para fazer quase todos os tipos de produtos plásticos.

A PlantSwitch, que abriu uma fábrica nos EUA, trabalha com fazendas locais para transformar resíduos agrícolas em pellets compostáveis. Essa resina bioplástica é então usada pelos fabricantes para fazer de tudo, desde utensílios para comer, recipientes de cosméticos, escovas de dente e cápsulas de café.

Usando sua tecnologia proprietária, a PlantSwitch encontrou uma maneira de criar um material de base biológica de baixo custo, com propriedades que se assemelham aos plásticos tradicionais, que é compostável no quintal. “Foi um longo caminho até aqui”, disse Baxter, “mas conseguimos trabalhar com parceiros de tecnologia, financiamento e desenvolvimento que nos ajudaram a criar um produto verdadeiramente sustentável, do qual nos orgulhamos”.

Eles iniciaram a produção comercial com uma fábrica comercial de 50.000 pés quadrados com capacidade de 25.000 toneladas por ano. O ecossistema da Siemens desempenhou um papel crucial no lançamento de seu primeiro site:

Serviços financeiros da Siemens (SFS) apoiado por uma linha de crédito de 5 milhões de dólares para adquirir equipamentos para a nova instalação, incluindo trituradores, um sistema de transporte e extrusoras.

Indústrias digitais da Siemens (DI) ajudou a colocar a nova instalação em funcionamento, além de trabalhar diretamente com o PlantSwitch para garantir que todos os equipamentos tenham especificações da Siemens e serviços de peças de reposição.

Infraestrutura inteligente da Siemens (SI) ajudou a encontrar uma alternativa para centrais telefônicas depois que a PlantSwitch sofreu atrasos no fornecimento de energia para a nova instalação.

“A equipe da Siemens tem sido uma parceira extremamente valiosa para nos ajudar a construir o futuro dos plásticos. Começamos nossa colaboração em um ponto de inflexão crítico para o PlantSwitch, e eles são a principal razão do nosso sucesso. Eles forneceram suporte em uma série de objetivos diferentes e demonstraram um alto nível de especialização em cada categoria”, disse Baxter, da parceria da PlantSwitch com a Siemens.

À medida que a PlantSwitch aumentou a produção, seu objetivo é usar suas centenas de formulações para competir em todos os mercados. Eles garantiram contratos com clientes em vários setores, incluindo serviços de alimentação, gastronomia e varejo. Seu crescimento notável levou ao estabelecimento de uma nova fábrica na Ásia, estrategicamente projetada para atender à crescente demanda global.

Para obter mais informações sobre o PlantSwitch, visite o site deles.

Para obter informações sobre a Siemens, visite EUA.siemens.com.

A close-up of microplastics floating in water, highlighting the environmental issue of plastic pollution.

Comece sua jornada