Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
INSIGHTS

Convergência de TI/OT para energia renovável

A empresa austríaca de planejamento e consultoria de projetos PBEG confia na convergência de TI/TO para usinas de biogás.

Novas ideias, estratégias e tecnologia de ponta para empresas agrícolas, bem como o uso de fontes de energia renováveis — é por isso que a empresa de consultoria Projektplanungs- Beratungs- und Entwicklungs GmbH (PBEG), com sede em Lichtenegg, Baixa Áustria, é conhecida. A Siemens foi crucial para oferecer ao cliente uma vantagem econômica com o Industrial Edge e a convergência de TI/OT.

As usinas de biogás sempre fizeram parte das atividades da PBEG. Após sua formação, a empresa se concentrou principalmente na construção e no gerenciamento abrangente de tais instalações — do gerenciamento de projetos ao comissionamento e suporte contínuo. Como resultado da digitalização contínua, a PBEG também conseguiu comercializar a energia de balanceamento gerada em usinas de biogás. Para ter sucesso no equilíbrio do mercado de energia com seus clientes, a PBEG conta com o Industrial Edge e a convergência de TI/OT.

O fornecedor de energia de equilíbrio entre as energias renováveis

As usinas de biogás são preenchidas com materiais biodegradáveis. O produto final é o metano, que pode ser armazenado temporariamente. Eles podem produzir a chamada carga básica de eletricidade. Essa é uma diferença significativa em comparação com outras fontes de energia renováveis, como energia eólica e solar: a mesma quantidade de eletricidade — independente da estação ou das condições climáticas atuais — é gerada continuamente por hora. A expansão intensiva das energias renováveis também resultou em tensões adicionais na rede, que se manifestam na forma de flutuações na frequência de energia. As usinas de biogás podem estabilizar a rede, porque a produção de eletricidade pode ser aumentada ou diminuída em alguns minutos. Isso é chamado de poder de equilíbrio positivo e negativo, que pode ser usado para equilibrar essas flutuações.

Instalação industrial de biogás com grandes tanques verdes de armazenamento, tubulações e equipamentos de processamento em um ambiente rural.

Uma plataforma para comercialização de energia

Uma pessoa está em frente ao logotipo da Siemens, vestindo uma camisa azul e segurando um produto da Siemens na mão.

Junto com seu parceiro B-SEC better secure KG, a PBEG desenvolveu o Strom Pool Manager — uma plataforma centralizada que permite a negociação de energia de balanceamento. Os operadores de usinas de biogás podem usar o Strom Pool Manager para anunciar com antecedência quando e em que medida a respectiva usina estará disponível para uma chamada de balanceamento de energia. Posteriormente, o Strom Pool Manager permite que os comerciantes de energia de balanceamento usem energia de balanceamento positiva ou negativa das usinas de biogás.

Com a tecnologia que oferecemos, permitimos que nossos clientes participem do mercado de energia balanceada e, assim, os ajudamos a obter uma base econômica adicional.
Christian Gremel, Gerente Executivo, Planejamento de projetos- Consultoria- und Entwicklungs GmbH

Conexão entre TI e OT

A tecnologia da Siemens foi incorporada para garantir a comunicação das usinas de biogás com o Strom Pool Manager. As conversas conjuntas rapidamente deixaram claro que o Industrial Edge pode funcionar como uma ponte entre as usinas de biogás do mundo da OT e o Strom Pool Manager do mundo da TI. As unidades de controle operam aproximadamente 20 a 30 anos. Como consequência, a tecnologia de automação instalada nas usinas de biogás gerenciadas pela PBEG é muito heterogênea.

O Siemens Industrial Edge é usado para levar as unidades de controle, que podem potencialmente diferir em termos de geração de produto e fabricante, a um denominador comum.

Um logotipo da Siemens exibido em um fundo branco com uma borda azul.

Os chamados Edge Devices podem se conectar a quase todas as unidades de controle e coletar dados, que podem ser posteriormente representados em um painel ou enviados a um servidor. O único pré-requisito é uma peça de hardware que precisa ser instalada. No caso da parceria entre a PBEG e a Siemens, os Edge Devices, instalados nas usinas de biogás, garantem a comunicação entre as unidades de controle e o Strom Pool Manager da PBEG por meio de um pequeno aplicativo em contêiner. Os operadores participantes acessam a ferramenta de administração digital e indicam, em segmentos de quatro horas, a disponibilidade de suas usinas de biogás.

A convergência de TI/TO permite que os operadores de usinas de biogás participem do mercado de balanceamento de energia de forma rápida e sem esforço.
Dipl.- HLFL-ing. Erich Mandl, Gerente Executivo, Planejamento de projetos- Consultoria- und Entwicklungs GmbH

Os Industrial Edge Devices na fronteira entre os mundos de TI e OT são responsáveis pela coleta de dados, bem como pela representação subsequente no Strom Pool Manager. Na direção oposta, ou seja, do Strom Pool Manager às usinas de biogás, os dispositivos permitem o aumento e a diminuição da produção de energia das unidades de cogeração, as unidades técnicas das usinas de biogás.

Essa troca bidirecional de dados é possibilitada pelo aplicativo executado no Industrial Edge Device. Dadas as várias usinas de biogás em diferentes províncias federais e as distâncias geográficas correspondentes envolvidas, os recursos de acesso remoto, que também fazem parte do Industrial Edge, representam uma vantagem significativa. A conexão com o Strom Pool Manager requer apenas um Industrial Edge Device instalado na planta de biogás. Posteriormente, as atualizações de software podem ser implementadas por meio do Industrial Edge Management, que identifica todos os dispositivos Industrial Edge conectados e estabelece conexões remotas.

A solução Industrial Edge está sendo usada atualmente em um projeto piloto que inclui várias usinas de biogás em diferentes estados federais. Após a conclusão bem-sucedida do piloto, outras usinas de biogás serão conectadas ao Strom Pool Manager via Industrial Edge. Isso permitirá que eles participem do mercado de energia balanceada, abrindo novas oportunidades para usinas de biogás no contexto da transição energética e do mix energético.

A oferta Industrial Edge se destaca por suas amplas opções de conectividade no setor de automação, juntamente com seus aplicativos de processamento e gerenciamento de dados. Além disso, a filosofia Industrial Edge engloba gerenciamento central, implantação e atualização de aplicativos, o que facilita a configuração e as atualizações remotas. A escalabilidade e a adaptabilidade da solução permitem uma integração perfeita com outras usinas de biogás.