Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Prepare-se

O Siemens SINUMERIK ONE mantém a NWI Aerostructures, fabricante de componentes estruturais complexos para asas, na vanguarda de um setor em rápida mudança. Veja como apoiamos a expansão desta empresa em crescimento para novos mercados.

Na vanguarda da revolução aeroespacial

Com mais de 50 anos de experiência, a NWI está em plena expansão e atende aos principais OEMs na produção de aeronaves comerciais, executivas e de aviação geral. A receita aumentou 36% de 2022 a 2023 e outros 15% de 2023 a 2024.

A NWI agora está comercializando suas funcionalidades em aeroestruturas militares, veículos de lançamento espacial e construção de navios. A Siemens está aqui para ajudá-los a se manterem na vanguarda da inovação.

A Siemens oferece produtividade para a NWI Aerostructures

Membros da equipe da Siemens, da NWI Aerostructures e da Five Machining Systems estão na frente dos componentes das asas.

Atendimento às demandas do aumento de produção

A NWI Aerostructures é especialista na manufatura de alguns dos maiores revestimentos (skins), reforçadores (stringers) e longarinas (spars) do setor. A tecnologia de usinagem de 5 eixos de última geração permite que a equipe da NWI produza componentes grandes, monolíticos e complexos.

As principais competências dessa potência discreta incluem:

  • Usinagem de precisão de componentes aeronáuticos de grande comprimento e escala, incluindo conformação por envelhecimento em autoclave
  • Processamento em grande escala
  • Fixação automatizada de componentes estruturais
  • Montagem integrada das principais estruturas aeroespaciais

A empresa fez investimentos estratégicos em equipamentos de usinagem de mesa longa para atender às demandas por maiores taxas de produção e acabamentos de superfície de alta qualidade, com a adição de 10 spindles extras desde 2021.

A escolha das principais marcas do setor aeroespacial

A NWI evolui continuamente para melhor atender às empresas aeroespaciais de primeira linha. “Produzimos conjuntos de asa e empenagem, além de peças detalhadas como revestimentos, longarinas e outros componentes nos últimos 80 anos. A precisão, o acabamento de superfície e a velocidade de produção atuais são drasticamente superiores aos de 20 anos atrás”, explica Steve Freeman, gerente de programação do CNC.

Com o crescimento contínuo das viagens aéreas, a NWI Aerostructures vem recebendo mais pedidos de mais peças e precisava padronizar suas funcionalidades de usinagem para aproveitar essa oportunidade. Depois de explorar novos equipamentos, a equipe da NWI determinou que as máquinas de pórtico (gantry) da Cincinnati, com Retrofit dos controles CNC SINUMERIK ONE da Siemens, eram a melhor opção para atender às crescentes e constantes demandas de seus clientes.

Uma máquina de pórtico multifuso na NWI Aerostructures.
Um logotipo da Fives, uma empresa, com um esquema de cores magenta e branco e uma letra estilizada

Uma solução eficiente e econômica

“Analisamos novos equipamentos”, diz Pfeffer, “mas com a base sólida das máquinas com as quais temos um longo histórico de experiência, o recondicionamento para as necessidades atuais é mais eficiente e econômico. Fazemos o recondicionamento mecânico, o ajuste de alinhamento e, em seguida, a integração do sistema de ferramentas e do sistema de coleta de cavacos. Nosso investimento de capital e o prazo de entrega são de aproximadamente um terço do valor e tempo necessários para um equipamento novo.”

Como OEM das máquinas da NWI, a Fives Machining Systems compreende a frota como nenhuma outra empresa. É um grande benefício contar com a Fives para a manutenção regular do equipamento, e um diferencial decisivo ter o OEM recondicionando essas máquinas com os mais recentes comandos, drives, motores e fusos. O SINUMERIK ONE da Siemens é parte integrante desse processo.

Vida nova a máquinas de sucesso

A Fives realizou o recondicionamento de diversas máquinas na NWI, algumas com mais de 30 anos de operação bem-sucedida. Originalmente fabricada entre 1985 e 1998, cada máquina passou por um processo de recondicionamento em várias etapas. No centro de cada atualização bem-sucedida, a Fives conta com a maestria da Siemens em controle CNC de 5 eixos com nosso SINUMERIK ONE.

“Mudar para o SINUMERIK ONE pode resultar em um aumento de 30% na produtividade das máquinas de 5 eixos. Para máquinas de 3 eixos, você pode obter resultados 20% mais rápidos”, diz Robert Stiefel, diretor do Mercado Vertical Aeroespacial da Siemens.

Depois de instalado, o novo pacote de controle é comissionado e testado para garantir que ele ofereça os níveis de desempenho operacional desejados. A Fives também oferece o treinamento especializado necessário para garantir que seus clientes obtenham o máximo de seus novos equipamentos.

Uma máquina Siemens SINUMERIK ONE MCP e Powerride 8 em um ambiente de fábrica.
Membros da equipe da Siemens e da NWI estão com uma asa de avião pronta.

Aumentos de produtividade revolucionários

O SINUMERIK ONE é baseado em uma arquitetura de vários núcleos com microprocessadores de última geração, oferecendo tempos de ciclo CNC mais rápidos. Ao trabalhar em combinação com nosso PLC S7-1500, o controle SINUMERIK ONE oferece a melhor produtividade e segurança do setor. “No caso da NWI, a maior mudança tecnológica é o CNC. Você obtém o melhor retorno possível ao se concentrar na adaptação dos componentes eletrônicos”, diz Stiefel.

Stiefel também enfatiza a economia de tempo de um retrofit, que normalmente leva apenas 14 a 16 semanas
e limita o tempo de inatividade. “A compra de uma nova máquina pode levar de seis meses a dois anos”, diz ele. “Com uma adaptação focada em um novo sistema de controle, você não só economiza dinheiro, mas também economiza tempo e se beneficia de melhorias mensuráveis de produtividade.”

A evolução para o SINUMERIK ONE

Os funcionários da NWI consideram o controle digital nativo SINUMERIK ONE familiar. Suas funcionalidades são semelhantes às da ferramenta anterior, mas estão anos-luz à frente em desempenho, alcançando velocidades máximas de usinagem e melhorando a precisão do caminho. “Toda pessoa que toca em um Siemens SINUMERIK ONE fica impressionada com sua velocidade de processamento”, diz Jacob Benton, engenheiro de manufatura da NWI.

Além de melhorar o rendimento e a produtividade da primeira peça, a adaptação melhora a experiência do usuário, aproveitando a sinergia existente entre as máquinas e as habilidades da equipe. “Ficar com os CNCs da Siemens nos ajudou a ser consistentes”, diz Benton. “A padronização em toda a fábrica é muito importante para a NWI, pois diminui os requisitos de treinamento, melhora a flexibilidade e padroniza a manutenção e o reparo de peças.”

Uma interface de tela sensível ao toque do sistema SINUMERIK ONE da Siemens, exibindo vários ícones e uma barra de menu.
Um funcionário olha para um computador que mostra a interface de usuário do SINUMERIK ONE.

Um modelo para maximizar a produção

Com seu gêmeo digital, o SINUMERIK ONE fornece uma base para a produção voltada para o futuro com máquinas operatrizes. “Usando o gêmeo digital, você obtém um exemplo exato de como o programa será executado na máquina — mesmo antes de fazer o primeiro corte na máquina real”, diz Robert Varney, diretor de engenharia de pós-venda da Fives.

Os recursos avançados de segurança cibernética do SINUMERIK ONE, projetados para atender aos requisitos de contratos governamentais, também são importantes para a NWI e seus clientes.

Atualizar equipamentos ainda viáveis com o desempenho de ponta do SINUMERIK ONE é um modelo para todas as empresas que buscam maximizar a produção. A Siemens impulsiona a manufatura aeroespacial de forma econômica, duplicável e sustentável, e o SINUMERIK ONE garantirá que a NWI permaneça no topo de seu nicho de usinagem.

A NWI será ainda mais eficiente agora com o pioneiro SINUMERIK ONE alimentando seus pórticos de 10.000 rpm em Cincinnati, ajudando a empresa a aumentar seu valor para os clientes ao se concentrar na inovação.
Gregory Mihalovich, Gerente técnico de vendas, Cinco sistemas de usinagem