O que distingue um edifício sustentável?
Uma propriedade sustentável é um edifício planejado, construído e operado levando em consideração os aspectos ecológicos, econômicos e sociais. O objetivo é minimizar o consumo de recursos e reduzir o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, alcançar a eficiência econômica. Há um grande potencial no setor de construção em particular, pois eles são responsáveis por uma proporção significativa do consumo total de energia e das emissões de CO₂ na Alemanha.
Um edifício sustentável vai além da meta de zero emissões. É inteligente e está conectado em rede e opera um gerenciamento eficiente de edifícios com a ajuda de tecnologias de ponta. Por exemplo, esses edifícios usam sistemas inteligentes para controlar iluminação, aquecimento e resfriamento e integram energia renovável, reduzindo o consumo de energia. A análise contínua dos dados de energia ajuda a reduzir o impacto ambiental e os custos operacionais. Ao mesmo tempo, o conforto e a saúde dos moradores melhoram. Plataformas como o Building X podem suportar isso unificando os vários aspectos do gerenciamento de edifícios e, assim, reduzindo a complexidade.
O que é descarbonização?
A descarbonização se refere ao processo de reduzir ou evitar completamente as emissões de CO₂, especialmente nos setores de fornecimento de energia, indústria, mobilidade e construção. O objetivo é substituir os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás, por alternativas favoráveis ao clima, a fim de limitar o aquecimento global e atingir as metas climáticas (por exemplo, o Acordo de Paris). A descarbonização é uma parte importante da criação de um futuro sustentável e de baixa emissão.
A descarbonização é bem-sucedida quando os combustíveis fósseis são substituídos, incluindo o uso de energias renováveis, a descentralização do fornecimento de energia e o uso do armazenamento de energia, a redução do consumo de energia aumentando a eficiência energética e a eletrificação do calor e da mobilidade.
Estamos felizes em apoiá-lo nisso. Analisamos a situação atual, determinamos as medidas apropriadas e as implementamos junto com você.
Como funciona a descarbonização?
Na prática, a descarbonização não é um processo simples, mas requer uma abordagem holística. Essa transformação sustentável só pode ter sucesso com base em um planejamento estratégico e de longo prazo. Uma estratégia de descarbonização bem pensada, na qual todas as medidas são coordenadas entre si, ajuda aqui. Na primeira etapa, ajuda a registrar todas as medidas a serem implementadas em um roteiro de descarbonização. É importante coletar, visualizar e analisar todos os dados relevantes de energia e construção. Medidas concretas só podem ser derivadas com base no gerenciamento de dados de construção e energia. Então, é necessário reduzir a demanda de energia e implementar soluções inteligentes para um fornecimento de energia local e sustentável (por exemplo, com a ajuda de sistemas de armazenamento de energia e a eletrificação do fornecimento de calor). Conclusão: A descarbonização bem-sucedida ocorre por meio de várias medidas e tecnologias que, juntas, minimizam ou substituem o uso de combustíveis fósseis.
Quais são os maiores emissores de CO₂?
Os edifícios estão entre os maiores emissores de CO₂, junto com o setor de energia, indústria, transporte e agricultura. Nos edifícios, o aquecimento e o ar condicionado, bem como a produção de água quente e a iluminação, causam a maior parte das emissões de CO₂. O aquecimento e o ar condicionado geralmente representam a maior parte, já que muitos edifícios ainda usam combustíveis fósseis, como petróleo ou gás. Existem várias soluções para melhorar o equilíbrio de CO₂. Primeiro, um sistema de gerenciamento de dados de energia deveria criar transparência sobre o consumo de energia para poder derivar medidas de otimização.
Então, o melhor quilowatt-hora é aquele que não é consumido em primeiro lugar. O consumo de energia pode ser reduzido significativamente implementando medidas para aumentar a eficiência energética e otimizar o controle entre sistemas. Com soluções interdisciplinares de eficiência energética, você pode reduzir suas emissões de CO₂ (e custos de energia) a longo prazo.