Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

O metaverso industrial pode ser a solução

Nils Klippenberg, CEO da Siemens AS na Noruega, acredita que é típico que a indústria nórdica adote o desenvolvimento tecnológico.

Muitas empresas do setor estão buscando soluções para atingir suas metas de sustentabilidade e manter a competitividade. Para conseguir isso, é crucial acelerar a transformação digital no setor.

O mundo está no meio de uma série de desafios globais, incluindo a crise climática. Uma parte importante da solução é a transição energética. As fontes de energia fóssil devem ser substituídas por fontes renováveis, que geralmente dependem do clima. Isso significa que a produção pode ser imprevisível e variar muito.

Para compensar isso, há grandes demandas no equilíbrio da rede elétrica. Ou seja, adaptar o consumo de eletricidade à produção. Por meio das chamadas usinas virtuais, a produção local, os sistemas de armazenamento de baterias, as células solares e as estações de carregamento podem ser equilibrados. Isso fornece soluções de eficiência energética e ajuda as empresas de rede elétrica quando elas se aproximam da capacidade máxima na rede elétrica.

— Na Noruega, temos principalmente energia hidrelétrica, que fornece mais controle sobre a produção de eletricidade, mas aqui também haverá uma necessidade maior dessa forma de planejamento à medida que a demanda de energia aumentar, explica Nils Klippenberg, CEO da Siemens AS na Noruega.

Uma vantagem competitiva para a região nórdica

Na Finlândia, a Siemens já desenvolveu soluções para equilibrar a rede elétrica, inclusive para o Centro comercial Sello em Espo, Finlândia. Lá, o software é usado para configurar uma usina virtual. Com isso, o shopping center pode controlar a eletricidade e o aquecimento urbano, adaptar o consumo de eletricidade às necessidades das empresas da rede e receber compensação das empresas da rede por isso.

— O Sello é um excelente exemplo da capacidade da digitalização de resolver problemas reais na esfera digital e promover soluções ecologicamente corretas, explica Klippenberg.

— A capacidade de abraçar a mudança tecnológica, conforme demonstrado pelo moderno shopping center na Finlândia, é típica da indústria nórdica, que tem uma longa história de boa cooperação, continua ele, acrescentando que a concorrência na indústria internacional é desafiadora.

— Especialmente para empresas em um país de alto custo como a Noruega. No entanto, as empresas industriais norueguesas e nórdicas mostraram repetidamente que afirmam estar entre as melhores.

Na corrida contínua para oferecer soluções competitivas e fazer a diferença, não basta ser bom. As empresas industriais norueguesas também devem procurar, reconhecer as oportunidades e investir em soluções inteligentes e econômicas, acredita Klippenberg.

Uma parte importante disso é o Siemens Xcelerator. Uma plataforma de tecnologias compatíveis e um ecossistema de transformação digital corporativa que remove barreiras à utilização e digitalização de dados dentro e entre organizações.

— A Siemens tem 120 fábricas em todo o mundo. Atendemos clientes em mais de 200 países. Sabemos quais problemas de transformação digital são centrais à medida que avançamos em direção ao metaverso industrial, diz Klippenberg.

siemens-sello-shopping-center-127 original - 13593a4946f10870a503877771e98973fac48fd8

DaN metaverso industrial pode ser a solução, é para o Shopping Center Sello em Espoo, Finlândia.

Novo valor para o cliente a partir do metaverso

A Siemens acredita que o metaverso industrial levará a competitividade do setor um passo adiante e contribuirá para o desenvolvimento sustentável. Entre outras coisas, ele pode possibilitar o controle dos processos de produção e manutenção da fábrica em um ambiente virtual por meio de gêmeos digitais.

Klippenberg destaca uma das fábricas de baterias da Noruega como uma ponta de lança nórdica nisso. Lá, a visão de um metaverso industrial se tornou realidade por meio de uma colaboração entre a Siemens e a NVIDIA.

— A fábrica é um excelente exemplo de metaverso industrial. Isso mostra que um gêmeo digital não é apenas uma versão avançada da modelagem 3D, mas uma simulação que reage continuamente e aprende com as mudanças no mundo físico, explica ele.

A combinação da indústria local e dos parceiros globais da Siemens, como AWS, Microsoft e NVIDIA, no mesmo ecossistema, proporciona saltos de produtividade e competitividade digital rapidamente escaláveis, de acordo com Klippenberg.

— Além de uma plataforma com tecnologias compatíveis, o Xcelerator é um ecossistema em que empresas de diferentes tamanhos podem compartilhar ideias e melhores práticas, diz ele, acrescentando:

— Imagine o potencial de criação de valor para o usuário final à medida que ensinamos a IA a gerenciar fábricas e otimizar a produção. Ele reduz o consumo de recursos e contribui para uma produção mais eficiente e melhora a qualidade dos produtos finais.

“A era de um ecossistema dominante e fechado nas empresas acabou. São os sistemas baseados na igualdade e na troca aberta de informações que terão sucesso.”

Nils Klippenberg, CEO da Siemens AS na Noruega

Nils Klippenberg, CEO da Siemens AS na Noruega, acredita que o metaverso industrial levará a competitividade do setor um passo adiante e contribuirá para o desenvolvimento sustentável.

Nils-Klippenberg-2658 original - e4ea7c36-6f84-4bd2-adfc-af1077e90b6a

Todos podem ganhar

Tradicionalmente, os equipamentos de automação industrial e produção estão vinculados a um fornecedor e sistema específicos. Esses silos fizeram com que os dados não pudessem fluir eficientemente pelas organizações da maneira que seria melhor para os negócios, retardando assim a transformação digital no setor.

Derrubar os silos e acelerar a transformação digital exige não apenas padrões tecnológicos unificados e soluções de segurança cibernética, mas também novos tipos de colaboração e parcerias entre as empresas que operam no ecossistema.

— A era de um ecossistema dominante e fechado nas empresas acabou. São os sistemas baseados na igualdade e na troca aberta de informações que terão sucesso, enfatiza Klippenberg.

Todas as empresas do ecossistema Siemens, de pequenas a grandes, locais e globais, são livres para aproveitar esses benefícios e vencer.

— Acreditamos, graças ao efeito de rede, que um mais um é igual a três. Portanto, o Siemens Xcelerator é um instrumento importante para acelerar a indústria nórdica no caminho para o metaverso digital, o que, por sua vez, agrega valor aos clientes, diz ele.