Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Transformando resíduos em valor

Como os resíduos agrícolas se transformam em ração animal de alta qualidade.
Na Mongólia Interior, a Hailin, uma empresa de tecnologia agrícola, transforma milhões de toneladas de resíduos vegetais em um recurso valioso — e reduz o uso de energia em 15% ao longo do caminho.

Todos os anos, o processamento de grãos - especialmente o milho - gera grandes volumes de resíduos vegetais. A maior parte acaba em aterros sanitários, é queimada ou é usada como fertilizante de baixo valor. Mas na Mongólia Interior, uma empresa viu algo totalmente diferente: uma matéria-prima.

A Hailin, uma empresa de tecnologia agrícola, desenvolveu um método de fermentação que transforma os subprodutos do milho em proteína biossintética — uma alternativa econômica e de alta qualidade às fontes tradicionais de ração animal. A ideia é tão simples quanto eficaz: pegar o que a pecuária precisa (ração acessível e rica em proteínas) e produzi-la com o que a indústria já produz em excesso (resíduos vegetais).

Transformando um loop em um modelo de negócios

Técnico do Laboratório Hailin manuseando tubos de ensaio de vidro e amostras de líquido em um ambiente de laboratório estéril.

O conceito de agricultura circular não é novo. Mas construir um negócio comercialmente viável em torno disso é um desafio diferente. O processo de fermentação da Hailin não reduz apenas o desperdício, mas também cria um produto que melhora o valor nutricional da ração.

Para acompanhar a crescente demanda do mercado, a empresa planejou instalar outra linha de produção, adicionando 100.000 toneladas de produção anual. Isso exigiu duas coisas: automação industrial confiável e uma forma de financiar a expansão sem sobrecarregar o fluxo de caixa.

Aumentar a escala sem diminuir a velocidade

Apoiamos Hailin em ambas as frentes. Nossos componentes inteligentes de automação alimentam a nova linha de produção, garantindo consistência e eficiência em um processo biotecnológico complexo. Ao mesmo tempo, nossos especialistas em financiamento projetaram uma solução de leasing adequada ao ciclo de receita da Hailin, removendo a barreira inicial de capital e permitindo que a empresa cresça no ritmo exigido pelo mercado.

Sistema robótico automatizado da Hailin que manipula sacos de materiais industriais em uma moderna fábrica.
Na indústria emergente da agricultura circular, é necessário reciclar eficientemente os subprodutos para atender às crescentes demandas dos mercados a jusante. [...] A Siemens nos forneceu uma solução de financiamento personalizada para nos ajudar a atualizar equipamentos e expandir nossa produção, abrindo um novo caminho para a reciclagem na agricultura.
Wang Zhongzhong, CEO da Hailin Technology

Os resultados falam por si

Espera-se que a capacidade de produção aumente em mais de 80%, enquanto os custos de manutenção e o uso de energia permanecem baixos. Resíduos que antes não tinham valor agora entram novamente na cadeia de suprimentos como um recurso. Desde a expansão, a Hailin viu melhorias mensuráveis em todos os setores.

8%

redução na taxa de perda de material

15%

redução no consumo de energia

63%

redução nas necessidades de mão de obra

O que vem a seguir

O modelo de Hailin mostra o que é possível quando o pensamento circular encontra a tecnologia e o financiamento certos. À medida que a demanda por alimentos para animais mais sustentáveis e acessíveis cresce em todo o mundo, abordagens como essa podem reformular a forma como o setor agrícola lida com seus subprodutos, transformando um custo em uma vantagem competitiva.

Financiamento que faz a diferença

O financiamento inteligente transforma o pensamento circular em valor comercial real. Pronto para começar?