Skip to main content

Usina de biogás da Gasum em Götene

A estabilidade e o controle orientado por dados estabelecem a base para os sistemas de energia do futuro.

O biogás destaca-se cada vez mais como um dos principais fatores na transição para um sistema de energia livre de fósseis. Em Götene, a Gasum opera um dos maiores e mais avançados projetos de biogás da Suécia – uma iniciativa que, além de criar benefícios para o clima local, também serve como um exemplo poderoso de como a digitalização, a automação e os recursos circulares podem impulsionar todo o setor.

Um passo em direção à liberdade fóssil

A recém-inaugurada instalação de grande escala da Gasum em Götene produz anualmente 120 GWh de biogás líquido, o que a torna uma das maiores do gênero na Suécia. A planta é baseada em um sistema circular onde 400.000 toneladas de esterco e resíduos agrícolas de fazendas próximas são convertidos em energia renovável e biofertilizante, que depois são devolvidos à agricultura. Isso significa que, além de reduzir as emissões de clientes industriais e de transporte – mais de 30.000 toneladas de dióxido de carbono por ano – também são gerados benefícios ambientais significativos para a agricultura, onde o biofertilizante melhora a eficiência dos nutrientes das plantas.

Visão de longo prazo e escolhas estratégicas

Desde o início, o caminho para a construção de uma usina de biogás de última geração se concentrou fortemente na digitalização e na automação, que foram fundamentais durante todo o processo. Com as ferramentas digitais certas, instalações como a Götene, além de maximizar sua produção, também criam uma base flexível para futuras expansões e desenvolvimento tecnológico.

Os sistemas de controle da Siemens possibilitam a conexão de todo o processo de produção – desde fluxos de matéria-prima até trocas gasosas e distribuição de energia – garantindo alta confiabilidade operacional, eficiência de recursos e minimização de interrupções. Com o Real Digital Twin da AFRY, a planta também pôde ser testada e sua funcionalidade e qualidade verificadas antes mesmo de ser comissionada. Isso cria alta precisão de entrega e comissionamento eficiente, ao mesmo tempo em que reduz a necessidade de trabalho no local.

“Usamos os sistemas de controle da Siemens em todas as nossas instalações e estamos muito satisfeitos com a funcionalidade e a confiabilidade. O sistema oferece boas oportunidades para substituir e atualizar as unidades conforme necessário, mesmo quando os componentes são eliminados.

As ferramentas modernas, como a TIA Selection Tool e o TIA Portal, fornecem um fluxo de trabalho eficiente e coerente em todo o processo, desde o projeto elétrico até a programação, verificação e comissionamento do PLC. Para identificar e corrigir bugs em um estágio inicial, usamos um gêmeo digital baseado no SIMIT, que contribuiu para um comissionamento local mais suave e eficiente. Temos grande confiança no sistema de controle como uma solução de longo prazo que atende às necessidades atuais e futuras. É estável, fácil de usar e complementado por ferramentas poderosas para visualização de processos no sistema SIMATIC WinCC SCADA”, diz Rikard Norman, especialista em sistemas de controle da Gasum.

A person at an outdoor industrial site wears a hard hat, glasses, headphones, dark shirt, and high-visibility yellow jacket.

Rikard Norman, especialista em sistemas de controle da Gasum

Transição energética acelerada

Götene demonstra claramente que a produção de energia industrial, sustentável e circular é totalmente viável em grande escala, onde a colaboração e a digitalização são fatores fundamentais de sucesso. O biogás é importante para a Suécia na transição energética porque depende de recursos domésticos e reduz a dependência de combustíveis fósseis importados. Isso fortalece a balança comercial, torna a economia mais resiliente e cria novos empregos, especialmente nas áreas rurais.

A tecnologia da Siemens oferece ferramentas digitais avançadas que simplificam o processo de desenvolvimento e otimizam o desempenho, acelerando a transição para um sistema de energia livre de combustíveis fósseis. As soluções são baseadas em tecnologia comprovada que pode ser adaptada especificamente para todos os tipos de processos ecológicos que consomem muita energia.

“Na Siemens, vemos isso como um grande privilégio e totalmente alinhado com nossas metas de apoiar projetos que realmente impulsionem a transição energética. Junto com especialistas em energia dedicados, como a Gasum, e parceiros competentes como a AFRY, podemos criar soluções que fazem uma diferença real. Neste projeto, a Gasum tomou decisões sábias para equipar suas instalações para o futuro. Esperamos que o setor receba as condições políticas necessárias daqui para frente, inclusive para soluções P2X, para que mais projetos de produção de combustível sem fósseis possam ser realizados”, diz Sofia Erinder, da Vertical Owner da Siemens.

A long-haired blonde woman faces camera, arms crossed, smiling in a black top; glass partition reflects lights behind her.

Sofia Erinder, da Vertical Owner da Siemens