Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Profissional de fabricação sustentável.

Como será o futuro da manufatura?

A unidade da Siemens em Fürth vence em sustentabilidade em mais de uma maneira.

A Siemens facility with a large building and a group of people standing in front of it.

Fundada em 1954 e há muito considerada pioneira na fabricação de tecnologia de automação, a Siemens Fürth já foi premiada como Farol de Sustentabilidade de 2025 pelo Fórum Econômico Mundial. Embora a revolução industrial sustentável ainda esteja em sua infância global, este site prova que a fabricação em escala industrial e o impacto sustentável podem andar de mãos dadas, ao mesmo tempo em que reduzem custos.

O que é um Farol de Sustentabilidade?

Reservada para os impulsionadores mais revolucionários de produtividade e sustentabilidade, a Rede Global de Faróis do WEF destaca os agentes de mudança habilitados pela tecnologia. Por exemplo, embora a Siemens Fürth produza produtos inovadores para automação industrial, ela também é pioneira em eficiência energética, redução de CO2 e conservação de recursos. Crescendo continuamente em tamanho e diversidade, o objetivo da rede é inspirar mais participantes do setor a se tornarem pioneiros ambientais.

Uma nova era de fabricação

A grande quantidade de energia e calor necessária nas instalações de fabricação tradicionais representa uma barreira significativa para causar um impacto sustentável positivo. Mas descarbonizar uma planta não é algo que você consegue da noite para o dia.

Na Siemens Fürth, a mudança remonta a 2012, quando um maior foco na sustentabilidade e uma equipe de sustentabilidade interdepartamental foram estabelecidos. Isso incluiu um sistema para medir e analisar o consumo de energia e a pegada de CO2. Atualmente, mais de 350 medidores de energia funcionam para combinar todos os dados de todo o local de produção. Juntos, esses dados alimentam um sistema inteligente capaz de gerar melhorias adicionais na economia de energia, para liberar potenciais ocultos em HCAV, iluminação e automação predial. Isso não apenas contribui para as metas ambientais da fábrica, mas também tem um potencial de economia significativo.

Definindo estratégias para a mudança

Com uma estratégia de sustentabilidade de longo prazo implementada, a Siemens Fürth alcançou 64% de economia de energia por produção e uma redução de 74% nas emissões de gases de efeito estufa por produção, ao mesmo tempo em que aumentou a produção em 145%. Além disso, o site se comprometeu a se tornar neutro em termos climáticos até 2026: quatro anos antes do compromisso corporativo.

No entanto, a fabricação de um amanhã melhor começa com pequenos passos. Desde a definição de KPIs de sustentabilidade até a simulação de cenários digitais que permitem testar soluções e acelerar a tomada de decisões, ou instalar medidas de economia de energia, como um sistema fotovoltaico. O foco na economia circular e a extensão da longevidade dos produtos por meio de reparos e reciclagem também podem fazer parte disso.

Quando combinamos os mundos real e digital nas cadeias de produção e suprimentos usando dados, reimaginamos a manufatura industrial com conhecimento coletivo, em vez de isolado. Juntos, esses segmentos digitais podem criar uma empresa digital sustentável que pode ser lucrativa no futuro.

Two people analyzing data on a graph.

Aumentando o impacto da sustentabilidade

Capacitar os clientes com tecnologia capaz de enfrentar seus desafios e, ao mesmo tempo, acelerar a transformação da sustentabilidade está no centro do que a Siemens faz. Desde aprender a usar dados de forma significativa até desenvolver produtos com baixa pegada de carbono, dominar a produção com eficiência energética e estender os ciclos de vida dos produtos, a Siemens oferece tecnologias testadas e comprovadas que promovem um futuro sustentável.

Como uma empresa de tecnologia com vários locais de fabricação, estamos plenamente conscientes das pressões de ter que produzir mais em um ritmo mais rápido e, ao mesmo tempo, aumentar os lucros. Ter uma estratégia de produção sustentável pode ser a chave para alcançar tudo isso e, ao mesmo tempo, permanecer competitivo. Mais de 90% dos negócios da Siemens permitem que os clientes alcancem um impacto positivo na sustentabilidade. A empresa prospera em transformar o dia a dia de empresas, cadeias de suprimentos e até comunidades inteiras.