Skip to main content

A maior planta fotovoltaica flutuante de Israel com tecnologia de inversores

Economize água, produza energia verde, pense grande: esses princípios orientadores levaram a KACO new energy GmbH da Siemens e a parceira local Altitude a abastecer o maior parque solar flutuante de Israel com equipamentos de energia. A solução do sistema Virtual Central oferece a configuração ideal.

Evaporação da água e uma superfície de reservatório não utilizada

O reservatório de água de Habonim fica na região costeira ao sul de Haifa, Israel. Ele contém 3,3 milhões de metros cúbicos de água e abrange uma área de 112,50 acres. A água é usada para atividades agrícolas regionais. Durante os dias quentes, parte da água evapora do reservatório e não pode mais ser usada para a agricultura.

Felizmente, Israel se comprometeu com um alto uso de energia renovável. Essa meta vem com novos desafios, como por exemplo as restrições de espaço que Israel vem enfrentando. A energia solar compete com outros importantes projetos de infraestrutura.

Um dispositivo inversor Siemens azul e branco com um design elegante e uma tela digital.

Sistema solar interrompe a evaporação da água e fornece novo espaço

Desde setembro de 2021, o reservatório de água de Habonim foi coberto por 51.500 módulos solares, com uma potência total de 23 MW. Essa planta fotovoltaica flutuante gera energia limpa para 3.000 residências. O sistema foi construído usando o design inovador da Central Virtual.

As strings de módulos solares são agrupadas em caixas de junção CC, que também realizam o monitoramento das strings e estão localizadas na estrutura flutuante do reservatório. A partir daí, os cabos CC transportam a energia para os hubs inversores designados, que ficam em terra próximos ao reservatório, facilitando as atividades de operação e manutenção dos 120 inversores de string blueplanet 150 TL3 da instalação de produção alemã da Siemens, que estão disponíveis em Israel por meio do parceiro de distribuição Altitude.

Os módulos solares evitam a evaporação da água para que mais água possa ser usada para fins agrícolas. Outro grande benefício de um sistema solar flutuante é o fato de que os sistemas solares montados no solo frequentemente concorrem com o espaço de outros projetos de infraestrutura importantes, como escolas ou hospitais. Os sistemas solares flutuantes estão livres de tais conflitos; instalá-los na água deixa mais espaço para outros projetos.

A abordagem da Central Virtual reduz os custos e aumenta o rendimento

O design da Central Virtual oferece uma série de outras vantagens para sistemas solares flutuantes. Como os inversores podem ser instalados próximos ao reservatório, não há necessidade de cabeamento extensivo. Somente inversores de MPPT únicos da Siemens podem ser implantados dessa maneira. Além disso, as perdas de potência permanecem no lado CC e o transporte de energia do reservatório para a terra firme ocorre de forma altamente eficiente a 1500 Vcc. Graças a isso, e devido à eficiência de até 99,2%, os inversores de MPPT único podem fornecer rendimentos mais altos do que os designs de sistemas convencionais com inversores de multi-MPPT.

Isso foi confirmado recentemente por institutos de pesquisa independentes. Como são necessários menos cabos para esse design, os custos de investimento para o equilíbrio do sistema podem ser reduzidos em até 10%, levando à redução geral dos custos de investimento.

Em resumo, a abordagem da Central Virtual reduz os custos de investimento, garante maiores rendimentos e é vantajosa para atividades de operação e manutenção, especialmente em sistemas fotovoltaicos (PV) flutuantes. Outros sistemas fotovoltaicos flutuantes que dependem da abordagem da Central Virtual estão em desenvolvimento e serão implantados em breve.

Leia “Um estudo sobre o possível ganho de rendimento de inversores de multi-mppt em comparação com inversores de mppt único para diferentes configurações e locais do sistema solar”.