MARÇO DE 2024
Por Anthony Casciano e Mary Claire Morris
Os desastres climáticos e relacionados ao clima, incluindo secas, tempestades severas, inundações e temperaturas extremas, estão quase cinco vezes mais provável do que eram há 50 anos. Isso representa riscos para comunidades, empresas e a economia global, destacando a importância da resiliência e adaptação climática. O financiamento é necessário para nivelar os esforços globais, mas números recentes indicam que estamos subalocando capital severamente para enfrentar o desafio.
Dos 1,3 trilhão de dólares em fluxos financeiros climáticos durante 2021-22, menos de 5% foi direcionado à adaptação climática ou aos esforços destinados a se ajustar ou se preparar para os impactos das mudanças climáticas. A grande maioria do capital climático foi alocada para mitigação climática ou esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e conter o aquecimento global.
Embora a rápida descarbonização seja fundamental, é igualmente importante garantir que nossas comunidades, economias e meio ambiente estejam preparados para os impactos das mudanças climáticas que já estão ocorrendo ou são inevitáveis. Credores como a Siemens Financial Services (SFS) estão ajudando empresas em todas as etapas da cadeia de suprimentos a reimaginarem sua estratégia de sustentabilidade. No entanto, é necessário mais engajamento do setor privado para progredir.
Revertendo as mudanças climáticas
Uma maior conscientização global sobre as mudanças climáticas desencadeou uma explosão da economia verde e dos compromissos com o zero líquido nas últimas décadas.
Os recursos disponíveis para o setor empresarial para ajudar a lidar com a descarbonização são abundantes, incluindo a ferramenta Decarbonization Business Optimization (DBO™) da SFS — uma ferramenta digital que remove a barreira inicial do conhecimento e revela as estratégias de alto valor para descarbonizar as instalações de uma empresa de forma econômica.
O DBO™ usa dados de várias fontes confiáveis para fornecer às empresas de pequeno e médio porte (PMEs) sua pegada de carbono atual, cenários personalizados com base em seu foco e um resumo de como seria seu retorno sobre o investimento. Ele permite que os usuários insiram um endereço em um prédio e entendam os caminhos de descarbonização com base no perfil de energia. A ferramenta fornece aos clientes insights acionáveis para diminuir suas emissões, apoiando os esforços de mitigação das mudanças climáticas.
Recursos como o DBO™ estão permitindo grandes avanços em direção à mitigação climática, juntamente com compromissos internacionais como o Acordo de Paris e a Lei de Redução da Inflação dos EUA.
No entanto, as mudanças climáticas ainda estão superando esses esforços. Pela primeira vez, o mundo ultrapassou 1,5 grau Celsius de aquecimento acima dos níveis pré-industriais em um ano inteiro, a partir de janeiro de 2024. Ficar abaixo de 2 graus Celsius continua sendo uma tarefa difícil, e pessoas em todo o mundo estão enfrentando as consequências. Junto com os esforços de descarbonização, precisamos preparar melhor nossas comunidades e cadeias de suprimentos globais para o impacto de um mundo em aquecimento.
Investir na resiliência e adaptação climática
A resiliência climática engloba mitigação e adaptação, com foco na construção de sistemas robustos capazes de resistir e se recuperar de choques e estresses relacionados ao clima. As comunidades mais vulneráveis que menos contribuem para a mudança climática são desproporcionalmente impactado por desastres relacionados ao clima. À medida que a frequência e a gravidade desses desastres continuam aumentando, a necessidade de investimentos substanciais na adaptação climática se torna cada vez mais urgente.
As Nações Unidas estimam que até 387 bilhões de dólares por ano em financiamento de adaptação em países em desenvolvimento serão exigido até 2030 para reforçar a tecnologia, a agricultura e os sistemas hídricos para riscos climáticos. Abordar essas necessidades não é apenas uma questão de necessidade econômica, mas também um imperativo ético. Apesar de alto, cada dólar investido em adaptação poderia gerar benefícios econômicos líquidos variando de dois a 10 dólares, na forma de redução de riscos, aumento de produtividade e inovação.
Dos fluxos financeiros climáticos globais direcionados à adaptação em 2021-22, mais de 98% são obtidos de atores públicos, deixando uma lacuna significativa no engajamento do setor privado. Esse desequilíbrio se deve em parte aos riscos e retornos percebidos associados aos investimentos em adaptação.
Ao contrário dos esforços de mitigação, que geralmente oferecem incentivos financeiros claros, como economia de custos de energia ou créditos de carbono, os benefícios das medidas de adaptação são menos tangíveis e mais difíceis de quantificar. Isso cria uma relutância entre os atores públicos e privados em alocar capital para projetos de adaptação, especialmente quando confrontados com oportunidades de investimento concorrentes ou necessidades de capital.
Além disso, há uma falta de consciência e compreensão do risco climático no contexto localizado. Embora existam muitos dados sobre eventos climáticos históricos, a integração das projeções climáticas futuras e seus impactos no planejamento do projeto continua difícil. Essa falta de entendimento sufoca a alocação de capital, impedindo o progresso na adaptação climática.
Impulsionando a resiliência climática
Como parte da Siemens Campanha Tech for Sustainability, a SFS lançou um “Impulsionando a resiliência climática” desafio com o objetivo de aumentar a conscientização sobre as necessidades de adaptação climática e incentivar a ação. Nosso desafio recebeu inscrições de 25 países, provando a pertinência da resiliência climática em todo o mundo.
Desafiamos os participantes a criar uma ferramenta que identifique oportunidades de resiliência climática e medidas de adaptação que as empresas podem tomar, especificamente para seus edifícios, com base no risco climático específico do local.
A equipe vencedora, CRISP-X, criou uma ferramenta que, uma vez totalmente desenvolvida, fornecerá às empresas informações sobre a probabilidade e a gravidade dos eventos climáticos em seus locais, oferecendo estratégias de construção de adaptação e resiliência. A ferramenta visa capacitar os usuários com um gerenciamento proativo de riscos e uma tomada de decisão informada, ao mesmo tempo em que promove práticas sustentáveis e contribui para um ecossistema de negócios resiliente e ambientalmente consciente.
A prova está no portfólio
Com ferramentas como a desenvolvida pelo CRISP-X, o setor privado pode adotar uma abordagem mais baseada em dados para investimentos em resiliência e adaptação climática. A SFS está entre os credores que já ajudam os clientes a impulsionar as medidas de resiliência e adaptação climática em suas instalações, utilizando soluções de financiamento inovadoras apoiadas pela tecnologia. Assim como continuamos financiando a transição energética, queremos investir nossos dólares para garantir um futuro resiliente.
Por exemplo, ajudamos a Plus Power a financiar cinco instalações do sistema de armazenamento de energia por bateria (BESS) no Texas e no Arizona. Eventos climáticos causados pelas mudanças climáticas, como ondas de calor e intensas tempestades de inverno, estão provocando uma demanda recorde por eletricidade. O armazenamento de energia é essencial para manter uma rede confiável que possa resistir a eventos climáticos extremos, ao mesmo tempo em que descarboniza as fontes de energia para combater as mudanças climáticas.
De um ângulo diferente, fornecemos financiamento para apoiar a aquisição da CMI Limited Co., pela Charger Investment Partners, que projeta e fabrica materiais sustentáveis para preservação da costa e acesso marinho. Com o aumento do nível do mar, a durabilidade desses materiais é importante para zonas de inundação e portos.
A visão da SFS é impulsionar a resiliência climática ajudando nossos clientes a descarbonizar suas operações e adaptar suas instalações, identificando oportunidades de crescimento.
Conclusão
Os impactos das mudanças climáticas são devastadores e é fundamental que os setores público e privado tomem medidas para mitigar e se adaptar. Com tecnologia inteligente e maior financiamento, podemos construir um futuro mais resiliente.