Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Um novo sedã vermelho da Audi em uma fila de carros no chão de fábrica.

Audi virtualiza o chão de fábrica com o PLC da Siemens

A Audi queria virtualizar a automação do chão de fábrica, reduzir o número de dispositivos e converter aplicativos em software para tornar a produção rápida, robusta e flexível. Isso exigiu não apenas uma nova infraestrutura baseada em TI, mas também PLCs virtuais. A Siemens forneceu a chave para o sucesso com o SIMATIC S7-1500V.

As soluções da Siemens atendem às metas da Audi

O objetivo da fábrica automotiva com sede em Ingolstadt é uma instalação com produção estável e disponível de forma consistente, onde se possa produzir o maior número possível de carros. Mas para acelerar a integração de inovações do mundo de TI em rápido desenvolvimento e facilitar a otimização contínua da produção, seguindo o lema “Vorsprung durch Technik”, a produção precisava se tornar mais voltada à TI.

Benefícios para a Audi

Ícone de um PLC virtual com um design de placa de circuito e uma luz verde indicando que está em funcionamento.

Continuidade

A conversão para a automação de chão de fábrica baseada em TI é um grande avanço para a produção, mas quase não pôde ser percebida pelos funcionários. Eles continuam tendo acesso a funções, interfaces de usuário e ferramentas familiares.

Ícone representando o gerenciamento do PLC virtual com um símbolo estilizado do PLC e uma engrenagem.

Gerenciamento central

Todos os aplicativos compartilham uma base comum que permite o gerenciamento totalmente digital. O gerenciamento por meio do Edge Cloud 4 Production aprimora a cibersegurança ao eliminar vários vetores de ataque do ambiente de produção.

Logotipo da Siemens com um ícone de PLC virtual no centro.

Produção adaptável

O PLC virtual é baixado como software e implantado usando o Industrial Edge, portanto, a configuração é rápida e flexível. As atualizações do Industrial Edge Management também podem ser implementadas de forma rápida e fácil em toda a fábrica e de forma totalmente remota.

No caminho para a produção baseada em TI

Audi no enfrentamento dos desafios do chão de fábrica moderno

A Audi é desafiada principalmente pelo número de dispositivos. Para adaptar a produção à crescente demanda, é preciso adquirir mais dispositivos de hardware ao mesmo tempo em que os prazos de entrega estão ficando mais longos. Em muitos casos, as atualizações só podem ser instaladas manualmente e a manutenção é extremamente cara, mas ambas são necessárias para garantir a cibersegurança. Além disso, quanto maior o número de dispositivos de hardware em uso, mais energia é gasta, resultando em uma redução da eficiência energética da planta.

Para enfrentar esses desafios, a TI e a TO na produção precisam ser mescladas, o que se torna possível com a virtualização do chão de fábrica. É por isso que a Audi optou pelo SIMATIC S7-1500V, o primeiro sistema de controle virtual à prova de falhas certificado pela TÜV, que está estabelecendo novos padrões para uma produção flexível e segura.

An automotive shop floor showing the potential of IT and OT working together.

Novos referenciais em automação de chão de fábrica

A close-up of the engine of a vehicle with diagnostic equipment and a computer behind it.

Para mesclar TI e TO na produção, a Audi criou uma nova infraestrutura baseada em software. O nível mais baixo da infraestrutura é sempre o mesmo e estabelece a base para as várias aplicações. Com o Edge Cloud 4 Production, a Audi transferiu esse princípio para a produção e revolucionou sua automação de chão de fábrica.

Além dos obstáculos tecnológicos, também havia desafios organizacionais a serem superados. Os funcionários e a gerência precisavam ser convencidos e era preciso demonstrar a funcionalidade do PLC virtual. Graças aos extensivos testes na fábrica e ao excelente alinhamento entre as equipes de TI e TO, a Audi e a Siemens conseguiram comissionar com sucesso a nova tecnologia.

Construção de um conceito em grande escala

Rapidamente ficou claro que era necessário um conceito em grande escala. No entanto, foram necessários cerca de três anos para definir os requisitos, testar as condições e conversar com os fabricantes. As tecnologias também tiveram que ser modificadas: por exemplo, para estabelecer a capacidade em tempo real da infraestrutura de nível inferior.

O PLC virtual via Edge Cloud 4 Production foi testado com sucesso pela primeira vez no Laboratório de Produção da Audi. Uma fábrica na linha de produção do Audi e-tron GT em Böllinger Höfe em Neckarsulm foi selecionada para o comissionamento inicial. A fabricação em pequenas séries da fábrica foi ideal para testar as novas tecnologias.

Trabalhando com a Siemens, a Audi realizou testes na fábrica nos estágios iniciais para aprender sobre a configuração no local e os desafios da implementação. Esse compromisso aumentou a aceitação dos funcionários.

The frame of a red Audi hangs in an automotive plant.

De olho no futuro

A virtual controller assembling an Audi car body line.

Com a implementação inicial bem-sucedida do PLC virtual, a Siemens e a Audi alcançaram um marco importante. Mas esse sucesso foi apenas o ponto de partida. Tanto o controlador virtual quanto a infraestrutura baseada em nuvem continuam sendo desenvolvidos, testados e implementados.

A prioridade nos próximos meses é treinar os funcionários da Böllinger Höfe. Os primeiros aplicativos do Industrial Edge Management também estão sendo lançados e testados, incluindo o SINEC Traffic Analyzer. Os aplicativos podem ser baixados e usados com flexibilidade.

Ao mesmo tempo, a Audi está aprendendo com a implementação inicial. Por exemplo, um painel virtual do operador foi testado para detectar obstáculos na operação diária da fábrica. Com base na colaboração bem-sucedida até o momento, os participantes do projeto estão otimistas em relação ao futuro.

O PLC virtual representa uma revolução na engenharia de automação e na indústria, possibilitando repensar totalmente uma fábrica e sua infraestrutura.
Sven Müller, Gerente de projeto, Edge Cloud 4 Production, Audi

Explore nossos recursos de PLC virtual

Comece sua jornada