Skip to main content

A ascensão da energia solar comunitária: um futuro brilhante

A energia solar comunitária surgiu como uma forma acessível para indivíduos e empresas se beneficiarem das vantagens da energia renovável.

MAIO DE 2025

Por: Corporate Communications

Perguntas e respostas com Jim Thoma, diretor administrativo de energia distribuída e infraestrutura, Project Finance Americas, Siemens Financial Services

Estamos vendo um crescimento nos projetos solares comunitários. Por que esses projetos estão aumentando?

A energia solar comunitária surgiu como uma forma acessível para indivíduos e empresas se beneficiarem das vantagens da energia renovável. À medida que as necessidades de soluções de energia limpa aumentam, a energia solar comunitária se tornou uma opção escalável na transição energética. A Community Solar oferece uma oportunidade única para cidadãos e empresas que desejam aproveitar os benefícios da energia solar, mas podem não conseguir instalar painéis solares devido a restrições financeiras ou falta de espaço.

O que é Community Solar?

Community Solar é um modelo de energia limpa que inclui um grande painel solar instalado em um local central. A eletricidade gerada por essa matriz é compartilhada por vários participantes, que geralmente a assinam. Esses participantes incluem proprietários, locatários, empresas, instituições educacionais e de saúde ou até mesmo municípios. Os participantes podem comprar uma parte da energia produzida pelo painel solar comunitário, eliminando a necessidade de instalar seus próprios painéis solares e reduzindo suas contas de eletricidade.

Recentemente, a energia solar comunitária teve um crescimento substancial, impulsionado por avanços tecnológicos, apoio político e crescente demanda dos consumidores por energia limpa. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), há “aproximadamente 7,87 GW de energia solar comunitária em operação nos EUA em junho de 2024. Esses projetos solares comunitários estão em 44 estados e localidades, incluindo o Distrito de Columbia.” Mais estados estão adotando regulamentações que apoiam esses projetos, tornando mais fácil para concessionárias e desenvolvedores construir, operar e gerenciar projetos solares compartilhados.

Como a Siemens Financial Services (SFS) contribuiu para o crescimento de projetos solares comunitários?

A SFS fez vários investimentos para apoiar o crescimento constante dos ativos solares comunitários e permitir que os contribuintes acessem energia limpa de baixo custo. Por exemplo:

  • Nosso financiamento ajudou a avançar na construção e operação de um portfólio solar comunitário de 122 MWdc em 30 projetos. Por meio desse portfólio, clientes residenciais e corporativos carentes têm acesso aos benefícios de energia renovável limpa e confiável, fornecendo energia solar local suficiente para abastecer mais de 17.000 residências.
  • Juntamente com outros credores, o financiamento da SFS contribuiu para o desenvolvimento e operação de um portfólio de 219 MWdc de projetos solares comunitários em Illinois e Maryland.
  • Também fornecemos financiamento de projetos para um projeto solar comunitário de 13,48 MWdc construído sobre terras inutilizáveis na área de Nova York, utilizando recursos naturais com mais eficiência.
  • Apoiando mais de 32.000 assinantes em 10 estados, outro de nossos clientes comunitários de energia solar está comprometido em fornecer energia acessível a residentes e proprietários de empresas.

Quais são os benefícios da energia solar comunitária?

Há muitos. Eles incluem:

  1. Acessibilidade: A Community Solar oferece uma opção de energia renovável para cidadãos que, de outra forma, não poderiam acessar a energia solar devido a barreiras técnicas, financeiras e/ou operacionais. Por exemplo, os locatários não precisam possuir propriedades para ter acesso à energia solar. Aqueles com espaço limitado no telhado ou baixa exposição ao sol também podem potencialmente aproveitar a energia solar por meio de um programa solar comunitário.
  2. Equidade energética: Famílias de baixa renda, locatários e residentes multifamiliares podem não ter acesso ao dinheiro necessário para instalar painéis solares. Os projetos solares comunitários fornecem uma resposta justa, permitindo que esses grupos se beneficiem da energia solar sem precisar fazer um investimento substancial.
  3. Economia de custos: Ao assinar um painel solar, os participantes de programas solares comunitários geralmente economizam nas contas de eletricidade ao assinar o projeto com um desconto na tarifa padrão de serviços públicos. O custo dos painéis solares e da tecnologia relacionada caiu significativamente na última década. De acordo com Associação das Indústrias de Energia Solar, “o custo de instalação de energia solar caiu mais de 40% na última década, levando o setor a se expandir para novos mercados”.
  4. Resiliência da rede: A Community Solar ajuda a descentralizar a produção de energia, fortalecendo assim a rede elétrica. Quando a geração de energia é localizada, por meio de modelos como a energia solar comunitária, as perdas por transmissão diminuem e a resiliência em face de condições climáticas extremas aumenta.
  5. Impacto ambiental: A energia solar comunitária é uma forma de energia renovável. Ele alimenta a rede e reduz a dependência de combustíveis fósseis. Como forma de indivíduos e empresas reduzirem sua pegada de carbono, a energia solar comunitária pode ajudar a promover uma adoção mais ampla de energia limpa.
  6. Independência energética: Todos esses benefícios estimulam a independência energética. Os assinantes comunitários de energia solar reduzem ainda mais sua dependência de combustíveis fósseis. Com a geração local, há menos dependência de recursos importados.

Qual é o futuro da energia solar comunitária?

O futuro da energia solar comunitária é brilhante, pois a tecnologia continua melhorando e os custos diminuem. No entanto, ainda existem obstáculos que impedem a adoção generalizada. A conectividade varia de acordo com o estado, o que traz complicações regulatórias. Mesmo quando o capital está disponível, os provedores podem ter dificuldade em encontrar credores para financiar pequenos projetos.

Um potencial diferencial da energia solar comunitária é a integração da tecnologia de armazenamento. A combinação da energia solar comunitária com o armazenamento de energia oferece ainda mais acessibilidade, resiliência e independência. O SFS tem financiou muitos projetos de armazenamento de energia.

A energia solar comunitária pode ser uma forma impactante de combater as mudanças climáticas e criar um futuro energético mais justo, à medida que mais consumidores, empresas e comunidades adotam esse conceito inovador. Os benefícios auxiliares podem ajudar a alimentar as economias locais, construir riqueza comunitária, criar oportunidades de emprego locais, gerar ar e água mais limpos e promover comunidades mais saudáveis.

Comece sua jornada