Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
A imagem mostra uma linha de fabricação automatizada para embalar comprimidos de aspirina.

Como a Siemens MES e a automação alimentam a linha de aspirina da Bayer

A Bayer abriu sua unidade de produção em Bitterfeld-Wolfen, Alemanha, em 1994. Na época, a instalação era uma das mais automatizadas do mundo. A tradição continua, pois o nível de automação recentemente se tornou ainda melhor com Opcenter Execution Pharma e Lote Simatic.

A Siemens está à disposição para ajudar a Bayer em Bitterfeld desde o início. Mas depois de estar em operação por quase 30 anos, o conhecimento da instalação está sendo constantemente perdido como resultado de mudanças de pessoal. Isso acarreta um risco crescente de que problemas técnicos possam resultar em interrupções na produção. Além disso, o cenário de sistemas existente consistia em sistemas individuais, o que impossibilitava a migração. É por isso que a Bayer Bitterfeld queria apresentar um novo sistema de execução de fabricação (MES) isso garantiria que o local permanecesse competitivo a longo prazo.

A Siemens impressiona com sua solução completa

A Siemens tinha uma excelente solução a oferecer para o novo sistema da Bayer: a combinação de Opcenter Execution Pharma e Lote Simatic integrado ao Simatic PCS 7 sistema de controle de processo. A Bayer Bitterfeld não está apenas adquirindo um MES de última geração, mas também obtendo um sistema eficiente solução de automação (DCS) ao mesmo tempo.

A solução modela todo o fluxo do processo no nível do DCS, onde fluxos de trabalho MES baseados em eventos podem ser acionados quando necessário. Cada processo individual é modelado como uma função ou tipo de biblioteca de vários níveis. Isso significa que o cliente pode gerar cada novo subprocesso diretamente na receita do lote usando as funções da biblioteca e implementar as alterações necessárias no sistema de automação com muito mais rapidez e facilidade: outro benefício da solução completa é que ela é mais fácil de manusear: os dois sistemas são controlados pela mesma interface de usuário.

mes-digital-enterprise-bayer-bitterfeld-aspirin-plant

A fábrica da Bayer em Bitterfeld é conhecida principalmente por sua fabricação de aspirina (foto: Bayer Bitterfeld).

mes-digital-enterprise-bayer-automated-manufacturing-line

O novo MES e a automação foram introduzidos em etapas durante as operações em execução (foto: Bayer Bitterfeld).

mes-digital-enterprise-bayer-automated-manufacturing-line-with-robots

Quando a fábrica foi construída em 1994, sua automação já era exemplar. A tradição continua com o novo MES e a automação (foto: Bayer Bitterfeld).

Migração bem-sucedida com sistemas em execução

Uma condição para a migração do sistema na Bayer Bitterfeld era que não houvesse tempo de inatividade durante o projeto nem interrupções na produção. É por isso que o novo sistema foi configurado passo a passo enquanto a produção continuava. O novo e o antigo MES operaram em paralelo por um período de tempo, quase como ter dois corações em um único corpo. Isso significava, por exemplo, que algumas linhas de embalagem estavam funcionando no novo sistema, enquanto outras ainda usavam o antigo. Portanto, era importante que os dois sistemas MES pudessem acessar as mesmas informações — por exemplo, sobre recursos como contêineres de matérias-primas a serem embalados.

A migração do sistema foi acompanhada por uma mudança da documentação em papel para a documentação sem papel. A Dra. Andrea Heym, chefe de formulação da Bayer Bitterfeld, comenta: “Quando a Siemens estava implementando o sistema — com todos os seus processos reconhecidamente complexos — em nosso departamento de formulação, tive a sensação de que minha equipe estava muito desconfortável em mudar para um novo MES”. Portanto, a Siemens apoiou a implementação do sistema com o Hypercare e um arranjo de espera baseado em projetos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significava que os funcionários da produção podiam solicitar ajuda do fabricante para operar o sistema a qualquer hora do dia ou da noite.

Projeto adiciona um novo capítulo a uma parceria antiga

Andrea Heym está muito impressionada com o novo sistema agora: “Os processos de produção estão funcionando pelo menos tão rápido quanto antes”. A introdução do sistema também foi um excelente projeto para a Siemens. “Não era um projeto qualquer”, explica Michael Berger, gerente de projetos da Siemens. “Aceitamos os desafios e estamos orgulhosos do resultado. Temos um sistema viável para o futuro e um cliente satisfeito.”

A Bayer e a Siemens estão agora lançando uma parceria de longo prazo e firmando um contrato de serviço de ciclo de vida. É uma situação ganha-ganha para ambas as empresas: embora a Bayer Bitterfeld se beneficie do serviço de longo prazo, a Siemens pode contar com a Bayer como parte de sua base de clientes a longo prazo.

Julho de 2022
(Fotos: Bayer Bitterfeld)

Recursos relacionados