Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Protegendo a Grande Barreira de Corais para o nosso futuro

Equipado com nossa tecnologia de automação, o Instituto Australiano de Ciências Marinhas (AIMS) está realizando pesquisas inovadoras e trabalhos de conservação para proteger e regenerar a Grande Barreira de Corais.

Simulando a vida no fundo do mar

A Grande Barreira de Corais, tesouro nacional da Austrália, é um vasto ecossistema subaquático que não só sustenta a diversidade da vida marinha, mas também desempenha um papel significativo como sumidouro de carbono azul, o que significa que absorve e armazena dióxido de carbono da atmosfera. Com a ajuda de nossa tecnologia de automação, os cientistas do Simulador Marinho Nacional da AIMS (SeaSim) estão realizando trabalhos inovadores de pesquisa e restauração no recife, aprimorando capacidades que antes não eram possíveis na Austrália.

$65 BILHÕES Valor econômico

A Grande Barreira de Corais está avaliada em mais de 65 bilhões de dólares.

137M Toneladas de carbono armazenado

Os prados de ervas marinhas e as florestas de mangue da Grande Barreira de Corais armazenam 137 milhões de toneladas de carbono, o equivalente a 13% das reservas de carbono azul da Austrália.

2300 km Comprimento do litoral

A Grande Barreira de Corais abrange 2300 km de costa, o equivalente geograficamente à 64ª maior nação do mundo.

Ciência e tecnologia para recifes

Protegendo a Grande Barreira de Corais com inovação

A Grande Barreira de Corais é um dos ecossistemas mais notáveis do mundo, sustentando uma biodiversidade extraordinária e desempenhando um papel vital no ciclo natural do carbono do planeta. Proteger essa maravilha natural requer uma compreensão mais profunda de como as mudanças climáticas estão afetando os ambientes dos recifes hoje e no futuro.

No Instituto Australiano de Ciências Marinhas (AIMS), os pesquisadores estão conduzindo pesquisas marinhas inovadoras nas instalações do SeaSim, um dos aquários experimentais mais avançados do mundo. Ao recriar as condições reais dos recifes com precisão excepcional, os cientistas podem estudar as respostas dos corais às pressões ambientais e desenvolver soluções para apoiar a resiliência e restauração dos recifes.

Por meio da automação industrial da Siemens e da tecnologia PCS 7, o SeaSim pode monitorar e controlar processos experimentais complexos, permitindo pesquisas em uma escala sem precedentes. Juntas, a AIMS e a Siemens estão ajudando a gerar insights críticos que podem contribuir para proteger os ecossistemas marinhos não apenas na Austrália, mas em todo o mundo.

Promovendo a ciência com tecnologia de ponta

Um homem segura uma estrela do mar azul, coberta por uma interface digital transparente exibindo dados científicos e diagramas.

O projeto SeaSim exigiu um sistema completo de automação de planta/processo para realizar experimentos marinhos de alta qualidade. Nosso SIMATIC PCS 7 O pacote foi escolhido pela SeaSim devido ao seu impressionante histórico de precisão e aplicações industriais. O PCS 7 também integra várias unidades de embalagem para experimentos individuais, automatizadas com nossos controladores SIMATIC S7-1200/1500.

Nossa tecnologia fornece às equipes de pesquisa da AIMS controle absoluto sobre temperatura, acidez, salinidade, sedimentação e contaminantes nos grandes tanques de água do mar. Alta disponibilidade, confiabilidade e escalabilidade são recursos essenciais para conduzir vários experimentos simultaneamente — alguns dos quais serão executados por anos.

Através do nível de controle sem precedentes que temos agora graças ao sistema de controle da Siemens, agora podemos realizar experimentos com os quais só poderíamos sonhar no passado.
Craig Humphrey, Diretor, Simulador Marítimo Nacional

O SIMATIC PCS 7A precisão da permitiu mais de 350 experimentos inovadores no SeaSim na última década. Uma conquista notável foi o trabalho da instalação com a desova de larvas de coral, onde o sistema mantém condições ambientais exatas cruciais para estudos de reprodução. Ao controlar com precisão a temperatura do oceano, os ciclos de luz e a química da água, os pesquisadores podem estudar a resiliência dos corais e desenvolver novas técnicas de restauração de recifes, estabelecendo o SeaSim como um centro líder mundial em ciências marinhas e preservação de recifes de coral.