Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Edifícios autônomos centrados no ser humano

Edifícios autônomos para a sustentabilidade

As capacidades autônomas de energia equilibram continuamente os custos, o carbono e a resiliência, otimizando cargas, equipamentos e o comportamento do sistema de energia em tempo real. O resultado: menores custos de energia, emissões reduzidas e maior confiança no cumprimento das metas de sustentabilidade.

Por que o gerenciamento manual de energia e sustentabilidade não é mais suficiente

O uso e os custos de energia estão aumentando junto com as demandas de aquecimento e resfriamento. A pressão regulatória está se intensificando, os relatórios de ESG estão se tornando mais complexos e as ferramentas disponíveis para a maioria das equipes de construção permanecem fragmentadas e manuais. Edifícios autônomos transferem a sustentabilidade de uma tarefa orientada pela conformidade para um processo automatizado e contínuo.

Ícone representando custos de energia volátil

Custos de energia voláteis

Os preços da energia flutuam com as condições do mercado, a demanda da rede e as estruturas tarifárias. Sem otimização em tempo real, os edifícios pagam demais durante os períodos de pico e perdem oportunidades de transferir cargas ou alavancar a geração no local.

Ícone representando a otimização manual de energia

Otimização manual de energia

O gerenciamento tradicional de energia é executado em ciclos, contando com auditorias periódicas e ajustes manuais. Essa abordagem perde oportunidades em tempo real e não consegue se adaptar com rapidez suficiente às mudanças climáticas, na ocupação ou nas condições da rede.

Ícone representando flexibilidade de carga inexplorada

Flexibilidade de carga inexplorada

Edifícios com cargas controláveis, sistemas HVAC e geração no local têm uma flexibilidade significativa e inexplorada. Sem coordenação automatizada, o autoconsumo permanece baixo e o pico de demanda não é gerenciado.

Ícone representando relatórios ESG fragmentados

Relatórios ESG fragmentados

Os dados de emissões estão espalhados por sistemas desconectados, tornando os relatórios prontos para auditoria lentos e propensos a erros. As equipes de sustentabilidade passam mais tempo reunindo dados do que agindo com base neles.

Ineficiência no nível do equipamento

Ineficiência em nível de equipamento

A maioria dos equipamentos HVAC funciona em configurações genéricas de fábrica com ajustes finos limitados. Sem inteligência localizada, os sistemas consomem mais energia do que o necessário, especialmente durante as transições sazonais.

Como a autonomia muda tudo

Edifícios autônomos transformam o gerenciamento de energia em um circuito de controle contínuo. Os gêmeos digitais simulam opções, a IA recomenda ou aplica sequências otimizadas e os sistemas verificam os resultados em relação às metas de custo, conforto e carbono. A sustentabilidade muda da análise periódica para o controle em tempo real.

> 20% Aumento do autoconsumo de energia fotovoltaica

Fonte: Modelado em um ambiente de saúde complexo (aproximadamente 50 mil m²) com cargas flexíveis (armazenamento, cargas descartáveis, troca de combustível) e otimização baseada em cronogramas em vigor. Os resultados variam e não são garantidos.

≤ 15% Redução no custo geral de energia

Fonte: Modelado em um ambiente de saúde complexo (aproximadamente 50 mil m²) com cargas flexíveis (armazenamento, cargas descartáveis, troca de combustível) e otimização baseada em cronogramas em vigor. Os resultados variam e não são garantidos.

6,5% Média de economia adicional de energia com o Comfort AI

Fonte: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suécia) — Referência piloto do Comfort AI (anteriormente Cloe).

Aplicações no mundo real

Nossas soluções para sustentabilidade autônoma

Ilustração de integração de dados assistida por IA

Integração de dados assistida por IA

O enriquecimento de dados orientado por IA automatiza a marcação, a estruturação e o dimensionamento em todos os locais, reduzindo o esforço de integração e acelerando o tempo de valorização dos edifícios existentes.

B-SER-Asset-Performance-Advanced Image-Keyvisual-02-01-1280x720

Asset Performance Advanced

O Asset Performance Advanced é um serviço digital de edifícios gerenciado com inteligência artificial, que permite que os clientes percebam, decidam e melhorem continuamente o desempenho.

Pronto para descarbonizar suas operações prediais?

Descubra como edifícios autônomos podem cortar custos de energia, reduzir emissões e acelerar seu caminho até zero líquido.