Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Edifícios autônomos centrados no ser humano

Edifícios autônomos para flexibilidade

Edifícios com inteligência artificial adaptam espaços, serviços e operações à demanda real, ajudando os portfólios a responder mais rapidamente às mudanças nos padrões de uso. A flexibilidade se torna uma capacidade gerenciada, não uma reflexão tardia.

Por que as operações estáticas de edifícios não conseguem acompanhar

As operações tradicionais de construção geralmente são fixadas em torno de cronogramas e suposições. À medida que a utilização muda, as equipes precisam de melhor visibilidade, planejamento de cenários mais rápido e serviços que se ajustem à demanda real.

Ícone abstrato - Os serviços fixos não correspondem à demanda real

Os serviços fixos não correspondem à demanda real

Os serviços de limpeza, controle de temperatura e local de trabalho funcionam em horários fixos, independentemente da ocupação real. Os recursos são desperdiçados em andares vazios, enquanto as áreas ocupadas são mal atendidas, aumentando os custos sem melhorar a experiência.

Ícone representando altos custos operacionais relacionados ao espaço

Os custos operacionais relacionados ao espaço são altos

Quase metade do espaço do escritório pode ficar sem uso, mas os custos operacionais permanecem fixos. Sem um planejamento espacial baseado em dados, as organizações pagam pela capacidade que não usam e não têm a visão necessária para dimensionar corretamente seus portfólios.

Ícone de um monitor

As configurações estáticas não conseguem acompanhar

Os edifícios estão bloqueados em layouts fixos e estratégias operacionais que foram definidas no comissionamento. Quando os padrões de uso mudam, a reconfiguração de sistemas e serviços é lenta, manual e muitas vezes disruptiva.

Ícone de uma tela - Padrões de utilização

Os padrões de utilização são mal compreendidos

A maioria dos edifícios não tem uma imagem clara de como os espaços são realmente usados. Sem dados de controle de acesso, sensores, Wi-Fi e sistemas de reserva, as decisões de planejamento são baseadas em suposições e não em evidências.

Ícone de um relógio

A reconfiguração é lenta e manual

Ajustar estratégias operacionais, alocações de espaço ou níveis de serviço exige coordenação manual entre várias equipes e sistemas. As mudanças levam semanas para serem implementadas e raramente são avaliadas quanto ao impacto antes de entrarem em vigor.

Como a autonomia muda tudo

A autonomia transforma a flexibilidade em uma capacidade gerenciada. Os sinais de ocupação e atividade informam o planejamento, a escala dos serviços com o uso real e as simulações ajudam as equipes a entender os impactos operacionais, espaciais e energéticos antes de agir.

< 1 ano Retorno simples para otimização de espaço

Fonte: Siemens AG. (2026). Estimativa de linha de base modelada para um ambiente imobiliário comercial de complexidade média com vários locais. Building X Space Manager. Os resultados variam e não são um resultado garantido ou um compromisso contratual.

> 50% Redução no esforço de integração de edifícios abandonados

Fonte: Siemens AG. (2026). Estimativa de linha de base modelada. Building X Data Setup, ONE Connectivity, Data Design Assistant. Os resultados variam e não são garantidos.

53% Priorize a otimização e a flexibilidade do espaço

Fonte: Siemens AG. (2026). Monitor de transição de infraestrutura da Siemens. Pesquisa das partes interessadas do setor de construção sobre as prioridades para os próximos cinco anos.

Aplicações no mundo real

Nossas soluções para flexibilidade autônoma

Ilustração de integração de dados assistida por IA

Integração de dados assistida por IA

O enriquecimento de dados orientado por IA automatiza a marcação, a estruturação e o dimensionamento em todos os locais, reduzindo o esforço de integração e acelerando o tempo de valorização dos edifícios existentes.

Ilustração representando a otimização de espaço

Otimização autônoma do espaço

O Building X Space Manager ajuda as equipes das instalações a transformar dados espaciais fragmentados em decisões operacionais e de planejamento confiáveis, com recomendações baseadas em inteligência artificial com base na ocupação real.

Para proprietários de edifícios, tudo se resume a três categorias de custos: mão de obra, energia e capital. Edifícios autônomos atendem a todos os três — reduzindo as necessidades de pessoal, reduzindo o desperdício de energia e priorizando atualizações de alto impacto — para que as instalações possam funcionar com o melhor desempenho possível com o menor custo possível.
Brad Häberle, Vice-presidente executivo de serviços, Edifícios de infraestrutura inteligente da Siemens

Pronto para tornar seus edifícios mais adaptáveis?

Descubra como edifícios autônomos podem otimizar o espaço, escalar os serviços dinamicamente e liberar novos valores do seu portfólio.