Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Edifícios autônomos centrados no ser humano

Edifícios autônomos para experiência

As capacidades autônomas criam ambientes mais seguros, saudáveis e intuitivos ao equilibrar continuamente conforto, segurança e atenção operacional. A complexidade diminui tanto para ocupantes quanto para operadores.

Por que a experiência de construção é insuficiente hoje

Os ocupantes esperam que os edifícios se sintam seguros, saudáveis e fáceis de usar. Os operadores precisam de menos alarmes falsos, prioridades mais claras e menos esforço manual. A maioria dos edifícios não oferece nenhum dos dois. Edifícios autônomos fecham a lacuna, equilibrando continuamente conforto e segurança para que todos possam se concentrar no que é mais importante.

Ícone com a mão aberta representando a variabilidade de conforto

Variabilidade de conforto

As condições internas variam de acordo com o clima, a ocupação e as limitações do sistema, mas a maioria dos edifícios depende de horários fixos e ajustes manuais. Os ocupantes experimentam um conforto inconsistente com influência limitada em seu ambiente.

Ícone com um ponto de exclamação representando alarmes falsos e interrupção operacional

Alarmes falsos e interrupção operacional

Alarmes falsos de incêndio e segurança interrompem as operações, corroem a confiança nos sistemas prediais e aumentam os custos de subcontratados e seguros. Sem a filtragem inteligente, as equipes perdem tempo investigando eventos que não representam uma ameaça real.

Ícone representando fluxos de trabalho de segurança reativos.

Fluxos de trabalho de segurança reativos

As equipes de segurança monitoram as telas e analisam as imagens após a ocorrência de incidentes. Sem a detecção de eventos baseada em IA, as anomalias passam despercebidas em tempo real e a resposta depende da capacidade de atenção de cada operador.

Ícone com um escudo representando conformidade de segurança sem interrupções.

Conformidade de segurança sem interrupções

Os testes de segurança contra incêndio normalmente requerem intervenção manual que interrompe as operações normais do edifício. Testes pouco frequentes deixam lacunas na prontidão, enquanto testes frequentes criam distúrbios desnecessários nos ocupantes.

Ícone representando a influência limitada dos ocupantes

Influência limitada dos ocupantes

Os ocupantes têm pouco controle sobre o ambiente imediato e canais limitados para comunicar o desconforto. O resultado é uma lacuna crescente entre o que as pessoas esperam dos locais de trabalho modernos e o que os edifícios realmente oferecem.

Como a autonomia muda tudo

A autonomia melhora a experiência gerenciando ajustes de rotina, revelando apenas exceções significativas e mantendo as pessoas no controle de intenções, políticas e compensações. O conforto e a segurança são co-otimizados continuamente, não gerenciados em silos.

+ 40% Conformidade de temperatura em zonas controladas

Fonte: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suécia) — Referência piloto do Comfort AI (anteriormente Cloe).

13% Aumento da conformidade com o conforto em 12 meses

Fonte: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suécia) — Referência piloto do Comfort AI (anteriormente Cloe).

6,5% Economia média mensal de energia ao mesmo tempo em que melhora o conforto

Fonte: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suécia) — Referência piloto do Comfort AI (anteriormente Cloe).

Aplicações no mundo real

Nossas soluções para experiência autônoma

Ilustração de integração de dados assistida por IA

Integração de dados assistida por IA

O enriquecimento de dados orientado por IA automatiza a marcação, a estruturação e o dimensionamento em todos os locais, reduzindo o esforço de integração e acelerando o tempo de valorização dos edifícios existentes.

B-SER-Asset-Performance-Advanced Image-Keyvisual-02-01-1280x720

Asset Performance Advanced

O Asset Performance Advanced é um serviço digital de edifícios gerenciado com inteligência artificial, que permite que os clientes percebam, decidam e melhorem continuamente o desempenho.

Comfort AI Screenshot Visual com ícone no canto inferior direito

Comfort AI

Aproveite o Al para automatizar e controlar os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) para proporcionar economia de energia e, ao mesmo tempo, manter os níveis de conforto.

Ilustração representando a otimização de espaço

Otimização autônoma do espaço

O Building X Space Manager ajuda as equipes das instalações a transformar dados espaciais fragmentados em decisões operacionais e de planejamento confiáveis, com recomendações baseadas em inteligência artificial com base na ocupação real.

A mudança para edifícios autônomos não é apenas um marco de sustentabilidade — é uma maneira mais inteligente, rápida e eficiente de operar, liberando as equipes operacionais dos ajustes de rotina para se concentrarem em oferecer o melhor ambiente possível para os ocupantes e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho geral.
Susanne Seitz, CEO, Edifícios de infraestrutura inteligente da Siemens

Pronto para edifícios mais seguros, saudáveis e intuitivos?

Descubra como edifícios autônomos podem melhorar o conforto, a segurança e a produtividade de cada ocupante.