Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Cybersecurity para ambientes de produção de defesa

Os ambientes de produção de defesa fazem parte da cadeia de suprimentos militar. Os ataques afetam a prontidão da produção e a capacidade de downstream. Proteger a disponibilidade e a integridade exige um parceiro que entenda igualmente a TI e a OT. Não como uma preocupação de TI, mas como uma necessidade para proteger a produção.

A Cybersecurity acompanha o funcionamento das operações

Em ambientes de defesa, a postura de segurança é moldada por ativos, dependências e restrições operacionais em todos os sistemas de OT. A exposição surge onde esses elementos se cruzam sem visibilidade suficiente.

Uma avaliação focada em segurança de OT torna essa exposição explícita, revelando caminhos de ataque e lacunas de controle que são importantes operacionalmente e podem ser resolvidas dentro das restrições existentes.

Assista ao vídeo para descobrir como as avaliações de segurança cibernética servem como a primeira etapa crucial na jornada de segurança de uma organização!

A realidade operacional

Ícone de relógio que representa um tempo de comercialização mais rápido e maior eficiência do processo industrial.

O tempo de atividade define as decisões de segurança

Seu ambiente foi projetado para operação determinística e mudanças controladas. A disponibilidade é um requisito de produção. A segurança deve se adaptar às suas restrições de produção. Paradas ou mudanças não planejadas não são aceitáveis.

Ícone de conectividade que simboliza sistemas industriais integrados e fluxo de dados contínuo.

A conectividade aumenta a exposição

A TI e o OT conectados permitem o acesso remoto e as operações com fornecedores e dados. Isso é essencial, mas expande sua superfície de ataque. Dependências antigas e janelas de patch limitadas restringem a rapidez com que os controles de segurança podem ser aplicados.

Ícone Security Shield ilustrando proteção industrial, confiabilidade do sistema e redução de riscos.

Incidentes cibernéticos se tornam incidentes operacionais

Em seu ambiente, os incidentes cibernéticos não permanecem na TI. Quando a OT é afetada, a qualidade, a segurança, a certificação e a produção estão em risco. A recuperação segue as restrições operacionais e de validação, não os cronogramas padrão de TI.

Domínios de controle de segurança para sua produção

Equipe ilustrada analisando ameaças digitais e colaborando no gerenciamento seguro de redes industriais.

Monitoramento contínuo de segurança

Os ambientes de chão de fábrica evoluíram de sistemas isolados para redes altamente complexas sem visibilidade dos ativos conectados e dos padrões normais de comunicação. A OT agora enfrenta ataques sofisticados, incluindo explorações de dia zero visando sistemas de produção.

Sem uma visibilidade abrangente do tráfego de rede, das configurações de ativos e das vulnerabilidades do sistema, é impossível detectar comportamentos anormais que indiquem ataques ou configurações incorretas. O SINEC Security Monitor fornece visibilidade contínua e detecção de ameaças por meio de uma arquitetura distribuída projetada para ambientes de OT. A solução opera totalmente no local, sem a necessidade de conexão com a Internet, garantindo que as redes de produção com isolamento aéreo permaneçam isoladas.

Resultado: visibilidade em tempo real, permitindo a detecção de ameaças antes da interrupção da produção, gerenciamento contínuo de vulnerabilidades, documentação de conformidade regulatória e informações operacionais que apoiam a solução de problemas e a otimização.

Comunicação de ponta a ponta com base no Zero Trust

A produção moderna exige conectividade segura em redes fixas, sistemas sem fio, acesso remoto e serviços adjacentes à nuvem. Security deve ser independente da topologia física.

A comunicação baseada em identidade e políticas estabelece conexões criptografadas e explicitamente governadas entre os participantes, permitindo fluxos de dados horizontais e verticais sem expor sistemas desnecessariamente.

Resultado: conectividade segura que suporta a produção moderna sem substituir a infraestrutura existente.

Imagem aproximada do hardware de rede industrial com cabos conectados para comunicação de alto desempenho.
Ícone de fechadura digital com linhas de circuito representando redes industriais seguras e preparadas para o futuro.

Comunicação segura entre sistemas de automação

Os sistemas de produção trocam continuamente dados críticos: os PLCs se comunicam com os servidores SCADA, as HMIs exibem informações do processo em tempo real, as estações de trabalho de engenharia baixam programas de controle e os sistemas MES extraem dados de produção. A comunicação não criptografada expõe parâmetros de fabricação confidenciais, lógica de controle proprietária e especificações de qualidade à interceptação e manipulação.

A comunicação segura com o Portal TIA e o S7-1500/1200 G2 fornece integridade por meio de autenticação e criptografia. A criptografia de ponta a ponta protege os fluxos de dados entre sistemas de engenharia, controladores e estações HMI.

Resultado: comunicação protegida evitando roubo e manipulação de dados, mantendo a integridade da produção e a confidencialidade da propriedade intelectual.