Skip to main content
INTELIGENTNA FABRYKA

Rewolucja w budowie domów dzięki technologii Siemens

Autor: Mikael Hedberg, założyciel i dyrektor generalny ADMARES

Uwaga redaktora: Ten gościnny post Mikaela Hedberga – oparty na jego niedawnym wystąpieniu w podcaście Optimistic Outlook – podkreśla, jak technologie Siemens przekształcają możliwości naszych klientów, aby napędzać innowacje i całkowicie zmieniać ich branże.

Ludzkość stoi w obliczu globalnego problemu mieszkaniowego: według ONZ 1,6 miliarda ludzi na całym świecie nie ma dostępu do mieszkań w przystępnych cenach, a liczba ta może wzrosnąć do 3 miliardów do 2030 roku. Nic tak naprawdę nie zamyka luki.

Ostatecznie czas, koszt i jakość budowy domu mogą być bardzo trudne do kontrolowania. Ponadto projekty są wysoce narażone na zagrożenia zewnętrzne, takie jak pogoda, którymi nie można zarządzać.

Mam doświadczenie w budownictwie okrętowym, sięgające wczesnych lat 90. Branża ta nauczyła mnie, jak zmaksymalizować produkcję poza zakładem dzięki rozwiązaniom modułowym, które można dostarczyć do stoczni w celu montażu. Statki są jak pływające miasta, a przemysł wcześnie nauczył się, jak uprzemysłowić złożoność po konkurencyjnych kosztach.

Dziesięć lat temu, kiedy założyłem nową firmę o nazwie ADMARES, przechodząc do sektora globalnych, lądowych projektów budowlanych, szybko zauważyłem duży kontrast z przemysłem stoczniowym: budownictwo jest fragmentaryczne, a w każdym projekcie mamy niezliczonych graczy. Większość prac wykonywana jest ręcznie, opierając się na wykwalifikowanej pracy budowlanej, którą trudno kontrolować pod kątem jakości i dostępności. Dodatkowo koszty budowy wciąż rosną.

Czynniki te ukształtowały misję ADMARES: całkowite wyeliminowanie placu budowy poprzez fabryczną produkcję domów i nasze zaangażowanie w cyfryzację. Naszym celem jest poprawa dostępności mieszkań i doświadczenia życiowego, a nie tylko zmiana sposobu budowy domów. Moja firma zainwestowała w rozwój technologii, która to umożliwia, tak aby jedyną rzeczą, która jest budowana na miejscu, był fundament budynku.

Przełom: 22,5 minuty na jednostkę budynku

Kiedy zacząłem wyobrażać sobie ADMARES, zdałem sobie sprawę, że największym problemem w budownictwie jest to, że jest to ostatnia branża, która buduje rzeczy ręcznie. Do ręcznego budowania potrzebni są wykwalifikowani pracownicy, a mimo to branża zmaga się ze stałym ubytkiem wykwalifikowanej siły roboczej. Młodzi ludzie nie zatrudniają się w branży budowlanej, a wykwalifikowani pracownicy przechodzą na emeryturę. Ten ogromny niedobór siły roboczej w budownictwie, przy jednoczesnej potrzebie tańszych domów, stale podnosi koszty budowy.

Pierwszym dużym krokiem dla ADMARES było zaprojektowanie fabryki do produkcji domów modułowych, ale w czasie, gdy po raz pierwszy organizowałem firmę, w branży budowlanej nie istniało doświadczenie w takiej produkcji. Automatyzacja i robotyzacja nie były częścią DNA tej branży. W 2018 roku firma ADMARES zwróciła się do Porsche Consulting, projektantów najbardziej zaawansowanej stoczni na świecie w Niemczech – produkującej statki wycieczkowe w całości na linii montażowej – aby pomogli nam zaprojektować pierwszą koncepcję inteligentnej fabryki do budowy domów.

W 2019 roku firma MHP–Porsche pomogła nam zbudować architekturę cyfryzacji w naszej fabryce, a następnie wprowadziliśmy różne technologie Siemens. Do 2022 roku firma ADMARES podpisała strategiczne partnerstwo z Siemens, a do 2023 roku ADMARES utworzyło wszystkie 26 linii produkcyjnych i systemów logistycznych w fabryce: cyfrową, zautomatyzowaną, inteligentną fabrykę.

The breakthrough: Take time of 22.5 minutes per building unit

As I began to conceive of ADMARES, I realized that the big problem in construction is that it's the last industry building things by hand. Building by hand requires skilled construction labor, and yet the industry faces a continuous decrease in that skilled labor. Young people are not going into construction while all the skilled people are retiring. This massive shortage of construction labor at the same time we need more affordable homes continually drives up the cost of construction.

The first big step for ADMARES was to design a factory to produce modular homes, but at the time I was first organizing the company, the expertise for such production did not exist in the construction industry. Automation and robotization were not part of that industry’s DNA. In 2018 ADMARES turned to Porsche Consulting, designers of the world’s most advanced shipyard in Germany, producing cruise ships entirely indoors on an assembly line, to help us design the first smart-factory concept for home building.

In 2019, MHP–A Porsche Company helped us build the digitalization architecture in our factory, and we then introduced various Siemens technologies. By 2022, ADMARES had signed a strategic partnership with Siemens, and by 2023, ADMARES had all 26 production lines and logistics systems set up within the factory—a digital-first, automated, greenfield smart factory, making ADMARES a Digital Enterprise.

ADAMARES blueprint image

Siemens enables detailed Digital Twin visualizations of homes, including HVAC systems, so that ADMARES can design and validate modular house parts before any production occurs.

A quantum leap: How a small company can scale through digitalization and Industrial AI

The standard software used in today’s construction industry is not detailed enough to generate the data and designs required for automated, robotized production. In deploying all three Siemens technologies at once—automation solutions, Digital Twins, and industrial AI—ADMARES has achieved what I call a “quantum leap,” because in essence we have moved through both the Industrial Revolution and the AI revolution at the same time.

These three technologies have enabled ADMARES to turn affordable homes into products instead of construction projects. By moving from project-based construction to product-based manufacturing and combining our product technology with Siemens solutions we can now industrialize, productize, and digitize home production, achieving new levels of efficiency, precision, and innovation.

This automation brings a major advantage: our production can be deployed anywhere in the world, immediately delivering cost and scalability advantages. In our smart factory, all skilled tasks—welding, cutting, clamping, tiling, carpentry, and more—are performed by 141 robots across the 26 production lines. The modular homes are created using assembly line operators who can be trained in a matter of days, an approach requiring 95-percent fewer workers than traditional construction sites. The result: faster, safer, more efficient homebuilding resulting in high-quality, low-cost homes at scale using local raw materials and local labor, without the need for skilled construction workers or the traditional construction site that is typically full of uncontrollable variables and noise pollution.

ADMARES - topdown layout specs-1280x720

From a compact 65m² starter home to a spacious 450m² multi-bedroom family residence, Admares offers fully finished, modular homes built with premium materials and delivered at scale.

By moving from project-based construction to product-based manufacturing and combining our product technology with Siemens solutions we can now industrialize, productize, and digitize home production, achieving new levels of efficiency, precision, and innovation.
Mikael Hedberg, Founder and CEO, ADMARES

And we’re bringing these technologies to the next level. This is a very powerful tool if we need to change the product or the production. For example, if we change the home to have four windows instead of three windows, we know in a fraction of second what the cost implication is. We also know if the change will affect productivity; i.e., do we have enough capacity in the window factory to produce a fourth window without causing a bottleneck? It’s mind-blowing what we can do with the tech.

As Eryn Devola, Head of Sustainability, Siemens Digital Industries, has said, “The work that ADMARES is doing is a compelling example of how Siemens technology enables entirely new business models to emerge. . .This is the kind of industry reinvention Siemens Xcelerator was designed to make possible.”

The future is now: Digitally connected, sustainable smart homes

And Siemens tech doesn’t stop there: Because we produce homes just like products in a factory, we can integrate our smart-home software and sensors directly during manufacturing. This represents another major leap forward, as today’s homes are typically not digitally connected, so we lack complete data on how they operate, what they consume, or if there are operational problems.

The ADMARES Smart Home platform is powered by Industrial Edge from Siemens that is installed in each home. Through this system, we monitor energy and water consumption, detect leaks, track air quality, and connect all appliances, HVAC systems, and lighting to a single, user-friendly platform that can be controlled via smartphone or in-home touchscreens.

One of the biggest remaining opportunities for digitization is our homes. Given that we spend more than 50 percent of our time inside them, this is a critical space to understand and optimize. Because we produce homes as manufactured products, we can finally realize this potential. Massive amounts of operational data can now be collected, providing unprecedented insights that enable continuous improvements in home quality, efficiency, and performance worldwide.

ADMARES birdseye view-1280x720

Shifting the entire home building process to the factory relies on industrial automation, digital planning and modular series production.

The construction industry, which consumes around 40 percent of the world’s raw materials along with significant amounts of water and energy, is also one of the largest producers of CO₂ emissions. But our approach at ADMARES can transform it into an advanced manufacturing process with a dramatically lower environmental footprint. Our factory is using solar energy for production, reducing CO₂ emissions by 75 percent compared to traditional construction. Producing components to exact specifications in the factory also generates 80-percent less waste compared to traditional construction methods, because with simulations by Digital Twin there is little-to-no waste of materials.

In addition, traditional transportation needs are cut by more than 95 percent, as fully assembled homes are delivered directly on site rather than requiring numerous small daily deliveries. The necessary raw materials for production are consolidated and optimized before reaching the factory, further minimizing environmental impact and inefficiencies.

Sometimes we need to think outside the box: take an old-fashioned industry and bring it up to the digital level and the tools available through AI. We’re soon going to be doing this in Australia, as ADMARES is creating our first Australian smart factory in South-East Queensland, where we’re investing hundreds of millions and generating potentially 3,200 new jobs. We’ll put all our digital-twin and automation technology in motion here, as we continue to search for ways to innovate with productized home building for greater impact on affordable housing.

Published: January 29, 2026

ADMARES - woman on laptop-1280x720

Simulation plays a key role for Admares, especially in balancing cycle times, logistics and layout decisions.