Skip to main content
Case study: Building X

Pełna parą naprzód z planem działania na rzecz klimatu w Stuttgarcie

Stuttgart zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2035 roku, czyli dziesięć lat przed terminem wyznaczonym w niemieckiej federalnej ustawie o zmianach klimatu. Aby zrealizować ten cel, miejskie przedsiębiorstwo komunalne Stadtwerke Stuttgart we współpracy z firmą Siemens wdraża koncepcję zrównoważonego rozwoju, zaczynając od własnej siedziby głównej.

„Model stuttgarcki” – neutralność klimatyczna do 2035 roku

Dlaczego wybraliśmy tę trudną drogę, skoro istnieje łatwiejsza alternatywa? Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2045 roku – taki jest wymóg prawny. Jednak przedsiębiorstwo Stadtwerke Stuttgart postanowiło obrać „ścieżkę stuttgarcką”, dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej już do 2035 roku.

Przedsiębiorstwa komunalne i wyzwania na drodze do neutralności klimatycznej

Przedsiębiorstwa komunalne są motorem transformacji energetycznej. Jako dostawcy usług podstawowych dla kluczowych sektorów, takich jak energetyka, transport i budownictwo, mogą pełnić rolę wzorca do naśladowania, napędzając transformację energetyczną. Aby osiągnąć cel klimatyczny miasta Stuttgartu, należy ograniczyć emisję o 3,6 megaton ekwiwalentu CO₂ rocznie – to ogromne wyzwanie dla Grupy Stadtwerke Stuttgart.

Partnerstwo technologiczne z Stadtwerke Stuttgart

Grupa Stadtwerke Stuttgart określa konkretne kroki w celu osiągnięcia tych ambitnych celów i wdraża kompleksową koncepcję zrównoważonego rozwoju we współpracy z firmą Siemens w ramach partnerstwa technologicznego. Produkty, rozwiązania i usługi są wykorzystywane w szerokim zakresie projektów dotyczących efektywności, energii i obszarów mieszkalnych. Otwarta i interoperacyjna platforma biznesowa Siemens Xcelerator stanowi podstawę dla aplikacji międzybudynkowych. Jak to wygląda w praktyce? Firma Siemens dostarcza czujniki i oprogramowanie. Współpracujemy z ekspertami ds. energii z Stadtwerke Stuttgart nad opracowaniem koncepcji energetycznych i grzewczych, które można zintegrować z systemami klientów w oparciu o uzyskane dane i funkcjonalności.

Oferta modułowa, rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Stylized blue and white graphic design with letter 'S' centered among abstract geometric shapes and flowing lines.
Select...

Building X

Building X is a suite of AI-driven and open-platform applications for building management. It eliminates complexity, reduces data silos, and improves building performance.

Building X offers the following advantages for the building in Kesselstrasse:

360° Viewer: Photorealistic image as a digital twin. The 360° Viewer provides a continuous overview by displaying a virtual 3D environment.

Energy Manager: The energy consumption, costs and CO2 emissions of the building are recorded and analyzed so that optimization measures can be defined at an early stage.

Operations Manager: For monitoring a wide range of building installations and applications – in real time and from a single location. This makes it possible to respond to faults faster, thus minimizing downtimes and improving business continuity.

Lifecycle Twin: Serves a central data hub. It provides end-to-end visibility and comprehensive management for technical building services and all of the building’s assets, as well as efficient work order management in a virtual environment.

Three building illustrations that represent the layers of Building X: connecting, digitalizing and acting.
„Połączenie doświadczenia firmy Siemens w zakresie zarządzania budynkami oraz naszego doświadczenia w branży energetycznej pozwala nam tworzyć rozwiązania, które nie tylko pomagają nam osiągać własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale także umożliwiają nam wspieranie innych organizacji w procesie transformacji energetycznej”.
Peter Drausnigg, Dyrektor techniczny, Zakłady Komunalne w Stuttgarcie

New headquarters to become a sustainability showcase

The conversion and modernization of an existing building at Kesselstrasse 23 in Stuttgart can be seen as the reference and starting point of the technology partnership.

A golden retriever puppy sits on grass, looking up with bright eyes and a curious expression.

A person is standing in front of a large window, looking out at a city skyline.

Pierwszym konkretnym działaniem jest modernizacja przyszłej siedziby głównej grupy Stadtwerke Stuttgart. Jej nowa siedziba ma stać się wizytówką zrównoważonego rozwoju i nowoczesnych metod pracy. W tym celu kompleks biurowy, obejmujący magazyn i warsztaty przy ulicy Kesselstrasse 23, jest przebudowywany i rozbudowywany zgodnie z całościową koncepcją zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to między innymi wykorzystanie energii odnawialnej oraz efektywne monitorowanie zużycia energii. Technologia dostarczona przez firmę Siemens spełnia aktualne kryteria cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju oraz obejmuje nową automatykę budynkową i pomieszczeniową, technologie bezpieczeństwa oraz aplikacje. Ponadto model „oprogramowanie jako usługa” zapewnia Stadtwerke Stuttgart najnowocześniejszą technologię dostosowaną do potrzeb, którą można elastycznie modyfikować w trakcie realizacji projektu.

Podczas otwarcia: (od lewej) Peter Drausnigg, dyrektor zarządzający Stadtwerke Stuttgart oraz Carsten Koch, dyrektor ds. rozwiązań i usług w Siemens Smart Infrastructure w Stuttgarcie (Źródło zdjęcia: Stadtwerke Stuttgart / Moritz Tewes).

Reduction of energy consumption

  • Reduction of energy consumption through intelligent control technology
  • Comprehensive efficiency projects
  • Solutions for optimal waste heat recovery
  • Energy rehabilitation

Onsite generation of renewable energies

  • Solutions for energy self-sufficiency
  • Energy storage systems and green charging
  • Optimized emergency power supply and UPS concepts
  • Renewable hydrogen solutions

The journey continues...

As well as integrated parking and visitor management, further joint measures are being planned as part of the technology partnership:

  • Innovation day: Innovative topics about the future will be discussed and solutions based on state-of-the-art technologies, such as virtual reality, artificial intelligence and building twin, will be discussed
  • Sustainability workshop: The jointly implemented projects will be evaluated to identify potential optimizations
  • Showrooms: The design of a section of the new showroom at Kesselstrasse 23 is already in full swing. In the showroom, you can see and experience the interplay of technology and consulting expertise on both the producer and the consumer side in a variety of showcases
Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.

At the opening: (from left) Carsten Koch, Siemens, Peter Drausnigg, Stadtwerke Stuttgart, Simon Pfau, Siemens, Thomas Fuhrmann, Stadtwerke Stuttgart (Image source: Stadtwerke Stuttgart / Moritz Tewes)

Podcast: Siemens & Stadtwerke Stuttgart

In the episode you will learn how we implement smart energy management for water, electricity, and mobility.

Powiązane treści