Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hjem er der det er trygt

Siemens' skybaserte Building X Fire Apps og Cerberus PRO brannsystemer holder bygningene til pleiespesialist Vivium sikre, og beboerne blir verken forstyrret av vedlikeholdsarbeid eller falske alarmer.

Eksepsjonell sosial omsorg i tilpassede bygninger

Omsorgssentre fra Vivium erkjenner viktigheten av emosjonell velvære og sosial interaksjon for beboerne. De legger til rette for et svært støttende og profesjonelt miljø der innbyggerne kan delta i aktiviteter som fremmer mental stimulering, sosialisering, og emosjonell støtte. Selv om de tilbyr spesielle muligheter for sosialt engasjement, har Vivium-omsorgssentrene bygninger av høy klasse skreddersydd for folks behov. Bygningene omfatter sin egen infrastruktur med stier, parker, hager, restauranter og møbeldesign.

Ti anlegg i omsorgsgruppen vår er så langt koblet til skyen. Hvis det er en alarm, mottar alle involverte et øyeblikkelig varsel på mobiltelefonen, nettbrettet eller PC-en slik at tiltak kan iverksettes raskt.
Michiel Cook, Boligsjef, Vivium Sorggruppe

Hos Vivium er det å sikre bekymringsløs og trygg livsstil topp prioritet

Vivium er mer enn bare et omsorgssenter som henvender seg til forskjellige individer med varierende behov. Prioritering av personlig kontakt for å fremme en dyp følelse av sikkerhet og varme er grunnleggende støtte for alle innbyggere. I tillegg til utmerkede, personlige, omsorgsfulle programmer, gjør de ansatte alt for å bygge meningsfulle forhold til hver beboer, og sikre at de føler seg verdsatt og verdsatt.

Hvorfor er Building X Fire Apps den rette løsningen for Siemens Partner Lomans?

Hvordan gjør du drift av brannsikkerhetssystemer, detektorovervåking og vedlikehold enklere og mer effektivt for serviceteknikere? Teknikerne måtte alltid være «på stedet» med tradisjonelle brannalarmsystemer for drift og vedlikehold. Nå kan det meste gjøres eksternt.

Fordeler for tjenesteleverandøren Lomans

  • Siden 100 år er Lomans totalinstallatør fra Nederland, og de har spesialisert seg på å jobbe med smarte bygninger og bærekraftige installasjoner.
  • Den skybaserte Fire Manager lar Lomans overvåke brannsikkerhetssystemer eksternt på en plattform. Fjernovervåking effektiviserer hele driftsprosessen. Dette sparer tid for rutinekontroller og unødvendige bilturer.
  • Fire Connect-appen utfyller Fire Manager. Det gir teknikere mulighet til å teste detektorer eksternt, generere systemrapporter og motta øyeblikkelige hendelsesvarsler.
  • Prediktivt vedlikehold reduserer nødreparasjonskostnadene ved å løse problemer før de eskalerer. Fire Manager analyserer data ned til tilsmussnivå for effektiv planlegging, mens ekstern feilsøking minimerer nedetid.
Testresultater av detektortesting kan sees i Building X Fire Connect App

Testresultater av detektortesting kan sees i Building X Fire Connect App

Hvorfor er Building X Fire Apps den rette løsningen for bygningseier Vivium?

Hvordan kan brannsikkerhetssystemer gjøres mer pålitelige for bygningseiere og beboere? Fjernovervåking og forstyrrelsesfri testing sikrer at beboerne ikke blir forstyrret. Videre var tradisjonelle detektorer følsomme for falske alarmer. Nå, med ASATechnology, er dette en saga blott.

Fordeler for bygningseier Vivium

  • Vivium er en kjent omsorgsspesialist med 16 omsorgssentre i den sørlige regionen Amsterdam alene. Syv av de tretten sentrene i nærheten av den nederlandske hovedstaden er nå koblet til den skyaktiverte Building X Fire Manager.
  • Fire Manager gir sanntidsovervåking av brannfare. Den sender umiddelbare push-meldinger til serviceteknikere og anleggsledere, noe som gir raskere responstid og mer effektive evakueringsprosedyrer.
  • Serviceteknikere kan eksternt overvåke brannsikkerhetssystemet hvor som helst. Vivium får rask assistanse, selv om serviceteknikere ikke er fysisk til stede.
  • I dette prosjektet ble 3.000 detektorer modernisert fordi falske alarmer ikke kunne aksepteres lenger. Med Siemens ASATechnology garanteres ingen falske alarmer.
  • Den innebygde DFT-teknologien gjør det mulig å teste detektorer uten forstyrrelser, noe som gjør testingen mer effektiv, og beboerne trenger ikke å forlate rommene sine.
Kok-Vivium medium - e46c13aa-c607-4332-a07a-5092cba171e5

Michiel Kok, boligsjef i Vivium Zorggroep

Feldschlösschen bryggeri, Sveits, Brannsikkerhetssystem

Bygningen er ølet

  • For over 140 år siden ble Feldschlösschen grunnlagt med en visjon. For å lage Sveits fineste øl.
  • Med varme en hverdagslig virkelighet, må branndeteksjonssystemene gjenkjenne hva som er farlig og hva som ganske enkelt er bryggeriets normale funksjon.
  • Den beste måten å holde tradisjonen levende på: Beskytt den med det mest moderne brannsikkerhetssystemet.
beer-dsc4719 original - 76d4e4bc53671b6893768ccf1cb3e045129f5926