Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

10 manieren waarop Industrial AI de manier waarop ingenieurs werken verandert

De Eigen Engineering Agent laat zien wat er gebeurt als Industrial AI stopt met adviseren en begint te doen. Zo ziet dat er in de praktijk uit.

1. Het schrijft automatiseringscode — en test die voordat u dat doet

We weten dat ervaren automatiseringsingenieurs schaars zijn. De Eigen Engineering Agent helpt het team dat u al hebt om meer te leveren met minder fouten. Het genereert PLC-code (Programmable Logic Controller) in Structured Control Language (SCL) en Ladder Logic (LAD), past bestaande logica aan, creëert testroutines en corrigeert compilatiefouten. Het is ook niet voldoende om alleen code te leveren; de Eigen Engineering Agent valideert zijn eigen werk door middel van redeneringen in meerdere stappen en zelfcorrectie. Dit betekent dat ingenieurs de output beoordelen, in plaats van helemaal opnieuw te bouwen.

2. Het begrijpt uw project, niet alleen uw prompt

De meeste mensen die een Large Language Model (LLM) zoals ChatGPT hebben gebruikt, weten inmiddels hoe lang het kan duren om zelfs maar de juiste prompt te krijgen. Dit komt omdat de meeste AI-tools werken op basis van algemene kennis. De Eigen Engineering Agent niet. Het werkt op basis van specifieke kennis die rechtstreeks in uw TIA Portal project (functieblokken, door de gebruiker gedefinieerde gegevenstypen, HMI-schermen en hun relaties) en genereert output die gebaseerd is op die specifieke context. U zult merken dat u minder tijd besteedt aan vragen, herbewerking en minder mismatches.

Eigen Engineering Agent - Keyvisual Woman

3. Het overbrugt de kloof tussen elektrisch ontwerp en automatiseringscode

Elektriciteits- en automatiseringsingenieurs hebben altijd achter elkaar gewerkt, met verschillende gereedschappen en verschillende manieren om dezelfde machine te beschrijven. Het vertalen tussen beide - het overtypen van apparaatlijsten, het corrigeren van namen die niet bij elkaar passen, het bijhouden van late hardwarewijzigingen - is momenteel handmatig, traag en foutgevoelig. De Eigen Engineering Agent leest nu elektrische ontwerpbestanden in veelgebruikte formaten, waaronder XML en AML. Het detecteert inconsistenties, lost ze op of markeert ze, voegt apparaten toe aan het TIA Portal-project, configureert de verbindingen en genereert PLC-tags die zijn gebaseerd op de eigenlijke hardwaretopologie.

4. Het maakt van een machinebeschrijving in eenvoudige taal een gebruiksklaar project

Een nieuw automatiseringsproject begint met hetzelfde installatiewerk: de machine opsplitsen in onderdelen, de modules een naam geven, gegevens ordenen, staatsmachines definiëren. Zelfs ervaren teams zijn hier dagen mee bezig voordat ze een enkele regel besturingssoftware schrijven. De Eigen Engineering Agent zet machinebeschrijvingen binnen enkele minuten om in projecten die aan de normen voldoen. Ingenieurs beschrijven de machine in eenvoudige taal: de stations, apparaten en hoe deze zich moet gedragen, en de agent genereert vervolgens een volledig project dat het Siemens Automation Framework volgt, Siemens' beste referentie voor het structureren van TIA Portal-projecten. Het project wordt rechtstreeks geopend in TIA Portal, klaar om verder te bouwen.

5. Het zorgt voor de ontwikkeling van HMI, inclusief migratie van oudere versies

Bij HMI-werk kunnen projecten achterlopen op schema. Dit is een van de meest tijdrovende onderdelen van automatiseringstechniek en een van de meest repetitieve. Door het te automatiseren, bespaart u tijd. De Eigen Engineering Agent genereert en integreert JavaScript voor dynamisch HMI-gedrag in WinCC Unified, ondersteunt de overgang van klassieke VB-scripts en maakt een snelle, consistente instelling van dynamisch taggedrag mogelijk.

6. Het configureert schijven, hardware en netwerken op basis van een spreadsheet

De hardwareconfiguratie is foutgevoelig omdat ze zich herhalend is. Met De Eigen Engineering Agent kunnen de schijfconfiguratie, de apparaatconfiguratie en de PROFINET-topologie allemaal door de agent worden afgehandeld, inclusief bulkimport uit spreadsheets. In plaats van apparaatlijsten handmatig één voor één in te voeren, uploaden technici een bestand en laten de agent alles consistent configureren.

7. Het levert al meetbare resultaten op in meer dan 100 bedrijven

Industriële AI-oplossingen kunnen meer aanvoelen als proof-of-concept dan als impact op de echte wereld. Maar onze Industrial AI op productiekwaliteit levert nu al meetbare opbrengsten op wereldschaal op. Meer dan 100 bedrijven in 19 landen maken gebruik van de Eigen Engineering Agent. In deze projecten zien we nu al twee tot vijf keer snellere uitvoering dan handmatige workflows, tot 50 procent efficiëntieverbeteringen in engineering en tot 80 procent verbetering van de algehele kwaliteit van de oplossing. Lees hoe CASMT de Eigen Engineering Agent gebruikt.

8. Het legt uit wat het vindt, niet alleen wat het bouwt

Een project begrijpen is soms moeilijker dan het bouwen van een project. De Eigen Engineering Agent is ontworpen om de context uit te leggen en zo elke ingenieur in het team te versnellen, niet alleen degenen die het systeem oorspronkelijk hebben gebouwd: de Eigen Engineering Agent biedt een overzicht van apparaten en logica in onbekende of complexe TIA Portal-projecten, vertaalt PLC- en HMI-teksten binnen enkele seconden en biedt stapsgewijze ondersteuning voor probleemoplossing. Voor ingenieurs die oude projecten erven of in verschillende teams werken, bespaart dit alleen al uren.

Afbeelding van CASMT Hero

9. Nieuwe mogelijkheden zijn inbegrepen, niet als uitbreidingen

De Eigen Engineering Agent is gebouwd om de toegang te vergroten, niet om ze te vergrendelen. Ingenieurs krijgen betere tools zonder een nieuw inkoopgesprek telkens wanneer een capaciteit wordt geleverd. Zowel de nieuwste mogelijkheden — ECAD-integratie als projectgeneratie die aan de normen voldoet — zijn zonder extra kosten inbegrepen in het standaardabonnement van de Eigen Engineering Agent. Er is ook een gratis Proefversie van een maand om aan de slag te gaan.

10. Zo ziet Industrial AI eruit als ze het scherm verlaat

De meeste gesprekken over AI gaan nog steeds over tekst en afbeeldingen. De Eigen Engineering Agent is Industrial AI die werkt in de fysieke wereld: het helpt bij de bouw van de machines, fabrieken en infrastructuur die het dagelijks leven draaiende houden. Zoals Peter Koerte, onze Chief Technology Officer en Chief Strategy Officer, het verwoordde: „Het maakt bedrijven tot 50% efficiënter in complexe technische werkzaamheden, terwijl de resultaten betrouwbaarder worden. Dat is wat er nodig is om de machines, fabrieken en infrastructuur te bouwen die het dagelijks leven draaiende houden - en zo ziet de echte waarde van AI in de fysieke wereld eruit”