Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

식음료 산업을 위한 스마트 파이낸스

식음료 제조 산업은 변화하는 수요와 공급, 기술 개발, 디지털화 및 새로운 작업 방식에 대응하기 위해 빠르게 변화하고 있습니다.Siemens의 일원으로서 당사는 귀사의 비즈니스를 이끄는 장비와 기술을 독보적으로 이해하고 있습니다.

식음료를 위한 애자일 기술 파이낸싱

당사는 식품 가공 자동화, 성형, 충전 및 폐쇄 기계, 포장 및 병입 기계와 같이 필요한 기술을 쉽게 획득할 수 있는 유연한 금융 솔루션을 제공합니다.

A brewery factory with large stainless steel tanks and pipes, possibly in production.

제조업체

식음료 제조 산업에서 경쟁력을 유지하려면 더 효율적이고 생산적이며 적응력이 높아야 한다는 압박을 받고 있습니다.접근 가능한 금융 옵션을 통해 디지털화, 자동화 및 더 많은 가치 창출에 필요한 기계, 기술 및 시설에 쉽게 투자할 수 있습니다.당사는 고객과 긴밀하게 협력하여 프로젝트 및 계획된 설치의 예상 결과를 이해하며, 시간이 지남에 따라 예상되는 이익에 맞춰 비용을 조정합니다.기계 교체, 개조 또는 대규모 투자 등 어떤 것이든, 당사는 귀사와 협력하여 적합한 솔루션을 찾을 수 있도록 도와 드리겠습니다.

An engineer is inspecting a tank using a tablet.

기계 제작자 또는 OEM

고객의 생산을 혁신하는 기계 및 기술을 구축하는 것도 한 가지입니다.판매 자금 조달은 완전히 또 다른 과제입니다.당사의 스마트 파이낸싱 옵션을 사용하면 전체 재무 제안의 일부로 통합된 부가가치 파이낸싱을 고객에게 쉽게 제공할 수 있습니다. 즉, 더 많은 기회와 선택권을 의미합니다.매력적인 조건과 신뢰할 수 있는 제공업체의 지원을 받는 Siemens의 스마트 파이낸싱은 판매 및 성과 증대를 가능하게 하는 효과적인 수단입니다.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

디지털 엔터프라이즈 파이낸스

디지털화는 식음료 제조업체의 효율성, 민첩성 및 경쟁력을 향상시킵니다.신기술에 투자하는 것은 어려울 수 있지만 Digital Enterprise Finance는 맞춤형 성과 기반 지불을 통해 도입을 간소화합니다.초기 자본 수요를 제거하므로 자본 예산이 아닌 비즈니스 요구 사항과 계획된 디지털화 경로를 기반으로 솔루션을 선택할 수 있습니다.

Two workers in an automation factory standing in front of a robot used to create or manufacture products.

기계 및 기술 금융

애자일 기술은 식음료 산업에 생산성 향상, 운영 비용 절감, 품질 향상 등 흥미로운 가능성을 제공합니다.당사의 기계 및 기술 금융 솔루션을 사용하면 해당 부문에서의 오랜 경험을 바탕으로 기술 선택의 지침이 될 수 있으며 자본 예산이나 현금 흐름에 영향을 주지 않고 투자할 수 있는 다양한 솔루션을 활용할 수 있습니다.

Siemens EPT professionals demonstrate digital payment technology on a large interactive screen

지급 기간 연장

어려운 환경에서 현금 흐름 관리는 그 어느 때보다 중요합니다.Siemens 제품에 대해 최대 180일의 기간을 허용함으로써 당사의 고유한 기능인 연장 결제 약관은 기존 신용 한도에 영향을 주지 않으면서 운영 자금의 또 다른 출처를 제공합니다.또한 이 시설은 Siemens의 주문 프로세스와 연결되어 있기 때문에 필요할 때 언제든지 쉽게 이용할 수 있습니다.

A group of people in an office setting are collaborating on a project without wearing masks.

공급업체를 위한 파이낸싱 프로그램

고객 자본 예산 한도로 인해 매출이 감소하지 않도록 하세요.파트너와 공급업체에 대한 자금 조달은 가치 제안을 차별화하고 고객이 최신 식음료 기술을 통해 경쟁력을 유지할 수 있도록 도와줍니다.우리는 OEM, 유통업체 및 리셀러와 협력하여 저렴한 금융을 제공하고 거래를 성사시킵니다.당사는 기술 비용을 신속하고 직접 지불하여 긍정적인 현금 흐름을 보장합니다.

Illustration of an engineer surrounded by a machine and various icons to illustration data and metrics.

리트로핏 파이낸스

모든 투자가 정말 중요할 때 장비 업그레이드는 경쟁력을 유지하는 현명한 방법이 될 수 있습니다.기존 기술을 업그레이드하면 성능이 크게 향상되어 기업이 시장 요구에 신속하고 비용 효율적으로 대응할 수 있습니다.또한 향후 예상되는 이익에 맞게 개조 자금을 조정할 수 있기 때문에 시간이 지남에 따라 제공되는 개선 사항으로 업데이트 비용을 효과적으로 지불할 수 있습니다.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

성과 및 재무

생산성 향상, 에너지 효율성, 품질 향상 또는 민첩성 향상과 같은 예상 비즈니스 성과에 맞게 지불을 조정할 수 있는 다양한 맞춤형 패키지.우리는 고객과 긴밀하게 협력하여 신기술 또는 특정 프로젝트의 사용으로 인한 계획된 결과를 이해하고 이를 염두에 두고 자금 조달 및 지불을 조정할 수 있습니다.

A close-up of a tablet with a white background and a black border, slightly tilted and appearing to be floating in the air.

소프트웨어 파이낸스

식음료 제조업체의 디지털화 프로세스 개선을 지원하기 위한 다양한 소프트웨어 파이낸싱.추가 옵션에는 Siemens 고객을 위한 유지 보수 및 구현 서비스가 포함됩니다.

잠재력 실현: 식음료 성공 사례

식품 가공 자동화부터 공급망, 포장, 개인화에 이르기까지 Siemens의 금융 서비스는 전 세계 식음료 OEM과 제조업체가 생산성과 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다.

가장 가까운 지멘스 파이낸셜 서비스 전문가는 어디입니까?

전 세계 식음료 전문가와 함께 프로젝트를 성공으로 이끌 수 있도록 지멘스 파이낸셜 서비스 전문가가 항상 대기하고 있습니다.아래 링크를 사용하여 해당 국가의 현지 사이트를 방문하거나 여기로 문의하십시오.

관련 콘텐츠