Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
한 사람이 플라스틱 병을 재활용 용기에 던지려고 합니다.

무한대 투자: 미국 순환 경제의 발전

“테이크, 메이크 앤 웨이스트” 모델에서 탈피하는 과정에서 파이낸싱의 역할에 대해 알아보세요.

2024년 2월 작성자: 앤서니 카시아노와 니키타 라다크리슈난 (Nikitha Radhakrishnan

) 기업이 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 적응함에

따라 순환 경제의 개념은 최근 수십 년 동안 상당한 주목을 받았습니다.그러나 서클 이코노미 재단 (Circle Economy Foundation) 의 2023년 연구 결과에 따르면, 세계 경제의 순환 상태는 여전히 7.2% 에 불과하며, 90% 이상의 자재가 낭비되거나 손실되거나 재사용할 수 없는 상태로 남아 있습니다.

전통적으로 세계 경제는 “가져가고, 만들고, 낭비하는” 선형 모델을 따랐습니다.순환 경제 개념은 공급망의 모든 영역에서 자재의 복원, 개조, 재사용 및 재활용에 초점을 맞추어 이 모델에 도전장을 던집니다.이 접근법은 경제 성장과 유한한 소비를 분리하여 환경에 미치는 영향을 줄이고 지속 가능성을 촉진하며 경제적 회복력을 지원하는 폐쇄형 순환 시스템을 만드는 것을 목표로 합니다.

지멘스는 DEGREE (탈탄소화, 윤리, 거버넌스, 자원 효율성, 형평성, 고용 가능성) 모델을 통해 자원을 책임감 있게 사용하기 위해 최선을 다하고 있으며 순환 경제가 비즈니스, 환경 및 사회에 도움이 된다는 점을 인식하고 있습니다.회사는 공급업체와 함께 경쟁적이고 투명한 공급망을 바탕으로 선견지명과 책임감을 가지고 행동하며 고객도 그렇게 할 수 있도록 지원합니다.

지멘스의 미주 지역 공급망 관리 담당 부사장 겸 책임자인 패트릭 스태트펠드 (Patric Stadtfeld) 는 “지구 오버슈트 데이 (Earth Overshoot Day)" 가 지구가 매년 재생할 수 있는 양을 넘어서는 날인 지구 오버슈트 데이 (Earth Overshoot Day) 가 매년 앞당겨지고 있기 때문에 선형 비즈니스 모델에서 순환 비즈니스 모델로의 전환이 중요하다고 밝혔습니다.“순환성은 장기적인 공급망의 생존력과 수익성을 보장하는 열쇠입니다.”

순환 경제의 중심에는 제품 및 서비스의 전체 라이프사이클에 걸친 전체론적 접근 방식을 통해 지속 가능성을 육성한다는 원칙이 있습니다.이러한 접근 방식은 지멘스와 같은 혁신적인 설계 단계에서 시작됩니다. Digital Twin Software — 처음부터 폐기물과 오염을 없애는 데 중점을 둡니다.

주요 측면은 모델 공유를 통해 제품 효용성을 확대하고, 자원을 보다 효율적으로 사용하고, 신제품에 대한 전반적인 수요를 줄이는 데 중점을 두는 것입니다.또한 제품을 더 오래 사용할 수 있도록 제작하여 제품 사용을 연장하고 제품을 지속적으로 교체해야 할 필요성을 줄이는 데에도 영향을 미칩니다.제품 라이프사이클이 끝나면 자원 효율성을 극대화하는 방식으로 용도를 변경하거나 재활용하는 데 초점이 맞춰집니다.

미국 지멘스 책임자 Sustainability 맷 헬게슨 (Matt Helgeson) 은 순환 경제는 재생 가능 에너지원과 지속 가능한 재료를 생산 공정에 통합하는 것을 지지하며 환경에 미치는 영향을 최소화하겠다는 회사의 약속을 강화한다고 설명했습니다.“순환 관행으로의 이러한 패러다임 전환에는 자연 생태계를 되살려 경제 발전과 생태 보존 간의 공생 관계를 형성하는 것을 목표로 하는 이니셔티브도 포함됩니다.”

파이낸싱 솔루션은 기업과 소비자가 순환 관행을 채택하도록 필요한 자본 및 재정적 인센티브를 제공함으로써 순환 경제로의 전환을 촉진하는 데 중추적인 역할을 합니다.이러한 솔루션은 환경적 이점이 분명한 프로젝트에 자금을 지원하는 녹색 채권 및 지속 가능성 연계 대출부터 내구성과 수리 가능한 제품의 설계를 장려하는 서비스형 제품 (Product-as-a-Service) 서비스를 지원하는 혁신적인 임대 모델까지 다양합니다.

예를 들어, Covanta는 지속 가능한 폐기물 및 에너지 솔루션을 제공하는 세계적인 선두 주자이며 미국 최대의 폐기물 에너지 공장 운영업체입니다. SFS (Siemens Financial Services) 는 2020년에서 2025년 사이에 지속 가능한 방식으로 처리된 폐기물의 증가를 2.5% 장려하고 재활용 및 재사용량을 25% 늘리는 KPI를 포함한 지속가능성 연계 대출을 코반타에 제공하는 데 도움을 주었습니다.이러한 특정 KPI를 달성하면 매립지에서 발생하는 폐기물을 더 많이 회수하여 배출량을 크게 줄이고 순환 경제의 발전을 지원할 수 있습니다.

스마트 파이낸싱은 재활용 인프라, 재생 에너지 및 순환 공급망에 대한 투자를 촉진함으로써 지속 가능한 비즈니스 모델과 관련된 초기 비용을 줄여 접근성과 매력을 높일 수 있습니다.또한 지속 가능한 파이낸싱 솔루션은 재무 수익을 환경 성과와 연계함으로써 기업이 낭비를 최소화하고 자원 효율성을 극대화하는 관행을 혁신하고 채택하도록 장려하여 보다 지속 가능한 순환 경제로의 전환을 가속화할 수 있습니다.

순환 경제는 단순한 대안 모델이 아니라 지속 가능한 미래를 위해 필요한 진화입니다.SFS에서는 선형 비즈니스 모델에서 순환 비즈니스 모델로의 여정에서 미국뿐 아니라 전 세계 고객과 계속 협력하고 환경과 조화를 이루는 경제를 향한 길을 함께 개척하게 되어 기쁩니다.

앤서니 카시아노는 지멘스 파이낸셜 서비스 주식회사의 사장 겸 CEO입니다

. 니키타 라다크리슈난은 Sustainability 지멘스 파이낸셜 서비스 주식회사의 전략가