Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

WinCC V8은 차세대 데이터 센터 인프라를 강화해요

디푸의 데이터 센터 전문 지식과 SIMATIC WinCC V8을 결합하면 파트너십을 통해 산업 규모의 인프라 관리가 가능해요.그 결과 현대적이고 AI 지원 데이터 센터를 위한 연결되고 복원력 있는 기반이 마련돼요.

Siemens 리셀러에서 데이터센터 인프라 개척자로

상하이 디푸 인텔리전트 테크놀로지 주식회사가 2003년에 설립되었을 때, 회사는 기술팀 없이 순수한 Siemens 제품 유통업체로 시작했어요.오늘날 디푸는 중국에서 가장 큰 BMS 엔지니어링 팀 중 하나를 운영하고 있으며 데이터 센터 인프라에 전략적으로 초점을 맞춘 빌딩 자동화 및 제어 시스템의 선두 공급자가 됐어요.

전환점은 2012년에 약 300개 슈퍼마켓을 대상으로 하는 RT-마트의 주요 HVAC 프로젝트와 함께 시작했어요.디푸는 이 프로젝트를 착수하고 성공적으로 수행한 후 HVAC 엔지니어링 역량을 확립하고 건물 자동화를 더 전문으로 했어요.디푸는 데이터센터 시장의 폭발적인 성장 잠재력을 인식하고 이 까다로운 부문에 전문 지식을 집중했어요.매우 성공적인 것으로 입증된 결정이에요.

DIPUONE: WinCC V8로 구동되는 포괄적인 데이터센터 관리 플랫폼이에요.

디푸의 데이터 센터 인프라 솔루션은 DIPUONE이라고 해요. 건물 관리 (BMS), 에너지 관리 (EMS), IT 모니터링, 환경 및 보안 감시, 중앙 집중식 시각화 및 경보를 통합하는 종합 관리 플랫폼이에요.이 플랫폼의 핵심은 운영 기술 (OT) 데이터를 수집, 시각화 및 전달하는 기반 역할을 하는 Siemens WinCC V8이에요.

WinCC는 처음부터 디푸가 선택한 SCADA 시스템이었어요.이 회사는 WinCC V8 세대로 전환하기 전에 이전 버전의 WinCC를 사용했고 2024년 10월에 출시된 후 WinCC 8.1을 채택했어요.현재 WinCC V8 세대를 통틀어 디푸는 약 10개의 프로젝트를 수행했고, 현재 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태국 전역에 20개 정도 더 배포하고 있어요.

검은색 셔츠를 맞춰 입은 남자들 한 무리가 대형 산업 건설 현장 앞에서 포즈를 취하며 엄지손가락을 치켜세우고 있어요.

산업 규모 인프라: 데이터 센터에 SCADA 시스템이 필요한 이유

디푸의 마케팅 책임자인 Yi는 이렇게 설명합니다. “데이터 센터는 단순한 건물이 아니라 산업 시설이에요.디푸가 관리하는 각 데이터 센터 건물의 용량은 24MW에서 96MW이고 건물당 I/O 포인트가 20만에서 40만 개예요.인프라에는 배터리 저장 장치와 무정전 전원 공급 장치를 갖춘 전원 공급 시스템, 이중 냉각 시스템, 포괄적인 보안 기술이 포함되며, 모두 복잡한 산업 플랜트와 동일한 신뢰성 요구 사항으로 연중무휴로 작동해요.

디푸의 프로젝트는 말레이시아, 인도네시아, 태국, 중국 등 여러 나라에 걸쳐 있어요.미국과 핀란드로의 확장이 이미 진행 중인데 (핀란드용 장비 주문), 디푸는 전환 단계에서 중국 출신 엔지니어의 약 80% 를 유지하면서 동남아시아에 현지 엔지니어링 팀을 만들고 있어요.

WinCC 에볼루션을 통해 구현 속도가 60~ 70% 빨라졌어요

디푸와 Siemens의 협업으로 효율성이 눈에 띄게 향상됐어요.디푸는 협력의 발전과 포괄적인 인력 교육의 결과로 이전 프로젝트 단계에 비해 구현 시간을 60~ 70% 절약했다고 보고했어요.

DIPUONE은 각 고객의 특정 요구 사항에 맞게 사용자 정의되지만 플랫폼은 재사용 가능한 핵심 구성 요소, 특히 대시보드와 표준화된 워크플로를 유지 관리합니다.이런 접근 방식을 통해 디푸는 각 프로젝트에 필요한 유연성을 유지하면서 혁신적인 데이터센터 솔루션의 개척자로 자리매김할 수 있어요.

OT에서 IT로: 데이터 브리지로서의 WinCC를

기존의 SCADA 시각화 및 제어 외에도 WinCC V8은 디푸 고객의 OT/IT 통합에서 중요한 역할을 해요.플랫폼은 제어실의 현재 운영 데이터만 표시하는 게 아니에요.수집된 데이터를 최종 고객의 상위 IT 시스템에 전달해요.

여기서 WinCC가 완전한 가치를 발휘해요.Siemens가 Dipu와 함께 개발한 특수 솔루션의 일부로서, 시스템은 HTTP POST를 통해 초당 최대 40,000 데이터 포인트를 고객의 상위 IT 시스템에 원활하게 스트리밍할 수 있어요.WinCC는 제어 시스템뿐만 아니라 운영 기술 (OT) 계층과 IT 계층 사이의 데이터 브리지 역할도 해요.데이터 센터 환경에서 이 통합은 포괄적인 관리와 최적화에 필수예요.

안전 조끼 끼고 엔지니어들이 노트북을 작업하고 제어실에서 시스템 화면을 모니터링해요.

AI 데이터센터 시대를 위한 준비

시장은 계속 빠르게 진화하고 있어요.“AI 데이터 센터는 적어도 향후 3년간 크게 성장할 거예요”라고 Yi는 말합니다.기존 데이터 센터에서 AI 데이터 센터 (AIDC) 로의 전환에는 새로운 요구 사항이 생겨요. 훨씬 더 많은 I/O 포인트가 필요한 액체 냉각 시스템, 더 나은 성능을 요구하는 컴퓨팅 요구 사항 증가, 기가비트 수준의 데이터 볼륨을 처리할 수 있는 고용량 소프트웨어, 보안 강화를 위한 CCTV와 경보 시스템 통합.

디푸는 이러한 성장에 대비하기 위해 엔지니어링 팀을 확대했고 Siemens와 긴밀히 협력하여 진화하는 데이터 센터 시나리오에 맞게 WinCC를 최적화했어요.파트너십은 지속적인 제품 개발을 통해 이러한 기술적 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있어요.동시에 WinCC는 혁신을 수용하고 AI에 대비하고 있어요.곧 출시될 WinCC V8.2에서는 MCP에 AI 지원 연결을 도입하여 고급 분석 및 AI 애플리케이션과의 통합을 가능하게 할 거예요.

입찰에서 커미셔닝까지 표준 워크플로우

디푸의 검증된 프로젝트 워크플로는 WinCC가 대규모 데이터 센터 인프라 프로젝트에 어떻게 통합되는지 보여줘요.디푸는 낙찰 후 사이트에 센서, 지멘스 SIMATIC PLC, 서버, 지멘스 SIMATIC HMI 스크린을 장착한 다음 데이터센터 요구 사항에 맞게 전체 시스템을 시운전하고 테스트해요.

Siemens는 사전 및 판매 후 제품 지원, 데이터 센터 애플리케이션을 위한 WinCC 최적화에 대한 협력, 그리고 고객 프로젝트 킥오프 미팅에 가끔 참여함으로써 이 워크플로우를 지원해요.하지만 표준 프로젝트의 경우 Siemens의 정기적인 참여는 필요하지 않아요. 이는 WinCC의 성숙도와 신뢰성뿐만 아니라 Dipu의 깊은 기술 전문성을 보여준다는 뜻이에요.

30년간 쌓아온 SCADA 전문 지식으로 현대 인프라 요구 사항 충족

WinCC는 확립된 대규모 SCADA 시스템으로 30년 역사를 자랑해요.디푸의 성공 사례는 이 성숙한 플랫폼이 현대적이고 트렌디한 프로젝트에서 어떻게 그 관련성을 계속 입증하는지 보여줘요. 전통적인 산업 플랜트뿐 아니라 디지털 경제를 지원하는 최첨단 인프라에서도 말이죠.

아시아 전역과 그 외 지역에 데이터 센터가 늘어나는 가운데, 디푸와 Siemens WinCC V8의 파트너십으로 두 회사 모두 산업 혁신의 최전선에 서게 됐어요.산업 수준의 신뢰성, OT/IT 통합 기능, 확장 가능한 아키텍처의 결합으로 WinCC V8은 매 초 가동 시간이 중요하고 모든 데이터 포인트가 중요한 데이터 센터 인프라 관리의 이상적인 기반이에요.

여정 시작하기