Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
토론토 대학교 스카버러 캠퍼스 (UTSC) 외관.(UUID: 64470B97-7E85-4E28-84A4-39B396196EAE)

간단하고 영향력 있는 전략으로 캠퍼스의 탈탄소화해요

캐나다 토론토 대학교 스카버러 캠퍼스 (UTSC) 는 지속 가능성을 발전시키고 2050년까지 탄소 중립을 목표로 해요.환경 과학 및 화학 빌딩에 관한 최근 프로젝트는 단순한 효율성 업그레이드가 어떻게 대대적인 탈탄소화로 이어져 캠퍼스 운영 비용을 절감할 수 있는지 보여줘요.

작은 변화, 큰 차이

UTSC에 있는 LEED 골드 인증 환경 과학 및 화학 건물 (ESCB) 에는 물리 및 환경 과학부가 있고 1,100명 이상의 학부생과 150명의 대학원생에게 서비스를 제공해요.지리 교환 시스템의 열 회수 냉각기의 비효율로 인해 추운 계절에 천연가스 소비가 예상외로 높아져 UTSC의 탈탄소화 목표가 어려워졌어요.

Interior view of the University of Toronto Scarborough Campus (UTSC)

33% 천연가스 소비량 감소

연료 전환 결과, 천연가스 소비량이 33% 크게 감소했어요.

4% 전기 사용량 감소

체계적인 재시동 프로세스와 고급 제어 전략 활용을 통해 전력 소비를 4% 줄였어요.

1,094t 연간 온실가스 절감액

기존 장비를 최대한 효율적으로 작동시키는 것이 탈탄소화 여정의 이상적인 출발점이에요.기존 인프라를 최적화한 것만으로도 온실가스 배출량을 1,094t CO2e까지 줄일 수 있었어요.

지리 교환 시스템의 효율성 최적화

Mechanical room in the UTSC basement featuring insulated pipes, pumps, and energy‑efficient building systems used for campus heating and cooling infrastructure. (uuid:7edcb64a-33a9-4ecb-883e-5d1139fce85a)

일상적인 운영을 방해하지 않으면서 성능 개선이에요.

ESCB는 에너지 효율성을 위해 설계됐고 지리 교환 시스템도 갖추고 있어요.하지만 열 회수 냉각기가 의도한 대로 작동하지 않아서 전체 시스템 성능에 연쇄적인 영향을 미쳤어요.토론토 대학교 스카버러 캠퍼스도 건물이 사용 중일 때 건물을 다시 써야 하는 난관에 봉착했어요.UTSC는 기존 건물 시운전 (EBCX) 을 통해 비효율성을 식별하고 해결하여 학생, 교수진, 교직원의 편의와 일상 업무를 방해하지 않으면서 기존 시스템과 인프라의 성능을 개선했어요.

Siemens 팀은 단순히 문제를 해결하는 데만 관심이 있는 게 아니었어요. 장기적으로 지속 가능한 무언가를 만들 수 있도록 도와주고 싶었어요.
조니 라빈드란, 에너지 관리 및 구현 매니저, UTSC

내일을 위한 캠퍼스 발전이에요.

UTSC는 IESO 세이브온에너지 프로그램과 엔브리지 가스의 지원을 받아 Siemens와 파트너십을 맺고 ESCB를 최적화했어요.기존 빌딩 커미셔닝 (EBCx) 에 대한 이러한 협력적 접근 방식은 데이터 중심의 문제 해결과 지방 자원과 인센티브를 활용하여 에너지 소비를 줄였어요.

Johnny Ravindran, Manager of Energy Management and Implementation is standing on the roof of the UTSC in front of the roof fans that support the building technology or HVAC system. (uuid:9ab605bc-86c0-4f91-b12f-6b2b714dbfd8)

시스템 검토 및 설계 검증

최적화 과정은 종합적인 시스템 검토로 시작됐어요.Siemens 전문가들이 시스템 데이터를 분석하고 UTSC 팀과 협력하여 건물의 에너지 부하와 기존 지리 교환 시스템과의 통합을 평가했어요.난방 및 냉방 루프를 신중하게 평가하고 원래 설계 사양을 재검토하여 원래 설계와의 편차와 비효율성을 식별했어요.

기능 테스트 및 제어 시스템 튜닝

다음 단계에서는 모든 시스템이 의도한 대로 작동하는지 확인하기 위해 기능 테스트를 실시했어요.여기에는 난방 및 냉방 기능을 더 정확하고 안정적으로 제어하기 위한 제어 시스템의 반응성 검증과 PID 루프 미세 조정이 포함됐어요.

A functional testing and control system tuning showing a temperature and pressure gauge. (uuid:cb9720d6-79c2-4579-a6d1-925d979a68ed)
Mechanical room in the UTSC basement with labeled geothermal and chilled water pipes, valves, and control units supporting the building’s HVAC system. (uuid:9fb35ded-7f79-4f17-b18f-8c0e32b0b22b)

성능 측정 및 열 모니터링

난방 및 냉각 시스템의 열 에너지 교환을 정확하게 측정하도록 맞춤화된 장치인 BTU 미터가 열 회수 프로세스에서 생성되는 열을 모니터링하기 위해 설치됐어요.이를 통해 급전관 유량과 온도를 정확하게 측정할 수 있었고, 시스템 내에서 에너지가 얼마나 효과적으로 포착되고 재사용되는지에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있었어요.

시정 조치의 최적화 및 구현

마지막으로, 전체 효율성과 성능을 향상시키기 위해 시운전 연구의 권고에 따라 지리 교환 시스템을 미세 조정했어요.HVAC 일정, 냉각수 최적화, 온수 루프 조정, 공기 처리 장치 설정값 조정, 접지 튜브 최적화 등 건물 HVAC 시스템 전반에 걸쳐 추가 개선이 구현됐어요.

Johnny Ravindran stands in front of a control unit supporting the building’s HVAC system in the UTSC basement. (uuid:fecb070e-c815-4613-b87a-23ed42557a49)
건물 운영 방식을 최적화하는 것이 투자 회수를 극대화하면서 할 수 있는 핵심이에요.
패트리샤 에스코바르, 지속 가능성 매니저, UTSC

기존 건물을 함께 탈탄소화해 볼까요?

함께 걸으며 웃고 있는 학생 그룹

UTSC의 성공적인 EBCX 프로젝트는 목표 지향적이고 비용 효율적인 조치가 어떻게 대학 건물의 에너지 효율과 지속 가능성을 단기간에 크게 개선할 수 있는지를 보여줍니다.또한 기존 건물을 더 지속 가능하게 만들고 싶으세요?저희한테 연락해요!함께, 우리는 올바른 접근법을 찾고 효과적인 전략을 개발할 거예요.