PEARL 프로젝트: 당신의 실험실 시설에 대한 편견 없고 포괄적인 결과
- 세 개의 주요 환기 시스템
- 7가지 다른 구성
- 9가지 주요 성능 요인
PEARL은 열 부하, 스마트 센서, 원격 제어 시스템을 사용하여 동일한 조건에서 세 가지 실험실 환기 설정을 테스트하는 현실적인 실험실 시나리오를 시뮬레이션해요.엄격하게 비교되고 통제된 환경에서 광범위한 실험을 통해 이 프로젝트는 전 세계 실험실 환기 기준을 바꿀 획기적인 결과를 냈어요.

PROJECT PEARL은 세계적으로 우수하고 안전하며 지속 가능한 실험실 환경을 만드는 책임이 있는 전문가들에게 객관적인 통찰력과 실질적인 이점을 제공해요.이 독립적인 접근 방식을 통해 환기 최적화, 에너지 관리, 탑승자 안전 개선에 대한 증거 기반 의사 결정이 가능해요.
PEARL은 열 부하, 스마트 센서, 원격 제어 시스템을 사용하여 동일한 조건에서 세 가지 실험실 환기 설정을 테스트하는 현실적인 실험실 시나리오를 시뮬레이션해요.엄격하게 비교되고 통제된 환경에서 광범위한 실험을 통해 이 프로젝트는 전 세계 실험실 환기 기준을 바꿀 획기적인 결과를 냈어요.

우리는 엄격하게 비교 가능하고 통제된 실험실 환경에서 세 가지 다른 실험실 환기 시스템을 테스트했어요.
HL-X-VENT™ 는 실험실과 산업 환경을 위해 설계된 고급 환기 솔루션으로, HL-X-LAB™ 모듈식 인프라 시스템의 핵심 구성요소를 구성해요.통풍 없는 공기, 반층형 기류 분배, 에너지 효율, BSL 실험실이나 클린룸 같은 중요한 공간과 환경에 대한 높은 안전 기준에 초점을 맞추고 있어요.

라미나르 에어 디퓨저는 중요한 실험실하고 클린룸 환경에서 널리 사용돼요.예를 들어 작업대 바로 위에 부드럽고 방향이 맞는 공기 흐름을 제공하여 일정한 상태를 유지하고 난기류를 최소화하고 오염 위험을 줄여 줘요.클린룸과 생물안전 실험실용으로 설계되어 정밀한 환경 제어와 엄격한 안전 표준 준수를 보장해요.

볼텍스 디퓨저는 소용돌이 치는 공기 패턴을 사용하여 방 전체에 공기 공급을 분배하고 혼합해요.이 디자인은 온도 조절과 오염 물질 희석을 지원하지만 난류를 발생시켜 쾌적성과 생산성을 떨어뜨릴 수 있어서 이상적이지 않아요. 특히 엄격한 층류 조건이 필요한 환경에서는 말이죠.교육 실험실 환경에 주로 적용되며, 실용적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공해요.

포괄적인 테스트 프로토콜은 실제 실험실 조건에서 중요한 성능 메트릭을 검사하여 에너지 효율에서 공기 품질 관리에 이르기까지 모든 것을 측정하여 어떤 시스템이 우수한 결과를 제공하는지 결정해요.
환기 시스템이 안정적이고 안전한 실험실 환경을 얼마나 효과적으로 유지해요?온도 성층화나 공기 분포 같은 영역을 살펴서 방 전체의 온도와 풍속 프로파일을 기록했어요.

환기 시스템이 소비하는 에너지는 얼마예요, 그리고 효율을 최대화하려면 어떻게 해야 돼요?열 부하 분산, 냉각 용량, 설정값 안정성에 초점을 맞췄어요.

실험실에서 공기 중 오염 물질을 얼마나 빠르고 효율적으로 제거해요?우리는 리커버리 타임 방식을 사용했어요. 최대 농도에 도달할 때까지 큰 에어로졸 가스 입자로 실험실 공간을 채운 다음 정상 수준으로 돌아가는 데 걸리는 시간을 모니터링했어요.

시스템이 현대의 모듈식 실험실 인프라에 쉽게 통합될 수 있고 다양한 사용 목적에 맞게 조정할 수 있나요?테스트는 추크에 있는 파일럿 랩에서 모든 기능을 갖춘 실험실 환경에서 진행됐어요.Siemens Smart Lab Ecosystems와 우리의 중요한 방 자동화의 유연성과 적응성을 테스트했어요.

공기 흐름이 실험실 사용자의 작업 환경을 향상시키거나 방해하나요?편안함은 시험장 두 곳에서 ISO 7730 (열 환경의 인체공학) 에 따라 측정해요. 여기서 작업자 두 명을 시뮬레이션했어요. 한 명은 연기 후드 앞에서 서 있고 다른 한 명은 실험실 벤치에 앉아 있을 때요.

실험실 환경의 공기 흐름이 표면과 어떻게 상호작용해서 공기 패턴에 영향을 주나요?테스트에서는 변화하는 조건에서 공기 흐름 패턴이 천장, 장비, 벽에 어떻게 달라붙는지 조사했어요.안개 기계와 레이저 시각화를 사용하여 코안다 효과를 가시화하여 안전하고 쾌적한 환경을 유지하는 데 코안다 효과가 어떤 역할을 하는지 평가했어요.

이 영상에서는 팀 월시 (Siemens) 와 마리 테레스 모저 (루체른 응용과학대학교) 가 추크에 있는 Siemens Smart Infrastructure 캠퍼스의 파일럿 랩에서 PEARL 프로젝트의 기술 설정을 자세히 살펴봐요.
연기와 레이저를 이용한 공기 흐름 추적부터 회복 시간 측정과 사용자 편의 분석까지, 10분 길이의 이 세션은 실험실 환기 시스템 성능을 평가하기 위해 얼마나 복잡하고 정밀한 데이터를 수집하는지 보여줘요.
PEARL의 독립 테스트 결과 실험실 환기 시스템 간에 상당한 성능 차이가 드러나 실험실 전문가에게 실제 작동 시나리오를 반영하는 필터링되지 않은 데이터를 제공해요.PEARL 프로젝트가 얻을 수 있었던 놀라운 데이터와 결과 몇 가지 있어요.
공기 흐름 속도는 낮았지만 Smart Lab Ecosystem HL-X-VENT™ 시스템은 평균 국부 공기 변화율이 31% 뛰어나 안전 및 오염 물질 제어에 과도한 공기 흐름이 필요하지 않다는 것을 증명했어요.
대부분의 시스템이 180W/m²를 넘으면 문제가 발생하는데, 테스트 결과 HL-X-VENT™ 를 제공하는 Smart Lab Ecosystem 파트너가 최대 300 W/m²의 높은 내부 부하에서도 사용자 편의를 유지한다는 사실이 나왔어요.
방 중앙 (흄 후드 근처) 에서 HL-X-VENT™ 공기 및 광 채널을 사용하면 기존의 라미나르 플로우 유입 디퓨저에 비해 입자 제거가 29% 더 빨랐어요. 이는 실험실 조건의 중요한 안전 요소였어요.
환기 효율은 특정한 방 조건에 필요한 풍량을 측정해요.필요한 공기량을 절반 미만으로 측정해서 효율을 45% 향상시켰고 위험한 가스와 열을 효과적으로 제거했어요.
루체른 응용과학대학교에서 수행한 PEARL 프로젝트가 귀중한 데이터를 많이 수집했어요.Siemens 전문가 및 파트너와 공동으로 분석한 이 데이터는 혁신적인 프로젝트와 영향력 있는 사용 사례를 위한 견고한 토대를 형성해요.
협업과 시뮬레이션의 힘을 실험실의 미래를 향상시키는 방법:우리는 단순한 기하학을 넘어선 프로젝트 PEARL의 디지털 모델을 만들었어요.열 및 유체 역학, 입자 궤적, 안전과 편안함에 영향을 미치는 요인을 모델링했어요.시뮬레이션 결과를 PEARL 프로젝트의 실제 데이터와 비교했을 때 정확도가 놀라웠어요.이 기능은 혁신적이에요.건설에 단 1달러를 지출하기 전에 장비 부하를 시뮬레이션하고 연기 후드 바로 앞의 높은 풍속 같은 위험을 평가할 수 있어요.차세대 실험실의 디지털 트윈 안에서 성능, 안전, 편안함을 최적화하도록 설계를 조정할 수 있어요.