Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
Infrastructure Transition Monitor 보고서

탄소 집약형에서 기후 대비형으로의 전환

산업 탈탄소화 과제 해결

지속 가능한 미래를 위한 글로벌 인사이트

1,400명의 경영진을 대상으로 한 글로벌 설문조사와 심층 전문가 인터뷰를 바탕으로 한 Siemens 인프라 전환 모니터(ITM) 2025는 인프라의 글로벌 혁신에 대한 포괄적인 인사이트를 제공합니다. 이 연구는 세 가지 개별 보고서를 통해 상호 연결된 변화의 핵심 요소들을 조사합니다.

  • 디지털 기술을 통해 가능해진 에너지 인프라의 진화가 넷제로(net zero) 미래를 향한 진전을 어떻게 주도하고 있는지
  • 빌딩 탈탄소화의 진행 상황, 우선순위 및 과제
  • 지속성을 향한 산업 부문의 진전
주요 조사 결과

실행 가능한 산업 탈탄소화 추진

2023년에서 2025년 사이 산업 기업들은 재생 에너지, 냉난방 전기화, 핵심 운영의 탈탄소화 분야에서 진전을 이루었습니다. 그러나 핵심 운영의 탈탄소화는 조직의 인프라 전환 목표 중 여전히 가장 초기 단계에 머물러 있습니다. 2025년 현재 더 많은 기관이 상세한 탈탄소화 계획과 과학 기반 목표를 채택했으나, 재정적 압박은 증가했습니다. 현재 더 많은 응답자가 탈탄소화 전략 선택 시 비용과 수익 고려 사항을 우선시한다고 답했습니다.

모든 것의 전기화

대부분의 산업 기업은 전기화를 넷제로 달성을 위한 가장 현실적인 경로로 보고 있으나, 불충분한 그리드 인프라로 인해 추진력이 저하된다고 답했습니다. 기업은 자체 에너지 자산과 통합되고 주변 에너지 에코시스템과 긴밀히 협력할 수 있는 스마트 그리드를 요구합니다. 산업 기관은 실시간 관리, 효율성 및 복원력 강화를 위해 AI와 디지털 트윈을 활용하여 전기화된 운영을 최적화하고 있습니다.

63% 산업 부문 응답자 비율:

디지털화는 에너지 전환의 핵심 동력입니다.

59% 산업 부문 응답자 비율:

Siemens는 수요 측면의 유연성 메커니즘을 통해 수익을 창출하기 위해 에너지 자산을 활용할 계획입니다.

45% 산업 부문 응답자 비율:

Siemens는 수요 측면의 유연성 분야에서 성숙하거나 진보된 노력을 기울이고 있습니다.

안정적이고 예측 가능한 정책 필요

정책 불확실성은 산업 탈탄소화의 주요 장벽이며, 대부분의 산업 기업은 이를 에너지 전환의 심각한 위협으로 꼽고 있습니다. 안정적인 정책은 장기적인 계획 수립과 자본 투자를 가능하게 합니다. 이를 통해 기관은 화석 연료 시스템을 저탄소 대안으로 교체하거나 현장 에너지 저장 시설에 투자하는 등 장기 자본 지출이 필요한 결정을 확신을 가지고 내릴 수 있습니다. 그러나 산업 부문 응답자의 절반 이상이 미래 에너지 시스템에 대한 불확실성으로 인해 청정 에너지 기술 투자가 지연되고 있다고 보고했습니다.

장기적인 투자 결정을 위해서는 결단력 있게 행동할 수 있는 안정성이 필요합니다. 정부와 유틸리티 기업의 에너지 로드맵이 명확할수록 탈탄소화를 더 빠르게 달성할 수 있습니다.
Jan Fassbender, 글로벌 시설 및 엔지니어링 책임자, Boehringer-Ingelheim
파트너 인사이트

디지털 통합의 필연성

By Jessica Lam, 지속성 담당 수석 부사장 – Sonepar

탈탄소화 경쟁은 더 이상 단순히 친환경 하드웨어를 설치하는 것만이 아닙니다. 현대적인 운영을 뒷받침하는 에너지와 데이터의 흐름을 얼마나 지능적으로 관리하느냐가 핵심입니다. 오늘날의 지속성은 가시성에 달려 있으며, 가시성은 디지털 통합에 달려 있습니다.

너무 많은 조직이 여전히 서로 호환되지 않는 분산된 시스템을 운영하고 있습니다. 이로 인해 서로 다른 소스에서 배출 데이터를 수집해야 하므로 보고가 늦어지고 조치 능력이 제한됩니다. 통합 디지털 플랫폼은 이러한 상황을 변화시킵니다. 제품, 에너지 및 CO₂ 데이터를 한곳에 통합함으로써 가치 사슬 전체에서 지속성을 투명하고 실행 가능하며 비교 가능하게 만드는 단일 진실 공급원(Single Source of Truth)을 구축하십시오.

이러한 기반이 마련되면 AI 및 IoT와 같은 기술이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다. 예측 분석을 통해 소비 패턴을 발견하고, 연결된 센서를 통해 공장, 차량 및 사무실을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 배전 분야는 빠르게 디지털화되고 있습니다. 이러한 맥락에서 Sonepar는 디지털 기업으로 전환하고 있으며, 모든 고객에게 옴니채널 경험을 제공하는 세계 최고의 B2B 전기 장비 유통업체가 되는 것을 목표로 합니다.

Siemens는 디지털 트랜스포메이션을 가속화하기 위해 2022년부터 2026년 사이에 10억 유로를 투자하고 있습니다. Siemens는 이미 AI 기반 시스템이 재고 관리를 개선하고 금융 승인을 가속화하며 고객 경험을 향상시키는 것을 확인하고 있습니다. 동일한 원칙을 에너지에도 적용할 수 있습니다. 즉, 수요를 예측하고 비효율성을 식별하며 즉각적인 조정을 제안하는 학습 알고리즘을 활용합니다.

이러한 발전이 결합되면 혁신적인 변화를 일으킬 수 있습니다. 2022년 이후 Sonepar는 건설, 유통 및 운송 네트워크, 최첨단 기술, 자동화 및 로봇 공학 등 공급망 현대화를 위해 25억 유로 이상을 투자했습니다. Siemens의 글로벌 유통 센터에는 현재 자동 피킹 및 분류 시스템과 지능형 에너지 관리 시스템이 구축되어 있습니다. Siemens의 시설은 처리량과 정확성을 향상시킬 뿐만 아니라 환경적 영향을 줄이고 자원 효율성을 개선합니다.

Image of Jessica Lam, Senior Vice President Sustainability – Sonepar

많은 기업에게 다음 과제는 수요 응답입니다. 글로벌 전력 수요는 2024년에 4.4% 증가하며, 2025년과 2026년에도 각각 4% 가까이 성장할 것으로 예상합니다. 이는 2015년부터 2023년까지의 평균치인 2.6%보다 훨씬 빠른 성장세입니다. 이는 전력 그리드에 상당한 용량 압박을 가하며, 재생 에너지 보급과 비하인드 더 미터(behind-the-meter) 활동이 증가함에 따라 그리드는 더욱 역동적으로 변화해야 합니다. 기업은 수동적인 소비자에서 전력 그리드의 능동적인 참여자로 전환해야 합니다.

그러나 이를 위해서는 에너지 관리 소프트웨어, 태양광 패널, 전기차 충전 인프라, 배터리 저장 장치 및 스마트 빌딩과 같은 기술을 통합할 수 있는 시스템이 필요합니다. 이는 데이터 숙달과 디지털 역량 강화가 탈탄소화를 확장 가능하게 만드는 데 얼마나 중요한지 강조합니다. 전환은 더 깨끗한 전자(electrons)뿐만 아니라 더 스마트한 의사결정에 관한 것이기도 하며, Siemens는 이제 이 두 가지를 모두 최적화할 수 있는 도구를 보유하고 있습니다.

산업에 대한 전체 인사이트 확인

산업 탈탄소화 과제 해결

연구 소개

Siemens 인프라 전환 모니터(ITM)는 2023년에 시작된 격년제 연구입니다. 올해로 2회를 맞이하는 ITM은 넷제로(net zero)를 향한 전 세계 전환의 진화 양상을 추적하여 기업 및 정부 리더들을 위한 가장 시급한 우선순위와 앞으로 나아갈 방향을 제시합니다. ITM은 민간 및 공공 부문의 리더와 고위 경영진 1,400명을 대상으로 한 글로벌 설문조사를 바탕으로 합니다. 2025년 설문조사 응답자들은 19개국 37개 산업 분야(보고 목적상 8개 주요 산업 부문으로 분류됨)에서 선정되었습니다. 또한 이 연구는 엄선된 리더 및 전문가 그룹과의 심층 인터뷰에서 얻은 인사이트를 포함하고 있습니다.

  • Dr. G Ganesh Das, Chief, Collaboration and Innovation, Tata Power Company
  • Sabine Erlinghagen, CEO Grid Software, Siemens Smart Infrastructure
  • Jan Fassbender, Head of Global Facilities and Engineering, One Human Pharma, Boehringer Ingelheim
  • Edmund Fowles, Founding Director, Feilden Fowles Architects
  • Daniela Haldy-Sellmann, SVP and General Manager Energy and Natural Resources Industries, SAP
  • Thomas Kiessling, Chief Technology Officer, Siemens Smart Infrastructure
  • Brian Motherway, Head of Energy Efficiency and Inclusive Transitions, International Energy Agency
  • Andreas Schumacher, Executive Vice-President Strategy, Mergers & Acquisitions, Infineon Technologies
  • Susanne Seitz, CEO Buildings, Siemens Smart Infrastructure
  • Dr. Sean Woolen, Assistant Professor, Department of Radiology and Biomedical Imaging, University of California