Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
제조

미국 제약 제조 역량

작성자: 제니퍼 페트로스키, 글로벌 산업 개발 책임자, 생명과학, Siemens Digital Industries Software

제약 제조용 Siemens 솔루션

개발, 생산, 인프라를 연결하여 안정적인 공급을 지원하세요.

2026년 8월까지 제약 회사들이 발표했어요. 대충 5000억 달러 미국 투자에 연구, 개발, 제조 전반에 걸쳐.하지만 시설을 짓는 것은 생산을 준비하는 것과 같지 않아요.새로운 생산 능력을 신뢰할 수 있는 제조 역량으로 전환하려면 치료와 공정 개발을 장비와 맞추고 인프라 및 운영을 지원해야 해요.목표는 환자들이 필요로 하는 곳에서 필요한 규모로 고품질 의약품을 생산하는 거예요.

제조업체는 또한 규제 요건을 충족하면서 공급망 취약성, 비용 압박, 숙련된 인력에 대한 제약에 대응해야 해요.용량을 추가한다고 해서 그런 압박이 해결되는 건 아니에요.치료법이 점점 복잡해지고 임상 결과가 불확실해지고 수요가 늘어나면서 과학적 혁신을 안정적인 공급으로 전환하기가 어려워지고 있어요.제조업체들이 임상 개발부터 상용화까지 그 불확실성을 관리해야 해요.

그 기능은 첫 상용 배치 이전에 시작돼요.초기 임상 시험을 제공하는 프로세스는 후기 단계 연구와 상업적 수요를 지원하도록 발전해야 해요.제조업체는 치료법의 의도한 품질 속성을 보존하면서 다양한 용량, 장비 구성, 배치 크기에 걸쳐 운영 조건을 최적화해야 해요.팀이 치료법과 프로세스를 함께 개발하고 불확실성을 조기에 해결해야 해요.요구 사항 변화에 따라 프로세스를 이전하고 재현하는 데 필요한 지식도 보유해야 해요.

안정적인 생산에 더 빨리 도달하면 제조업체가 임상 프로그램과 제품 출시를 지원하고 투자에서 기대하는 가치를 실현하는 데 도움이 돼요.비용 효율적으로 그렇게 하려면 상호 보완적인 두 라이프 사이클에 걸친 조정이 필요해요.하나는 치료법의 개발과 생산 과정을 다루고 있어요.다른 하나는 설계부터 운영까지 그것을 생산하는 데 필요한 제조 능력을 다루고 있어요.제품 품질 요구 사항이 프로세스 설계의 지침이에요.프로세스 이해는 엔지니어링에 영향을 주고 생산 경험은 후속 개발 결정에 도움이 돼요.

생산 준비 상태를 개선하는 방법 살펴보세요.

건설 이후에도 제약 제조 준비 상태를 평가하세요.

작업은 제조업체들이 생산 진행 상황을 평가하는 방법에서 시작돼요.프로젝트 대시보드에 사이트가 “85% 완료”라고 표시될 수 있는데 그 비율만으로는 운영 준비 상태를 확인할 수 없어요.프로세스 제어나 유틸리티 성능에 대한 풀리지 않은 질문은 백분율이 제시하는 것보다 스타트업에 더 중요할 수 있어요.

문제는 불확실성이 얼마나 남아 있는지와 그것이 임상 공급이나 제품 출시를 지연시킬 수 있느냐는 거예요.다른 사이트로 확장하거나 이전할 때도 똑같은 조사가 필요해요.프로세스는 수신 작업의 기능 및 제약 조건 내에서 작동해야 해요.결과는 상업적인 동시에 기술적이기도 해요.불확실성이 해결되지 않으면 공급이 지연되고 프로세스 검증에 필요한 작업이 늘어나며 값비싼 제조 자산이 제대로 활용되지 않을 수 있어요.

프로세스 장애 문제를 해결하려면 제조 과학과 기술, 프로세스 개발, 품질, 엔지니어링, 시설 팀 간의 협업이 필요해요.이러한 관계는 개발 과정에서나 제작 시작 전에도 똑같이 중요해요.과학적 증거, 프로세스 정의, 엔지니어링 정보가 연결이 끊긴 문서와 시스템을 통과할 수도 있어요.제조 선택의 이유나 공정 매개변수가 도중에 없어질 수 있어요.기술 이전 패키지는 중요한 이유나 보호하는 품질 특성을 보존하지 않고 무엇을 해야 하는지를 설명할 수 있어요.또한 받는 팀이 장비가 필요한 조건을 어떻게 재현할 수 있는지 잘 모를 수도 있어요.

디지털 트윈은 팀이 물리적 시스템을 구축하거나 수정하기 전에 프로세스 거동과 장비 가정을 평가하는 데 도움이 돼요.연속적인 디지털 스레드는 과학적 증거, 재료 속성, 공정 매개변수, 장비 기능, 품질 결과 간의 관계를 보존할 수 있어요.팀은 개발, 기술 이전, 생산을 통해 이러한 관계를 추적할 수 있어요.모델, 실험 데이터, 개발 결정의 근거는 실험실 연구에서 임상 공급, 상업 생산까지의 과정에 따라 달라질 수 있어요.접수 팀은 어떤 조건이 일관성을 유지해야 하고 어떤 조건이 바뀔 수 있는지 평가할 수 있어 반복되는 실험과 피할 수 있는 기술 이전 노력을 줄일 수 있어요.그러면 운영 결과가 추가 개발 및 엔지니어링에 도움이 될 수 있어요.격차를 조기에 파악하면 재설계, 반복 테스트, 프로세스 검증에 필요한 작업을 줄일 수 있고 결정을 변경하기가 더 쉬워져요.

임상 개발 및 규모 확장 전반의 프로세스 불확실성 해결

스케일업은 개발 전반에 걸쳐 프로세스 이해도를 테스트해요.소형 선박에서 작동하는 혼합 요법은 파일럿 규모나 상용 규모에서는 효과가 다를 수 있어요.장비 규모와 기하학에 따른 유체 흐름, 열 전달 및 물질 전달 변화.임상 단계 사이에 배치 규모가 커지면 팀들이 그 영향을 이해해야 해요.공급 요구 사항을 충족하기 위해 다른 장비나 사이트가 필요한 경우에도 마찬가지예요.

타이밍이 중요해요.개발 중에 대체 물량, 작동 조건, 장비 구성을 평가하면 팀이 조정할 여지가 더 많아져요.설치 후 불일치를 발견하면 장비, 소프트웨어, 테스트 및 검증 문서를 변경해야 할 수 있어요.기술적인 문제도 같을 수 있는데 품질 또는 생산량 목표를 놓치면 이제 더 큰 비즈니스 결과가 초래돼요.늦게 발견하면 부족한 기술 자원이 소모되고 임상 공급에 차질이 생기고 상업적 규모의 제조가 지연될 수 있어요.

모델링하고 시뮬레이션을 하면 결과적 학습을 라이프사이클 초기에 옮길 수 있어요.프로세스 모델은 화학적 및 생물학적 문제를 다루고 유체 역학은 장비 규모의 거동을 설명하는 데 도움이 돼요.가상 커미셔닝은 물리적 시스템을 사용할 수 있게 되기 전에 시뮬레이션된 장비나 프로세스를 기준으로 자동화 로직을 테스트해요.이러한 접근 방식을 통해 팀은 생산 옵션을 비교하고 다양한 볼륨의 운영 조건을 조사할 수 있어요.각 모델이 의도한 용도를 적절하게 표현하는지 여부에 따라 유용성이 달라져요.실험과 생산 과정에서 증거가 추가되면 팀에서 모델을 개선할 수 있어요.이를 통해 물리적 테스트에 집중하고 프로세스를 최적화하고 대규모 생산을 향해 나아갈 수 있어요.

J&J 이노베이티브 메디슨의 벨기에 화학 개발 팀들 확장 전에 새 프로세스를 평가할 때 디지털 프로세스 트윈을 사용했어요.접근법은 실험실 규모에서 효과가 있었는데 팀에서 산업 규모를 고려하면서 관련 파라미터가 바뀌었어요.모델은 제안된 구성이 그 규모에서는 작동하지 않을 것이라고 예측했어요.팀은 그 구성에 대한 더 이상의 물리적 실험을 피하고 더 유망한 대안에 개발 리소스를 집중할 수 있어요.디지털 증거는 상업적 규모의 자격과 프로세스 검증을 대체하지 않아요.

그 사전 점검 파일럿 프로그램 미국 식품의약국 (FDA) 에서요. 이전 참여의 가치를 반영해요.미국 신규 시설에서의 시설 개발 및 사전 생산 과정에서 엄선된 제조업체를 참여시키죠. 기존 시설 확장은 제외돼요.FDA는 운영 전 검토를 통해 시설 설계와 준비 상태를 평가하고 초기 기술 지침을 제공해요.목표는 시설 및 제조 준비 문제를 조기에 식별하고 다운스트림 지연 위험을 줄이는 거예요.또한 이 프로그램은 신청 검토 과정에서 시설 평가와 검사를 적시에 지원하는 것을 목표로 해요.참여가 승인이나 검사 결과를 보장하는 것은 아니지만 조기 참여가 기대치를 명확히 하고 검토 프로세스를 더 효율적으로 지원하며 피할 수 있는 지연을 줄이는 데 도움이 될 수 있어요.

시뮬레이션이 스케일업을 어떻게 지원하는지 알아보세요.

프로세스 및 공급 요구 사항에 맞게 제조 인프라를 조정하세요.

프로세스를 이해하는 것이 준비 태세를 확립하는 한 부분이에요.필요한 수량과 품질을 납품하는 것도 생산 장비, 자재 흐름, 지원 인프라가 함께 작동하는 방식에 따라 달라져요.이러한 능력은 치료 과정과 공급 요구 사항을 따라야 해요.여기에는 배치 크기, 생산 위치, 운영이 지원해야 하는 믿을 수 있는 미래 용도가 포함돼요.

로슈의 아폴로 11호 그린필드 제약 제조 프로젝트 노스캐롤라이나주가 이런 접근법을 잘 보여줘요.로슈는 저희 그리고 다른 기술 파트너들과 함께 일하면서 디지털 트윈과 제조 시뮬레이션을 사용하여 설계 결정을 평가하고 있어요.팀은 두 레이아웃을 비교하고 자재와 인력 흐름을 시뮬레이션한 다음 두 레이아웃을 구현하는 것으로 시작했어요.이러한 대안을 비교한 결과 팀은 비용이 많이 들고 파괴적인 문제가 발생하기 전에 설계를 변경할 수 있었어요.시운전 중에 실제 성능을 검증해야 하지만, 이러한 대안을 디지털 방식으로 평가하면 팀이 설계 결정을 위한 더 강력한 기반이 되고 건설 및 설치로 인해 변경 비용이 더 많이 들기 전에 잠재적 제약 조건을 식별하는 데 도움이 돼요.

주변 시설이 요구 사항을 충족한다고 가정하고 생산 라인에 초점을 맞추는 경우가 많아요.확장은 그 가정을 테스트할 수 있어요.공정에 따라 다르지만 새 라인에 정제수, 증기, 냉각 및 전기 용량에 대한 수요가 추가돼요.이러한 요구 사항을 생산 계획과 함께 평가해야 해요.팀들은 서로 다른 사업들이 동시에 같은 유틸리티를 놓고 경쟁할지 여부를 설정해야 해요.설치된 장비는 잠재적 용량을 나타내지만 사용 가능한 용량만이 가치를 창출해요.유틸리티 제약이나 부적절한 인프라는 생산 장비 자체를 사용할 수 있는 경우에도 생산량을 제한할 수 있어요.

시설은 또한 프로세스에 필요한 환경 조건을 유지해야 해요.온도, 습도, 압력의 편차가 생산에 영향을 미치고 조사를 촉발할 수 있어요.클린룸과 실험실 같은 중요한 환경은 용도에 맞는 모니터링, 제어, 기록이 필요해요.인프라는 제조 환경의 일부이고 인프라의 성능을 지원하는 프로세스와 관련하여 이해해야 해요.

이로 인해 에너지 성능은 환경적 문제일 뿐만 아니라 운영상의 문제이기도 해요.생산 수요를 기준으로 소비량을 모니터링하면 팀에서 비효율적인 장비나 피할 수 있는 유틸리티 사용을 식별하는 데 도움이 될 수 있어요.피할 수 있는 에너지와 유틸리티 사용을 줄이면 운영비를 낮출 수 있어요. 개선이 제품 품질에 필요한 조건을 유지한다면 말이죠.

안정적인 생산을 위한 인프라 살펴보기

생산 데이터를 사용하여 제약 제조를 개선하세요.

생산이 시작되면 운영 데이터를 통해 팀이 프로세스 및 시설의 실제 성능과 비교하여 개발 가정을 테스트할 수 있어요.배치 100으로, 조직은 배치 1 이후보다 그 프로세스를 더 잘 이해해야 해요.그 학습을 통해 결과의 일관성을 높이고, 수익률을 높이고, 편차를 조사하고 검토하는 데 드는 노력을 줄일 수 있을 거예요.실행할 때마다 조직이 프로세스에 대해 알고 있는 정보가 추가되어야 해요.

온도 판독값이나 압력 설정점에는 배치, 공정 단계, 재료 및 해당 공정 정의에 대한 링크가 필요해요.이러한 컨텍스트는 팀이 품질 결과를 개발 가정과 비교하고 재료 변동, 장비 마모, 환경 변화의 영향을 이해하는 데 도움이 돼요.또한 산업용 AI도 지원해요. 공정 변화 분석이나 장비 이상 감지 같은 작업에 적용되는 인공 지능이에요.이러한 관계를 유지하면 생산 경험이 후속 프로세스 최적화, 기술 이전 및 규모 확대 결정에 유용해요.

에서 바르셀로나에 있는 AGC 파마 케미컬즈의 활성 제약 성분 사이트, 팀들이 제어 시스템을 제조 실행 및 전자 배치 기록과 통합했어요.이로써 530개 이상의 수동 작업자 항목이 제거됐어요.그 결과 생산 단계를 더 완벽하게 디지털 문서화하고 직원들이 필사할 정보는 줄어들었어요.인력 제약에 직면한 제조업체의 경우, 이를 통해 프로세스 및 품질 결정에 대한 숙련된 직원의 책임을 유지하면서 반복 작업을 줄일 수 있어요.

기록이 더 완전할수록 분석의 더 좋은 기반이 돼요.예외에 의한 검토는 정의된 요건에서 벗어나는 것으로 주의를 돌릴 수 있어요.공정 분석 기술은 측정과 모델을 결합하여 생산 중에 관련 품질 속성을 평가할 수 있어요.장비 상태 모니터링을 통해 진행 중인 문제를 식별하여 유지보수팀이 조사할 수 있어요.이러한 애플리케이션은 정보를 다르게 사용해요.시스템을 연결한다고 해서 모든 통찰력이 프로세스를 변경하거나 배치를 해제하는 지침이 되는 것은 아니에요.이러한 애플리케이션은 검토 노력을 줄이고 기술 자원을 실제 예외로 돌릴 수 있어요.또한 비용이 많이 드는 중단을 일으키기 전에 현재 진행 중인 장비 문제를 식별하는데도 도움이 돼요.

지멘스, Atos와 GSK의 협력 측정과 행동 사이의 추가 단계를 보여줘요.백신 보조제 제조의 개념 증명에서 디지털 트윈은 공정 데이터와 모델을 사용하여 입자 크기를 추정하고 유속 조정을 계산했어요.실험실 테스트에서 유입된 장애에 대한 반응을 직접 통제하는 것으로 나타났어요.이후에 우수 제조 관리 기준 (GMP) 시설에서 소규모 엔지니어링을 실행할 때 두 사람은 작업자에게 조정을 권고했어요.직접 구현하지는 않았어요.

상업 제조에 그런 접근법을 적용하려면 용도에 맞는 모델과 컨트롤이 필요해요.적절한 검증과 변경 관리가 여전히 필요해요.편차 감소, 결과 신뢰성 향상, 검토 노력 감소, 다운타임 감소, 품질 관련 손실 감소 등의 결과에서 그 가치를 가시화할 수 있어야 해요.

산업용 AI에도 같은 분야가 필요해요.상황에 맞는 추적 가능한 데이터는 팀이 편차를 조사하고 프로세스 성능을 분석하거나 장비 문제를 조기에 식별하는 데 도움이 될 수 있어요.공유되고 관리되는 컨텍스트는 관련 과학적 증거와 운영적 증거를 연결하고 각 분야는 전문적인 시스템과 책임을 유지합니다.각 애플리케이션에는 정의된 목적과 애플리케이션이 지원하는 결정을 내리기에 그 출력이 충분히 신뢰할 수 있다는 증거가 필요해요.그 가치는 조사 단축이나 혼란 방지와 같은 측정 가능한 결과에 연결되어야 해요.

생산 데이터가 운영을 어떻게 개선할 수 있는지 확인해 보세요.

제조 요구 사항 변화에 따라 프로세스 지식을 재사용하세요

개발과 생산 과정에서 축적된 지식은 요구 사항이 바뀔 때의 출발점이기도 해요.제조업체에 따라 다른 임상배치 크기나 새 제품이 필요할 수도 있어요.다른 현장이나 제조 파트너로 이전하거나 기존 공급을 유지하면서 생산량을 늘려야 할 수도 있어요.개발 이력과 품질 요구 사항이 뒷받침하는 통제된 프로세스 정의는 팀이 재사용 가능한 항목과 변경해야 하는 항목을 평가하는 데 도움이 돼요.이렇게 하면 프로세스 지식을 다시 만들고 각 이전 또는 수정을 더 많은 정보에 입각한 엔지니어링 연습으로 만드는 데 필요한 노력을 줄일 수 있어요.

에서 독일 비터펠트-볼펜에 있는 바이엘 아스피린 시설, 현장에서 생산을 계속하는 동안 팀들은 단계적으로 새로운 제조 실행 및 자동화 시스템을 도입했어요.제조 실행과 프로세스 자동화를 연결하여 모델링 작업을 별도의 시스템에서 복제하지 않고도 하위 프로세스를 구성할 수 있었어요.이 프로젝트에 대해, 지멘스 보고서 엔지니어링 작업 최대 80% 감소 하위프로세스 모델링용이에요.비교는 제조 실행 시스템과 제어 시스템을 별도로 모델링하는 것과 했어요.새로운 접근 방식은 종이가 필요 없는 제조, 전자 배치 문서화, 레시피 또는 자동화 변경의 빠른 구현을 지원했어요.

적응성의 실질적인 의미 중 하나는 정의된 변경과 관련된 시간, 비용 및 운영 위험을 줄이는 거예요.표준화된 장비 인터페이스와 재사용 가능한 자동화 구조로도 호환 모듈을 추가하거나 교체할 때 사용자 정의 통합을 줄일 수 있어요.그들은 모든 양식에 적합한 시설을 만들지 않아요.치료법에 따라 다른 격리, 청소, 환경 조건 또는 공정 장비가 필요할 수 있어요.유연성은 신뢰할 수 있는 미래의 사용을 중심으로 설계되어야 해요.자격 및 검증 요건을 처음부터 고려해야 해요.이렇게 하면 제조업체들이 불필요한 복잡성을 피하면서 미래 제품을 지원할 가능성이 가장 높은 적응성에 투자할 수 있어요.

모듈식 자동화가 변화를 어떻게 단순화하는지 확인해 보세요.

치료법 개발과 제조 역량을 연결해요

이러한 변화를 관리하기 위해서는 연구, 제형, 프로세스 개발, 기술 이전, 품질, 공급 계획, 엔지니어링, 생산 전반에 걸쳐 연속성이 필요해요.치료법의 품질 요구 사항이나 배합이 바뀌면 공정 파라미터, 장비 선택, 자동화, 유틸리티 수요에 영향을 미칠 수 있어요.이러한 결과를 종합적으로 평가하면 팀이 임상 공급, 출시 일정, 예상 생산 성과를 보호하는 절충점을 조기에 할 수 있어요.제조 증거는 프로세스 이해에도 다시 반영되어야 해요. 그래야 두 라이프 사이클 모두에서 지식이 향상돼요.

제조업체는 개발 단계, 제조 현장, 전문 시스템 전반에서 이러한 핸드오프를 지원하는 기술 파트너를 찾아야 해요.제약 사업장에서는 다양한 기술을 사용하므로 파트너가 기존 장비 및 다른 기술 제공업체와 협력할 수 있어야 해요.개방형 표준과 상호 운용성은 안전한 정보 교환을 지원해야 해요.인터페이스, 데이터 품질, 정보 해석에 필요한 컨텍스트에 대한 책임이 명확해야 해요.요구 사항, 프로세스 정의, 실행 간의 추적성은 팀이 불필요한 사용자 정의 통합 없이 변화를 평가하고 확립된 지식을 재사용할 수 있게 도와줘요.

우리는 그러한 결정이 내려지는 몇 가지 지점에서 작업해요.우리의 업무는 프로세스 및 생산 시뮬레이션, 엔지니어링, 품질, 자동화, 제조 실행 및 지원 인프라에 걸쳐 있어요.의사 결정이 프로세스 이해에서 엔지니어링과 생산으로 넘어갈 때 상황을 보존한 다음 운영 증거를 사용하여 향후 개발에 활용할 수 있는 기회예요.이렇게 하면 수명 주기 단계에서 정보를 다시 만드는 데 필요한 노력을 줄이고 향후 변경 사항을 더 쉽게 구현할 수 있어요.과학적 연구와 개발, 프로세스 모델링, 엔터프라이즈 레시피 관리, 제조 실행을 연결하면 팀이 통제된 프로세스 정의를 생산에 적용하는 데 도움이 돼요.그러면 팀이 규모와 사이트 전반에서 그 지식을 재사용하므로 이를 뒷받침하는 증거가 계속 제공될 수 있어요.

현재의 투자 결정에는 주의를 기울여야 할 네 가지 조치가 있어요.

  • 치료법과 그 과정을 함께 개발해서 임상 및 상업 규모에서 작동 조건이 어떻게 변하는지 테스트하세요.
  • 지원해야 하는 생산 요구 사항을 기준으로 장비, 유틸리티, 환경 제어를 평가해요.
  • 접수팀이 현장 및 규모 전반의 변화를 평가할 수 있도록 프로세스 정의와 이를 뒷받침하는 증거를 보존해 두세요.
  • 생산 데이터를 배치 및 프로세스 컨텍스트에 연결한 다음 운영 결과를 사용하여 개발 및 엔지니어링 결정을 개선하세요.

산업용 AI는 팀이 공정 변화를 분석하고 장비 문제를 조기에 식별하도록 도와서 이러한 학습을 확장할 수 있어요.다음 단계는 정의된 제조 문제를 선택하고 필요한 데이터를 설정하고 응용 프로그램이 측정 가능한 결과를 개선하는지 테스트하는 거예요.그런 결정은 오늘날의 투자 계획에 속하지만 팀은 여전히 의존할 시스템과 워크플로를 구성할 수 있어요.

Siemens 제약 제조 솔루션 살펴보기

게시 날짜: 2026년 10월 30일