편집자 주: Climate Week NYC 2025에서는 맨해튼과 브루클린 전역에 걸쳐 800개 이상의 행사가 열립니다. 이 모든 행사는 한 가지 공통점을 가지고 있습니다. 바로 행사가 열리는 건물입니다. 건물 운영 및 실내 환경 관리는 지속 가능성 논의의 핵심 요소입니다. 디지털화와 건물 공간에 적합한 기술은 지속 가능성 목표 달성을 직접적으로 견인할 수 있습니다. Siemens는 Building X 플랫폼의 다양한 도구를 통해 건물 이해관계자들에게 지속 가능성에 대한 접근 방식을 제공합니다.
변하지 않는 기후 통계 중 하나는 전 세계 에너지 배출량의 약 40%가 건물에서 발생한다는 사실입니다. 따라서 '이를 어떻게 바꿀 수 있을 것인가?'라는 질문이 제기됩니다. 그 해답은 디지털화에 있습니다. Siemens의 주요 목표는 건물 이해관계자들이 더욱 스마트하고 적응력이 뛰어나며 회복 탄력적이고 지속 가능한 건물로 나아가는 데 필요한 핵심 의사 결정을 내릴 수 있도록 디지털 기술로 지원하는 것입니다.
또한, 건물 수명 주기 비용의 80%가 운영 단계에서 발생하므로, 에너지 소비와 비용을 빠르고 크게 절감할 수 있는 엄청난 기회가 존재합니다. 주로 건물 소유주와 운영자로 구성된 이해관계자들은 스마트 빌딩 데이터를 활용하여 지속 가능성을 촉진할 수 있습니다.
이러한 데이터를 최대한 활용하려면 디지털화가 필수적입니다. 디지털화를 Siemens Building X 기능과 결합하면, 더 높은 효율성을 달성하여 비용을 절감할 수 있습니다. 비즈니스 수익성을 높이는 동시에, 이 선도적인 기술은 에너지, 기후 및 자원 사용과 관련된 지속 가능성 효과를 도출합니다. 이것이 바로 건물의 지속 가능성 향상을 추진해야 하는 근본적인 비즈니스 사례입니다.
Siemens의 Building X 기술은 '시스템에 구애받지 않는(System agnostic)' 특성을 가지므로 이러한 비즈니스 사례에 완벽하게 부합합니다. 건물 운영자는 기존에 구축된 관리 시스템 위에 Siemens의 애플리케이션을 통합하여 매우 효율적인 레트로핏(Retrofit)을 진행할 수 있습니다. 이는 지속 가능성 전략을 수립하면서 시스템별로 효율성과 비용 절감을 추구하는 브라운필드(Brownfield) 및 기존(Legacy) 건축물에 획기적인 변화(Game changer)를 가져올 수 있습니다.
건물의 지속 가능성을 주도하는 4가지 핵심 요소는 에너지 소비 최적화, 탈탄소화 전략 실행, 예지 보전(Predictive maintenance)이 가능한 스마트 빌딩 구축, 그리고 디지털 트윈 기술을 통한 계획입니다.
에너지 소비 최적화: 새로운 경쟁 우위
건물의 에너지 효율성 개선은 에너지 공급을 연장하고 에너지 사용을 관리하며 환경에 미치는 영향을 줄이는 가장 빠르고 경제적이며 친환경적인 방법입니다. 에너지 사용 감소 = 배출량 감소 = 더욱 지속 가능한 운영을 의미합니다. Building X Energy Manager 앱은 데이터 기반의 의사 결정, 간소화된 지속 가능성 보고, 그리고 잠재적인 비효율성 모니터링을 지원합니다.
- 정확한 지속 가능성 데이터를 통한 데이터 기반 의사 결정:
전체 건물 포트폴리오의 소비 및 배출 데이터에 실시간으로 액세스하여, 시간이 지남에 따라 건물 간의 에너지 소비와 관련 CO2 및 물 사용량을 쉽게 비교할 수 있습니다. 또한 Energy Manager 앱을 통해 사용자는 시정 조치를 취하여 에너지 예산 초과를 방지하고, 결과적으로 지속 가능성 계획을 정상 궤도로 유지할 수 있습니다. - 지속 가능성 성과 보고서 및 프레젠테이션 간소화:
Energy Manager의 자동 데이터 캡처 기능은 지속 가능성 및 비용 보고의 속도를 높여 건물 운영자가 내부 및 외부 이해관계자를 위해 특정 위치, 지표, 기간에 초점을 맞춘 임시(Ad-hoc) 보고서를 신속하게 작성할 수 있도록 합니다. - 건물 포트폴리오 전반의 비효율성 감지:
이 앱은 하나 또는 여러 건물에 걸친 이상값(Outlier)과 비정상적인 패턴을 신속하게 발견하여 운영자가 조기에 조치를 취하고 예산 초과를 방지할 수 있도록 지원합니다. 또한 시간 경과 및 여러 건물 간의 소비 및 비용 모니터링을 전환할 수 있습니다. 앱의 히트맵 대시보드는 지표 그룹(난방, 물), 소비 수준(고/저) 및 기간을 선택하여 특정 건물의 소비 패턴에 집중할 수 있습니다.
Sustainability Manager를 통한 탈탄소화 전략 본격화
Sustainability Manager는 넷제로(Net-zero) 및 탈탄소화 목표를 달성할 수 있는 맞춤형 운영 계획을 개발하는 데 사용되는 도구입니다. 이 도구를 통해 에너지 최적화 및 개선 노력을 추적, 측정하여 측정 가능한 성과를 입증할 수 있으며, 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 운영 계획을 더욱 정교하게 다듬을 수 있는 데이터를 제공합니다. 이는 평가, 계획, 관리, 모니터링의 과정을 통해 이루어집니다.
- 건물 포트폴리오 성과 평가:
운영자는 앱을 통해 공과금 청구서에서 직접 건물 포트폴리오의 유틸리티 데이터를 캡처할 수 있습니다. 여기에는 에너지 사용량 및 비용, 탄소 배출량, 폐기물, 물 및 유틸리티 계약이 포함됩니다. 사용자 맞춤형 대시보드를 활용하여 운영자는 지속 가능성 목표를 계획하기 위한 실용적이고 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있습니다. - 목표 설정 및 실행 계획 수립:
이 도구는 지속 가능성 프로젝트를 시작하고 관리하기 위한 대시보드를 제공하여 건물 운영자가 탈탄소화 진행 상황과 현지 및 주 법률 준수 여부를 추적할 수 있도록 합니다. 모든 성과 데이터를 한곳에서 평가하고, 빌딩 프로젝트의 성공을 모니터링하며, 알림을 수신하고, 보고 및 커뮤니케이션을 간소화하는 기능은 비용 절감으로 이어지는 다양한 효율성을 촉진합니다. - 탈탄소화 노력 관리 및 모니터링:
건물 운영자는 이 앱을 사용하여 지속 가능성 이니셔티브를 손쉽게 시작하고 관리할 수 있습니다. 지속 가능성 진행 상황을 중앙 집중식으로 추적하고, 성과 데이터에 액세스하며, 계획의 효과를 평가하고, 즉각적인 알림을 수신할 뿐만 아니라, 보고 및 커뮤니케이션을 간소화하여 비용 절감을 이끌어내는 운영 효율성을 창출하기 때문입니다.
이러한 데이터를 최대한 활용하려면 디지털화가 필수적입니다. 디지털화를 Siemens Building X 기능과 결합하면, 더 높은 효율성을 달성하여 비용을 절감할 수 있습니다. 비즈니스 수익성을 높이는 동시에, 이 선도적인 기술은 에너지, 기후 및 자원 사용과 관련된 지속 가능성 효과를 도출합니다. 이것이 바로 건물의 지속 가능성 향상을 추진해야 하는 근본적인 비즈니스 사례입니다.
예지 보전을 통한 선제적인 장애 해결
스마트 빌딩은 예지 보전(Predictive maintenance)을 직접 활용하여 지속 가능성을 촉진할 수 있습니다. 센서 및 데이터 분석을 활용하는 예지 보전 기술은 건물 장비 성능을 최적화하여 효율적으로 작동하게 함으로써 운영자가 문제를 조기에 감지하고 고장이 발생하기 전에 장비를 수리할 수 있도록 합니다. 이는 궁극적으로 장비 업그레이드 필요성을 최소화하여 운영 비용과 임차인의 다운타임을 모두 절감하는 동시에 입주자의 편안함을 유지하고 환경적으로 유해한 유출이나 누출을 방지하는 데 도움이 됩니다. 또한 장비의 일상적인 유지보수를 줄여, 유지관리에 필요한 에너지와 자재를 감소시킴으로써 비용을 더욱 절감할 수 있음을 의미합니다. 이 모든 작업은 Building X 내의 Operations Manager 앱을 통해 수행할 수 있으며, 실시간 모니터링, 과거 데이터 분석 및 실시간 운영 알림을 제공합니다.
- 실시간 모니터링 및 운영 수행:
건물 운영자는 수집된 운영 데이터와 연결된 현장 및 장비의 실시간 업데이트를 활용하여 예상되는 최적의 성능을 파악할 수 있습니다. 앱 내에서 데이터 포인트 값은 실시간으로 업데이트되며, 빌딩 자동화 제어 수준까지 명령이 즉시 처리됩니다. 이를 통해 오작동에 대한 대응 시간을 단축하고 장비 다운타임을 줄여 비즈니스 연속성을 향상시킵니다. - 과거 데이터 분석을 통한 문제 해결(Troubleshooting):
앱은 추적되는 모든 데이터 포인트의 값과 이벤트를 자동으로 기록하고 저장하여, 운영자가 다양한 기간에 걸쳐 분석할 수 있도록 대화형 차트로 표시되는 완전한 데이터 기록을 생성합니다. 이는 장비 성능의 이상, 에너지 사용량 변동 및 건물 상태를 분석하는 데 활용될 수 있습니다. - 운영 대응을 위한 즉각적인 시스템 알림:
Operations Manager는 시스템 오작동이 입주자의 편의에 영향을 미치기 전에 이메일 및 문자 메시지를 통해 운영 담당자에게 알림을 보낼 수 있습니다. 운영자는 앱 내에서 문제가 발생한 장비를 신속하게 확인하고, 데이터 기록을 검토하여 근본 원인을 해결하며, 시스템을 빠르게 변경하여 운영을 개선할 수 있습니다.
운영의 가상 최적화를 실현하는 Building X® Lifecycle Twin
디지털 트윈 기술을 통해 사용자는 다양한 시나리오를 생성하고 이에 맞춰 계획을 수립할 수 있습니다. 건물 운영자는 입주율을 극대화하고자 할 수도 있습니다. 혹은 100년 주기의 홍수에 대비한 계획이 필요할 수도 있습니다. 아니면 대규모 무역 박람회 기간 동안 유동 인구를 보다 효율적으로 관리하는 방법을 모색할 수도 있습니다. 건물 운영자는 디지털 트윈을 통해 이 모든 것을 수행할 수 있습니다.
Building X Lifecycle Twin은 건축 정보 모델링(BIM)을 기반으로 건물 및 인프라의 디지털 트윈을 생성, 유지 및 시각화하는 디지털 트윈 소프트웨어입니다. Siemens Xcelerator 포트폴리오의 일부인 이 디지털 트윈은 전체 수명 주기에 걸쳐 설계 및 건설 데이터를 활용하여 건물의 디지털 트랜스포메이션을 실현합니다. 사용자는 바닥부터 천장까지 모든 세부 사항을 캡처하여 건물의 가상 복제본을 생성할 수 있습니다. 이 동적이고 대화형인 디지털 트윈을 통해 운영자는 건물 정보를 탐색, 모델링 및 분석하고 새로운 방식으로 운영을 최적화하여 프로젝트 납품, 더 나은 의사 결정 및 제품 수명 주기를 지원할 수 있습니다.
- 원활한 프로젝트 납품(Seamless project delivery):
디지털 트윈을 생성하려면 각 수명 주기 단계 사이에서 정보가 손실되는 문제를 극복해야 합니다. Building X Lifecycle Twin은 이해관계자 간의 원활한 정보 전달을 촉진하여, 통합된 데이터 및 문서 관리를 통해 BIM 정보 관리 지침을 준수하도록 보장합니다. - 더 나은 의사 결정:
Siemens의 Building X 플랫폼은 디지털 트윈의 기반에 대한 투명성을 높이는 데 사용할 수 있는 데이터를 생성합니다. 단일 뷰(Single pane of glass)를 제공함으로써 건물 수명 주기 전반에 걸쳐 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 사용자 친화적인 BIM 뷰어는 기술 인력이 복잡한 빌딩 시스템을 이해하고 영향을 받는 자산 및 구성 요소를 찾을 수 있도록 지원하여 근본 원인 분석을 간소화합니다. - 자산 수명 연장:
건물 맞춤형 디지털 트윈은 예방적 유지보수, 계획 수립 및 수명 주기 데이터 액세스를 지원하여 자산의 수명을 연장합니다. 또한 건물 내부 및 주변의 검사 활동 계획 및 실행을 용이하게 하여 관련 규제 및 규정 준수를 지원합니다.
이러한 모든 기능이 결합되어 효율성이 크게 향상되고 에너지 소비가 대폭 감소합니다. 소비 감소는 곧 수익성 증가로 이어집니다. 이러한 동적 제어는 실시간 환경 조정도 지원하여 실내 공간을 사람에게 더욱 적합하게 만들고 수익성의 또 다른 동력이 됩니다. 사람들은 더 행복하고 편안할 때 생산성이 향상됩니다. 건물 체류 시간에 대한 수요가 증가하면 임차인의 만족도가 높아지고, 임대료 상승으로 인한 수익이 커져 결국 더 큰 수익성을 가져옵니다.
효율성 및 수익성 추구의 이면에는 디지털화가 자리 잡고 있으며, Building X의 디지털 도구는 지속 가능성 향상을 위한 비즈니스 사례를 직접적으로 지원합니다.
게시일: 2025년 9월 19일, 업데이트: 2025년 9월 23일