Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
고객 성공사례

슈퍼스노우 테크놀로지에 의해 구동되는 눈 오는 듯한 짜릿함

슈퍼스노우가 제공하고 Siemens 오토메이션이 지원하는 기술은 전 세계 경사면에 눈을 만드는 데 도움이 돼요.

기후는 온난화되고 있지만 마르셀 히르셔와 린지 본의 후계자들이나 매일 겨울 스포츠 애호가들은 미래를 낙관적으로 바라볼 수 있어요. 눈이 부족하지 않을 거예요.Siemens 오토메이션에서 지원하는 슈퍼스노우 기술은 전 세계 경사면의 제설 작업을 도와줘요.

제설은 스키 리조트 운영의 자연스러운 부분이 됐어요. 적절한 제설 전략을 세우면 추운 며칠이라도 내구력 있는 눈 덮개를 만들 수 있어요.눈은 열을 흡수하지 않고 햇빛을 반사하기 때문에 영하의 기온에서도 구조를 유지하면서 몇 주 동안 스키와 스노우보드를 즐길 수 있어요.

제설 물리학은

인공 제설은 미세 방울을 뿌려서 수행되는데, 작은 방울이 얼어붙은 공기에 떨어지면 눈으로 변해요.스노우건은 그 압력으로 원자화된 물을 뿜어내요 40 바, 추가 노즐은 결정화 과정을 가속화해서 물을 고운 눈으로 바꿔줘요.

“우리는 이를 위해 물 노즐과 핵 생성 노즐, 두 종류의 노즐을 사용해요.후자는 더 미세한 물방울을 생성하고 추가로 물을 압축 공기로 불어내서 얼기 시작해요.물론 이 과정이 일어나려면 서리가 꼭 필요해요.” 설명해요 로버트 모차니, 슈퍼스노우 매니지먼트 보드 (Management Board) 회원이에요.

자동화가 현대 스키 슬로프를 지배하고 있기 때문에 이것은 시작에 불과해요.제설 장비에는 기상 관측소하고 제어 시스템이 있어서 통합 시 부분 또는 완전히 자율적으로 작동할 수 있어요. 스노우매틱 시스템이에요 슈퍼스노우에서 제공했어요.

Supersnow technology - 1 img

인공 제설은 미세 방울을 뿌려서 수행되는데, 작은 방울이 얼어붙은 공기에 떨어지면 눈으로 변해요.장비 작동은 슈퍼스노우가 개발한 컴퓨터 시스템으로 제어돼요.

Supersnow technology - 3-2 img

“제설 작업을 시작하려면 몇 가지가 필요해요.먼저 물이에요.물은 차가워야 해요. 냉각탑이 필요하다는 뜻이에요.또한 제설 장비에 고압으로 물을 공급해야 하는데, 펌프 세트가 있는 펌프장하고 경사면에 파이프라인 시스템이 있어서 이상적이에요.” 설명해요 슈퍼스노우의 로버트 모차니. “그런 설치를 관리하려면 제어 시스템하고 고급 자동화도 필요해요.이것이 바로 Siemens 구성 요소가 작용하여 많은 솔루션의 기초를 형성하는 이유예요.” 그가 추가해요.

제설의 핵심 요소는 스노우 건, 랜스, 눈 생산을 제어하는 전체 시스템 등 실제로 “눈을 생산”하는 장치예요.하지만 슈퍼스노우 전문가들이 강조하듯이 가장 중요한 요소는 사람이에요. 장비와 전체 “제설” 시스템의 설계, 건설, 운영을 책임지는 우수한 전문가들이에요.

Supersnow technology - 04

제설의 핵심 요소는 “눈을 생산하는” 장치, 즉 스노우 건과 랜스고, 눈 생산을 제어하는 전체 시스템이에요.

Supersnow technology - 03

스노우건은 40bar의 압력으로 원자화된 물을 뿜어내요.

“하지만 결국에는 모든 것이 여전히 날씨에 달려 있어요.부분적으로는 농담이고, 부분적으로는 사실이에요. 왜냐하면 실제로 일기 예보를 보면 제설 작업을 시작할 수 있을지 알 수 있으니까요.상황이 좋을 것으로 예상되면 제설 장소와 방법을 지정하는 시스템을 시작해요.펌프장하고 밸브가 자동으로 제어되는 솔루션에서는 감독 직원이 제설 장비의 파라미터와 작동 범위만 정의해요.비자동화 시스템에서는 이 작업을 사람이 수행하고 지속적으로 조정해야 해요.” 말해요 마테우스 루카슈치크, 슈퍼스노우 지역 매니저.

제설 효율은 공급되는 물의 양하고 노즐 수와 구성에 따라 달라져요.스노우건의 경우, 눈 입자의 적절한 분무를 보장하는 팬의 힘과 효율도 중요해요.물 흐름, 압력, 공기 출력, 팬 작동 등 모든 파라미터를 최적화해서 최종 결과를 얻을 수 있어요.

밀도, 온도, 부피를 포함한 눈의 질을 분석해서 제설 공정이 제대로 돌아가고 있는지 확인할 수 있어요.이 파라미터는 생산 과정에서 그리고 슬로프에서 직접 확인돼요.대부분의 제설 장치에서는 조절 과정이 자동으로 수행돼요. 하지만 이러한 파라미터는 수동으로도 제어할 수 있어요.

“보통 1에서 7까지의 척도로 눈의 질을 선택하고 나머지는 자동화가 알아서 해요.수동 시스템에서는 이 설정을 손으로 조정해야 해요.” 설명해요 마테우스 루카슈치크 슈퍼스노우에서.

경사면의 눈 생산을 최적화하는 모델은 최적의 제설 매개변수를 결정하는 데 유용해요.이 모델들은 온도, 공기 습도, 풍속, 물 온도, 기타 환경 요인을 분석해요.하지만 현지 조건이 올바른 설정을 선택하는 데 가장 중요한 요소예요.그렇기 때문에 제설 전략에 일기 예보를 고려하긴 하지만 모델에 가장 결정적인 입력은 아니에요.

자동화와 경제학

제설은 마구간 바닥에 설치되고 소화전에 연결된 랜스하고 스노우 건을 사용하여 수행돼요.이 솔루션은 에서 제공하는 자동화를 기반으로 해요. 스노우매틱모든 장비를 제어 및 모니터링하고 제설 과정을 감독하기 위해 슈퍼스노우에서 개발한 컴퓨터 시스템이에요.슈퍼스노우가 사용하는 자동화는 부분적으로 Siemens 솔루션을 기반으로 해요.

“시스템이 온도, 물 흐름, 압력 같은 제설 파라미터를 제어해요.공기 온도뿐만 아니라 장비와 전원 공급 장치의 작동 매개변수도 모니터링해요.펌프장과 제설 장치 모두의 적절한 규제를 보장해요.” 설명해요 로버트 모차니 슈퍼스노우에서.

Siemens 에코시스템에서 나온 장치들은 슈퍼스노우 시스템의 핵심 구성품, 즉 펌프장하고 스노우건에 사용돼요.

“후자의 경우, 컨트롤러는 S7‑1200 시리즈가 기기의 핵심이에요.이 컨트롤러는 예를 들어 다른 파라미터와 관련된 눈 품질 계수를 계산하는 알고리즘을 실행해요.Siemens 컨트롤러는 압력 조절, 파라미터 모니터링, 유량 계산, PID 제어 같은 다른 중요한 영역도 담당해요.펌프장에서 Siemens 디바이스는 무엇보다도 전력 조절과 사전 정의된 시나리오와 알고리즘에 따라 펌핑 프로세스를 처리하는 역할을 해요.” 설명해요 마르신 코터, Siemens 영업 매니저예요.

슈퍼스노우가 사용하는 Siemens 제품 포트폴리오에는 다음이 포함돼요. 소프트 스타터 — 시리우스 3RW부드러운 모터 시동과 조용한 정지를 보장할 뿐만 아니라 HMI 패널.이를 통해 슈퍼스노우 솔루션과 간단하고 효율적인 상호 작용이 가능해 장비를 쉽게 작동하고 프로세스를 모니터링하고 제어할 수 있어요.

Supersnow technology - 00

Siemens 에코시스템의 장치가 슈퍼스노우 시스템의 핵심 구성품에 사용돼요.S7‑1200 시리즈의 컨트롤러가 스노우건의 “심장”을 구성해요

Supersnow technology - 07

제설은 에너지 집약적이에요.고출력 전기 장비를 사용해야 하고 상당한 양의 물을 소비해요.따라서 슈퍼스노우가 설계한 시스템에서는 에너지 최적화가 중요한 역할을 해요.

“스키장의 넓이에 따라 물과 에너지 소비량이 크게 달라질 수 있어요.예를 들어 폴란드의 한 대형 리조트에서 약 250개의 제설 장치가 가동되고 있는데 하루 물 소비량이 70,000 m³에 달해요.이 시스템은 시간당 총 용량이 3,000m³이고 시스템 합산 전력이 6.48MW인 펌프장을 네 개나 사용해요.눈 내는데 총 18개의 고압 펌프가 사용돼요.” 설명해 마테우스 루카슈치크 슈퍼스노우에서.

Supersnow에서 수행하는 에너지 효율 최적화는 다양한 시스템 구성 요소에 적용돼요.절약의 중요한 측면은 스노우건 자체의 에너지 소비를 최소화하는 거예요.설비의 다른 부분들도 제설 과정에서 물과 에너지 사용을 줄이도록 설계됐어요.

“임펠러 블레이드의 기하학적 구조는 가능한 가장 낮은 전기 에너지 소비로 공기 흐름을 최대화하도록 설계됐어요.제설 매개변수를 최적화하는 것은 지속적인 프로세스예요. 복잡한 시스템에는 수백 개의 최적화 지점이 있기 때문이죠.” 설명해 다리우스 카초르, 슈퍼스노우 스노우메이킹 제품 개발 책임자예요.

스노우메이킹 시스템 관리

제설 장비는 보통 기온이 가장 낮은 밤에 작동해요, 일부 경사면에서는 낮에도 눈이 내린대요.4월부터 10월까지 시스템 업그레이드 및 개선, 설치 확장 또는 마모된 부품 교체를 포함한 유지 보수 작업이 진행돼요. 유지 보수 중에는 용수 구역의 상태 및 조임 점검, 펌프장 작동 매개 변수 모니터링, 여과 시스템, 필터, 스노우 건 노즐의 청소, 성능 테스트가 수행돼요.

Supersnow technology - 11

제설 장비는 보통 기온이 가장 낮은 밤에 작동해요.

Supersnow technology - 09

유지 관리 작업은 4월부터 10월까지 진행돼요.

“제설 전략의 경우, 슬로프를 최대한 효과적으로 준비하기 위해 시즌 직전에 가장 집중적인 제설을 해야 해요.나중에, 기상 시기가 오면 필요에 따라 제설 작업을 해요.폴란드에서는 스키 시즌이 4개월 정도 돼요.하지만 성공하기 위해서는 일 년 내내 집중적으로 작업해요.” 드러내요 마테우스 루카슈치크 슈퍼스노우에서요.

Siemens 디바이스와 소프트웨어를 기반으로 한 자동화 솔루션은 시즌 내내 제설 시스템의 안정적인 운영을 보장해요.

“슈퍼스노우가 개발한 시스템은 25년 동안 신뢰성을 입증해왔어요.의심할 여지 없이, 제설에서 가장 큰 과제는 눈 생산량을 최대화하는 거예요.그렇기 때문에 장비가 믿을 수 있는 자동화를 기반으로 작동하는 것이 매우 중요해요. 그게 바로 우리가 제공하는 거예요.” 말해요 마르신 코터 Siemens에서요.

“기후 변화는 인공 눈 생산을 가능하게 하는 기상 기간이 종종 매우 짧다는 뜻이에요.우리 엔지니어들은 어떤 조건에서도 작동하도록 장비를 최적화해요. 특히 팬 스노우 건으로 인공 눈을 생산할 수 있는 한계인 섭씨 0도 정도의 극도로 어려운 온도에 초점을 맞춥니다.” 결론을 내린대요 다리우스 카초르 슈퍼스노우에서요.

Supersnow technology - 02
Supersnow technology - 01-2