안전한 운영 공간의 정의
혈압 비교는 단순한 비유를 넘어섰어요.의사들이 우리 몸이 안전하게 기능하는 범위를 표시하기 위해 권장 혈압 수준을 정의하는 것처럼, 행성 경계는 지구 시스템이 안정적이고 예측 가능한 상태를 유지하는 범위를 나타냅니다.
리처드슨은 이렇게 설명합니다. “예를 들어 기후 정책에서는 파리 협정의 1.5 - 2도 목표에 경계가 반영돼요.“인류의 '안전한 운영 공간'을 나타내는 지표예요.이 한도 이내를 유지하면 위험을 관리할 수 있어요.경계를 더 많이 넘을수록 식량과 물 안보부터 경제 안정까지 모든 것을 뒷받침하는 시스템을 가지고 더 많이 도박을 하게 돼요.”
아우어에게 이 프레이밍은 기업들이 위험에 대해 어떻게 생각해야 하는지에 직접적으로 공감해요.
“혈압과 비교하면 위험이 매우 가시적이에요.” 라고 그는 말합니다.“비즈니스에 종사하는 우리에게는 조기 경보가 중요하고 '시스템 장애' 전에 대응하는 것이 중요하다는 점을 강조해요.”
제한 내에서의 생활
리처드슨은 지구는 우리가 살고 행동을 통해 영향을 미치는 시스템이라고 강조해요.
“지구는 서로 연결된 하나의 시스템이에요. 생물학, 지질학, 물리학, 인간 활동이 모두 상호 작용해서 우리가 의존할 수 있는 조건을 만들어줘요”라고 그녀는 말합니다.“우리는 이 체계와 분리되어 있지 않고 '외부' 아무것도 없다는 것을 이해하는 것이 중요해요. 지구에는 탯줄이 없어요.생명에 필요한 건 이미 다 여기 있어요. 태양 에너지는 빼고요.”
“그래서 우리는 자원이 한정되어 있다는 것을 알고 있어요. 그리고 우리가 이러한 자원을 사용하고 남기는 폐기물이 지구의 작동 방식을 바꾼다는 것을 목격하고 있어요”라고 그녀는 덧붙입니다.“기후 변화나 생물 다양성 손실 등 모든 곳에서 영향을 보고 있어요.”
리처드슨은 이러한 이해가 바로 경계가 중요한 이유이고 지속 가능한 운영에 대한 우리의 이해를 바꿔야 하는 이유라고 주장합니다.
“우리와 별개의 것으로 '지구를 보호하는 것'이 아니라 우리가 번성할 수 있는 조건을 보존하는 거예요.” 라고 그녀는 말합니다.“지속 가능한 개발이란 이런 한계를 받아들이고 우리의 행동을 외부적인 것으로 취급하지 않고 주변 세계와 다시 연결하는 것을 의미해요.”
생물다양성과 회복력 육성
탄소 배출에 대한 전 세계적 노력이 최근 몇 년 동안 탄력을 받았지만, 리처드슨은 진전이 훨씬 더딘 핵심 영역이라고 지적했어요. 바로 생물 다양성이에요.
“지난 몇 년간 우리는 탄소 배출에 대한 탄탄한 지표와 목표를 개발해 발전을 이뤘지만, 이제는 기후 변화와 생물권 보전이 우리가 존중해야 하는 핵심 경계이기 때문에 생물 다양성을 위해서도 똑같이 하는 것이 필수예요”라고 그녀는 말합니다.“하지만 기후 변화에 비해 생물다양성 손실 문제를 해결하는 데에는 여전히 크게 뒤쳐져 있어요. 부분적으로는 측정하기가 훨씬 더 복잡하기 때문이에요.”
그녀가 경고하듯이 위험은 실존적이에요. 기후 변화도 그렇지 않아요.
리처드슨은 이렇게 말합니다. “단순히 손실을 측정하는 것만으로는 충분하지 않아요. 이러한 손실이 전체 생태계를 어떻게 파괴하는지 이해해야 해요.”“시급성이 이보다 더 클 수는 없어요. 기후 변화 이후 지구의 에너지 균형을 회복하는 데 천년이 걸리겠지만 멸종으로 사라진 종은 영원히 사라져요.그렇기 때문에 토지 이용, 자원 추출 및 가치 사슬 전체에 미치는 모든 영향을 충분히 고려해야 해요.”
아우어에게는 이러한 긴급성이 근본적인 비즈니스 사례를 뒷받침해줘요.