2022년 10월이에요
지금이 유럽 풍력 에너지의 결정적 시기예요.풍력 발전 단지는 파리 협정에서 정한 기후 목표를 달성하는 데뿐만 아니라 에너지 믹스를 다양화하고 수입 자원에 대한 의존도를 줄임으로써 대륙의 에너지 안보를 보장하는 데에도 중요한 역할을 해요.
하지만 풍력 에너지는 아직 잠재력을 충분히 발휘하지 못했어요.허가 병목현상과 글로벌 공급망 문제로 인해 2021년에야 유럽에 17GW의 풍력 에너지가 설치됐어요 — EU가 2030년 기후 목표를 계획대로 추진하는 데 필요한 것의 절반도 안 돼요.
새로운 풍력 에너지 프로젝트를 지원하는 것이 그 어느 때보다 중요해요. 그래서 Siemens는 세계 최대 규모의 운영 풍력 발전 단지인 영국의 Hornsea 2 해상 풍력 발전소와 같은 새롭고 획기적인 풍력 프로젝트를 가능하게 한 것을 특히 자랑스럽게 생각해요.
지멘스 파이낸셜 서비스 (SFS) 는 우리 고객인 오스테드가 140만 가구 이상에 1.3GW 이상의 에너지를 공급하도록 지원했어요. 이는 맨체스터 시 전체에 전력을 공급하는 것과 같아요.
SFS는 지멘스 은행을 통해 스마트 파이낸싱을 제공하고 SFS와 지멘스 게임사 재생 에너지 (SGRE) 의 주요 고객을 지원했어요.
혼시 2 발전소는 2035년까지 영국 정부의 탄소 중립 목표를 달성하는 데 핵심 구성요소가 될 거예요.
전 세계적으로 에너지 공급과 안보 위기가 계속되는 상황에서 Hornsea 2는 영국 가정에 공급할 수 있는 지속 가능하고 안전한 에너지를 제공하는 데 크게 기여하고 있어요.
게다가 이 프로젝트는 건설 기간 동안 약 2,000개의 일자리를 창출했고 운영 기간 동안 130개의 일자리를 추가로 창출할 거예요.

이 프로젝트는 그린필드 재생 가능 프로젝트의 자금 조달을 선도하는 공급자로서의 SFS의 입지를 재확인시켜주고 오스테드와 SFS와 SGRE의 강력한 관계를 기반으로 해요.
SFS는 부채 융자 절차 초기에 은행 클럽의 채무 자금 조달에 참여하자고 요청했고, SGRE는 8MW 터빈 165대와 서비스 계약을 제공했어요.Hornsea 2는 당사의 선도적인 해상 풍력 포트폴리오에 훌륭한 추가 제품이며 지속 가능한 프로젝트 파이낸싱에 대한 SFS의 약속을 분명히 보여줘요.
SFS가 에너지 전환을 어떻게 지원하는지 보여주는 유일한 예와는 거리가 멀어요.독일 북부 해안에 있는 오스테드의 보쿰 리프그룬드 3 해상 풍력 발전 단지에도 자금을 지원하고 있어요.
Siemens Bank가 독일 최초의 보조금 없는 해상 풍력 발전 단지의 장기 자금 조달에 참여하고 있어요. SFS가 다른 7개 대출 기관과 나란히 의무 주선 기관 역할을 하고 있어요.가동되면 900MW 풍력 발전 단지는 독일 최대의 해상 풍력 발전 단지가 될 거예요. Siemens Gamesa에서 11MW 터빈 83개를 공급해요.