Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
안경 쓴 여자가 옆에 있는 Siemens 사이버 보안 모양의 태블릿을 사용하고 있어요.
지멘스 엑셀러레이터요

디지털 미래를 위한 사이버 보안

왜 사이버 보안이에요?

사이버 공격은 엄청난 피해를 초래해요.놀라운 통계에도 불구하고, 특히 중소기업은 디지털 보안을 소홀히 해서 사이버 범죄자들의 표적이 되기 쉬워요.

새로운 위협들

사이버 보안은 역동적이에요. AI가 제기하는 위협과 해킹 기술에는 지속적으로 업데이트되는 보호 조치와 직원 교육이 필요해요.

기업을 위한 솔루션들

디지털화는 위험을 수반하지만 표적 사이버 보안은 안전한 전환을 가능하게 해요. 심지어 중소기업도 마찬가지예요.보안 표준과 국제 규정은 사이버 위협을 효과적으로 방어하는 데 도움이 돼요.

지멘스 Xcelerator의 사이버보안

지멘스 Xcelerator는 포괄적인 사이버 보안 솔루션을 제공해요.Sunrise, Acre와 같은 파트너의 사례는 기업들이 어떻게 안전한 디지털화를 구현하고 위험을 최소화할 수 있는지 보여준대요.

왜 사이버 보안이에요?

생산 시설의 무력화, 고객 데이터 도난, 감시 기술: 사이버 보안은 모든 디지털화 전략의 필수적인 부분이어야 해요.어떻게 작동하는지 보여드릴게요!

디지털화와 네트워킹의 증가는 의심할 여지 없이 많은 이점을 가져다 주지만 위험도 증가해요. 사이버 공격은 심각한 위협이 됐어요.독일 디지털 협회 비트콤의 조사에 따르면 작년에 72% 의 기업이 절도, 산업 스파이, 방해 공작으로 피해를 입었어요. 그 결과 총 2천억 유로의 피해가 났어요.이 중 353억 유로는 고객이나 공급자 사이에서 회사 이미지 손상과 부정적인 언론 보도로 인한 거예요.또 350억 유로는 정보 및 생산 시스템이나 비즈니스 프로세스의 실패, 도난, 손상으로 인한 손해 때문이었어요.경쟁 우위 상실로 인한 매출 손실로 215억 유로가 추가로 책정됐어요.

이런 놀라운 수치에도 불구하고 많은 회사들, 특히 소규모 회사들은 디지털 보안을 충분히 관리하지 않아요.사이버 범죄자들이 “작은 물고기”에 관심이 없다고 생각하는 것은 잘못된 생각이에요. 그 반대도 사실이에요. 보호 기능이 취약한 중소기업은 사이버 범죄자들의 쉬운 표적이 돼요.

A sleek black laptop with colorful abstract shapes and lines on its screen.

사이버 보안 없이는 디지털화도 안 돼요

사이버 보안은 안전한 암호 선택에서 시작해서 방화벽이나 제로 트러스트 원칙 같은 더 복잡한 기술 솔루션으로까지 확장돼요.원칙적으로 사이버 보안은 정보 기술 (IT) 보안과 운영 기술 (OT) 보안이라는 두 영역으로 구분할 수 있어요.전자는 주로 IT 시스템과 네트워크의 데이터 보안을 다루지만, OT 보안이란 운영 기술, 특히 운영 체제, 프로세스, 네트워크를 모니터링하고 제어하는 데 사용되는 하드웨어와 소프트웨어의 보안을 의미해요.

새로운 위협들

게다가 사이버 보안은 고정된 주제가 아니에요.새로운 위협이 계속 생겨서 보호 조치를 찾아야 해요.사이버 보안을 잠긴 문으로 상상한다면 자물쇠를 따거나 문을 뚫거나 열쇠를 훔치려는 시도와 새로운 기법들이 계속되고 있어요.인공 지능 같은 혁신적 파괴 기술을 통해 사이버 범죄자들은 취약점을 악용하는 새로운 방법을 개발할 수 있어요.이로 인해 해킹 사이클 속도도 기하급수적으로 빨라져요.이런 이유로 보호 솔루션은 변화하는 위협에 지속적으로 적응해야 하고 지속적인 모니터링이 필수예요.

취약점으로서의 직원

마지막으로, 직원들도 사이버 범죄로부터 회사를 보호하는 데 중요한 역할을 해요.회사 네트워크 내에서 컴퓨터, 스마트폰 또는 기타 장치를 조작하거나 IT 및 OT 장치나 네트워크의 안전한 운영을 책임지는 사람은 누구나 잠재적 진입점이에요.

이러한 보안 격차를 해소하려면 기술적 조치 외에도 정기적인 직원 교육이 유용해요.게다가 기업들은 긴급 상황 발생 시 신속하고 정확하게 대응할 수 있도록 그러한 갈취 시도에 대한 비상 계획을 개발해야 해요.

기업을 위한 솔루션들

기업의 경우 디지털화가 빨라지면 경제적 이익뿐만 아니라 위험도 급격히 증가하는지에 대한 의문이 자주 제기돼요.

성공적인 디지털화는 강력한 사이버 보안 없이는 불가능해요.거기에 투자하면 비용을 정당화할 수 있을 뿐만 아니라 기업들이 디지털 전환의 기회를 잡을 수 있게 돼요.신뢰할 수 있는 파트너를 곁에 두는 것이 필수예요. 여기서 지멘스 Xcelerator 플랫폼이 작동해요.

다섯 가지 설계 원칙 중 하나인 사이버 보안은 Siemens Xcelerator 플랫폼의 기본 구성요소예요.플랫폼은 기업들이 사이버 보안을 손상시키지 않으면서 디지털 전환을 가속화할 수 있도록 하는 것을 목표로 해요.이는 플랫폼 자체와 플랫폼에서 제공되는 제품의 보안 표준에서 시작해요.지멘스 Xcelerator는 ISO/IEC 27001, IEC 62443, NIS-2 지침 같은 국제 산업 표준의 가이드라인을 준수해요.또한 플랫폼 공급업체는 적절한 기술적, 조직적 조치로 제품과 서비스의 보안을 보장해야 해요.사이버보안은 큐레이트된 제품을 선택할 때도 중요한 역할을 해요. 플랫폼은 주제에 대한 수많은 맞춤형 솔루션을 제공해요.

지멘스 Xcelerator의 사이버보안

지멘스 Xcelerator 비즈니스 플랫폼에 있는 제품들 대기업부터 중견기업, 중소기업에 이르기까지 고객과 그 개인의 필요에 중심을 두고 있어요.엄선된 포트폴리오에는 전문 제공업체의 제품과 서비스로 보완되는 Siemens 솔루션이 포함돼요.또한 Siemens Xcelerator 에코시스템의 이들 공급업체는 Siemens 제품을 사용하거나 다른 제공업체와 협력하여 제품을 제공하고 새로운 솔루션을 개발할 기회를 가집니다.디지털 전환의 길을 걷고 있는 기업들에게 이러한 다양성은 단순히 Siemens Xcelerator가 현재의 과제에 필요한 것을 제공한다는 뜻이에요.

제공되는 사이버 보안 솔루션 중 일부는 다음과 같습니다.

  • 취약성 관리:

    시스템의 취약점을 사전에 식별하고 관리하는 도구예요.

  • 사이버 디펜스:

    사이버 공격으로부터 포괄적인 보호를 제공하는 고급 제품과 서비스.

  • 네트워크 보안:

    중요 인프라를 포함한 네트워크 보안을 위한 전문 솔루션이에요.

  • 지속적인 지원:

    운영 기술을 지속적으로 모니터링하고 지원하기 위한 24시간 모니터링 및 지원.

  • 규정 준수:

    NIS 2나 EU CRA 같은 사이버 보안 규정 준수에 대한 전문가 조언이에요.

  • 위험 분석 및 침투 테스트:

    잠재적 위험을 식별하고 평가하기 위한 침투 테스트를 포함한 포괄적인 사이버 보안 분석.

  • 사고 후 복원력:

    보안 사고 후 신속하게 대응하기 위한 백업 및 재해 복구 컨설팅 및 서비스예요.

지멘스 Xcelerator의 사이버보안 예시

Siemens Xcelerator는 이러한 포괄적인 제품을 통해 모든 규모의 기업이 겪는 어려움을 새로운 기회로 바꾸는 것을 목표로 해요.예를 들어 스위스의 통신 전문업체인 “Sunrise”는 지멘스 Xcelerator 에코시스템을 통해 빠르고 안정적인 모바일 사설망을 제공해요. IT 및 OT 시스템을 안전하고 효율적으로 관리하는 데 사용할 수 있어요.물리 및 디지털 보안을 전문으로 하는 회사 “에이커”는 데이터 보안부터 건물 및 직원 보호에 이르는 통합 보안 솔루션을 제공해요.Siemens Xcelerator 플랫폼 사이버 보안 포트폴리오의 다른 제품과 서비스도 기업이 보안 위험을 크게 줄이면서 디지털화의 이점을 누릴 수 있도록 설계되었어요.

여행을 시작하세요