비수익 용수의 핵심 구성 요소 중 하나는 물리적 용수 손실, 특히 수도 배수 시스템 내의 누수입니다. 이는 단순히 소비자에게 전달되는 과정에서 손실되는 물을 의미합니다. 스페인 일간지 El País에 따르면, 일부 지역에서는 공급량의 60% 이상이 손실됩니다.
스페인 북부 이룬 및 온다리비아 지역의 상수도 공급을 책임지는 공공 유틸리티 Servicios de Txingudi는 SIWA Leak Finder 앱을 활용하여 용수 손실 문제를 해결하고 있습니다.
SIWA Leak Finder는 인공 지능을 사용하여 실시간 유량 데이터를 분석함으로써 용수 수송 및 배수 네트워크에서 누수를 감지하고 사전 위치를 파악하는 소프트웨어 솔루션입니다. 이 도구는 운영자가 오경보를 최소화하면서 누수를 신속하게 감지하고 수리할 수 있도록 합니다.
또한 AI 덕분에 시스템은 관광 및 기상 조건의 영향을 받는 계절적 패턴을 인식할 수 있습니다.
SIWA Leak Finder는 한 달도 채 되지 않아 285km에 달하는 파이프를 포함하는 전체 네트워크에 구현되었고, 3주간의 데이터 세트로 학습되었습니다.
Servicios de Txingudi가 스페인에서 최초로 스마트 수도 계량기를 설치한 유틸리티 중 하나였기 때문에 센서가 이미 설치되어 있었고, 이로 인해 신속한 구축이 가능했습니다. 이 도구는 유량계, 압력 센서, 염소 센서 등 다양한 데이터는 물론, 일일 고객 수도 계량기 측정값을 처리합니다. 따라서 각 배수 관리 구역의 KPI를 기반으로 누수를 신속하게 식별할 수 있습니다.
SIWA Leak Finder가 2017년 1월 운영을 시작한 이래, 누수, 압력 문제, 염소 이상, 센서 고장, 데이터 전송 문제 및 도난을 포함하여 10,000건 이상의 이벤트가 감지 및 해결되었습니다.
이 시스템은 소비 패턴의 계절적 변화도 관리하여 여름철 인구 증가에 따른 동적 변화에 대응합니다.