Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SolarReady™ メーターコンボリコール

リコール対象製品:Siemens ソーラーレディ™ メーターコンボカタログ番号MC2442S1200SCとMC2442S1200FC。

詳しい手順についてはお問い合わせください

リコール対象製品: Siemens ソーラーレディ™ メーターコンボカタログ番号はMC2442S1200SCとMC2442S1200FCです。

影響を受けた製品の供給期間: 製品は、2021年8月1日から2022年8月31日まで全国的に供給されました。

ハザード: ストリッピングの長さが正しくないワイヤーが内部アセンブリに取り付けられている可能性があります。これにより、導体だけではなく、ラグセットネジで電線の絶縁を圧縮できます。これにより、電気接続が不十分になり、製品内の過熱や火災の危険性があります。

何をすべきか



住宅所有者:


これらを使ってください 指示 さらに検査が必要かどうかを判断するために。これらの指示に従ってサポートが必要な場合は、Siemens エレクトリカルプロダクツ(1-800-756-6996)に連絡するか、 psn.industry@siemens.com。

プロフェッショナル:


パネルの設置場所に関する情報があれば、Siemens エレクトリカルプロダクツ(1-800-756-6996)までお問い合わせいただくか、 psn.industry@siemens.com。


詳しい手順についてはお問い合わせください

影響を受ける製品があるかどうかを確認する方法

Siemens ソーラーレディメーターコンボMC2442S1200FCとMC2442S1200SCには、右側のパネルドアの内側にラベルが付いています。ここにはカタログ番号と製造日付スタンプがあります。を参照してください 身分証明書の説明 詳細については。

ソーラーパネルは、澄んだ青い空を背景にした壁に取り付けられています。

製品ラベル

この写真はラベルの外観の一例です。ラベルの左上隅には、「MC」で始まるカタログ番号があります。ラベルの下部には、製造日が書かれた黒いインクスタンプがあります。詳細については、身分証明書を参照してください。

晴れた青い空を背景に屋根にソーラーパネルが設置されています。