Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

食品・飲料業界向けスマートファイナンス

食品・飲料製造業界は、需要と供給の性質の変化、技術の開発、デジタル化、新しい働き方に対応するために急速に変化しています。シーメンスの一員として、私たちはお客様のビジネスを推進する機器と技術を独自に理解しています。

食品・飲料業界向けアジャイル・テクノロジーへの資金調達

当社は、食品加工の自動化、成形、充填および密閉機、包装および瓶詰め機械など、必要な技術を簡単に取得できる柔軟な資金調達ソリューションを提供しています。

A brewery factory with large stainless steel tanks and pipes, possibly in production.

メーカー

食品・飲料製造業界で競争力を維持するには、効率性、生産性、適応性の向上が求められています。アクセスしやすいファイナンスオプションにより、デジタル化、自動化、さらなる価値の創出に必要な機械、技術、設備への投資が容易になります。私たちはお客様と緊密に連携して、お客様のプロジェクトと計画された設置の期待される成果を理解し、時間の経過とともに期待される利益に合わせて支払いを調整します。機械の交換、改造、大規模な投資など、どのような場合でも、お客様と協力して適切なソリューションを見つけます。

An engineer is inspecting a tank using a tablet.

マシンビルダーまたは OEM

お客様の生産を変革する機械と技術の構築は、その一つです。売却資金を調達することは、まったく別の課題です。当社のスマート・ファイナンス・オプションにより、総合的な財務提案の一部として統合された付加価値のあるファイナンスを顧客に提供することが容易になります。つまり、より多くの機会と選択肢が得られます。シーメンスのスマート・ファイナンスは、魅力的な条件と信頼できるプロバイダーの支援により、販売を促進し、業績を向上させる効果的な手段となります。

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

デジタル・エンタープライズ・ファイナンス

デジタル化は、食品・飲料メーカーの効率、俊敏性、競争力を高めます。新しいテクノロジーへの投資は大変な作業ですが、当社のDigital Enterprise ファイナンスは、成果に応じた支払いによって導入を簡素化します。事前の資本ニーズを排除し、資本予算ではなく、ビジネスニーズと計画されているデジタル化経路に基づいてソリューションを選択できるようにします。

Two workers in an automation factory standing in front of a robot used to create or manufacture products.

機械・技術金融

アジャイルテクノロジーは、生産性の向上、運用コストの削減、品質の向上など、食品・飲料業界に刺激的な可能性をもたらします。当社の機械・技術ファイナンス・ソリューションでは、お客様がテクノロジーを選択する際の指針となるこの分野での長年の経験と、資本予算やキャッシュフローに影響を与えずに投資できる幅広いソリューションをご活用いただけます。

Siemens EPT professionals demonstrate digital payment technology on a large interactive screen

支払い期間の延長

厳しい環境下では、キャッシュフローの管理がこれまで以上に重要になっています。シーメンス製品には最大180日間の契約期間を設けることで、当社独自の機能である延長支払い条件により、既存のクレジットラインに影響を与えることなく、別の運転資金源を得ることができます。また、この施設はシーメンスの注文プロセスと連動しているため、必要なときにいつでも簡単に利用できます。

A group of people in an office setting are collaborating on a project without wearing masks.

ベンダー向けファイナンスプログラム

顧客の資本予算の制限が原因で売上が落ちないようにしましょう。パートナーやベンダー向けの資金調達は、価値提案を差別化し、顧客が最新の食品飲料技術で競争力を維持できるようにするのに役立ちます。OEM、ディストリビューター、再販業者と提携して、手頃な価格の金融を提供し、取引を実現します。テクノロジーの代金を迅速かつ直接お客様にお支払いし、プラスのキャッシュフローを確保します。

Illustration of an engineer surrounded by a machine and various icons to illustration data and metrics.

レトロフィットファイナンス

すべての投資が本当に重要な場合、機器のアップグレードは競争力を維持するための賢い方法になり得ます。既存のテクノロジーをアップグレードすることでパフォーマンスが大幅に向上し、企業は市場の需要に迅速かつ費用対効果の高い方法で対応できるようになります。また、将来予想される利益に合わせてお客様のレトロフィットファイナンスを調整できるため、更新にかかる費用は、時間の経過に伴う改善によって効果的に賄われます。

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

アウトカムファイナンス

生産性の向上、エネルギー効率、品質の向上、俊敏性の向上など、期待されるビジネス成果に合わせて支払いを調整できる、さまざまなオーダーメイドのパッケージ。私たちはお客様と緊密に連携して、新しいテクノロジーや特定のプロジェクトの使用によって計画される成果を理解し、それを念頭に置いて資金調達と支払いを手配します。

A close-up of a tablet with a white background and a black border, slightly tilted and appearing to be floating in the air.

Software ファイナンス

食品・飲料メーカーのデジタル化プロセスの改善を支援するソフトウェアへの幅広い資金提供その他のオプションには、シーメンスのお客様向けのメンテナンスおよびインプリメンテーションサービスが含まれます。

可能性の実現:食品・飲料の成功事例

シーメンスの金融サービスは、食品加工の自動化からサプライチェーン、パッケージング、パーソナライゼーションに至るまで、世界中の食品・飲料OEMやメーカーの生産性と効率の向上を支援します。

最寄りのシーメンスファイナンシャルサービスの専門家はどこにいますか?

世界中に食品・飲料のスペシャリストがいるシーメンス・ファイナンシャル・サービスのエキスパートが、お客様のプロジェクトを成功に導くお手伝いをします。以下のリンクを使用してお住まいの国のローカルサイトにアクセスするか、こちらからお問い合わせください。

関連コンテンツ