Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

北米に適した基準を選ぶ

コントロールパネルのヒント:北米市場向けの規格に準拠した産業用コントロールパネルの設計

よくある間違いの1つが間違った基準を使用することだと知っていましたか?

北米で市場にアクセスするには、用途と製品に関する特定の基準に従う必要があります。この市場向けの産業用制御盤を設計する際によくある間違いは、適用されるすべての規格を見落とすことです。米国では、コントロールパネルや産業機械設備に異なる基準が適用されており、これも市場の承認に必要な製品基準とは異なります。

UL 508Aに準拠した産業用制御盤を設計するには、規格のコンポーネント要件に従い、関連する製品試験基準に従って適切に選択およびサイズ調整された認定製品のみを使用する必要があります。

プロジェクトの時間節約のコツ