Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

北米向けの競争力のあるコントロールパネルの構築

アメリカまたはカナダ向けのコントロールパネルを設計するという課題に直面していますか?UL 508AやCSAなどの規格、規制、慣行はIEC規格を使用している市場のものとは根本的に異なるため、ある程度の背景知識が必要です。

AHJの承認は必須です

機械を米国またはカナダで稼働させるには、その電気機器が関係当局の承認を受ける必要があります。米国ではAHJ、カナダではESAです。電気検査員は、用途固有の規範、規範、および地域の基準に厳密に従って作業します。したがって、北米の基準に準拠した正しいプロジェクト計画と完全な文書化は、円滑な承認にとって非常に重要です。

ビデオでは、専門家のマクシミリアン・クレハンが、米国市場に出回っているさまざまなタイプの電気制御キャビネットとその用途について説明しています。用語の使われ方が異なることが多いので、設計者、電気技師、オペレーターの間ですぐに誤解が生じる可能性があります。このビデオは、お使いの機械やお客様の用途に適した制御キャビネットを選択するのに役立ちます。

Select...

米国の主要規制

次の基準は、機械およびパネルメーカーにとって非常に重要です。

適用される規格と認証機関を示す北米の地図:米国 — UL、OSHA、NFPA、NRTL、カナダ — SCC、CSAグループ、およびその他の認証機関。
北米当局が認めたすべての関連する安全基準Compliance することは絶対に不可欠です。米国で使用されるコンポーネントはUL認定を受けている必要があります。
マクシミリアン・クレハン, 技術専門家, シーメンスAG

米国とカナダ向けの標準準拠ポートフォリオを信頼してください

米国とカナダの基準を満たすコントロールパネルを構築するには、ULまたはCSA認定のコンポーネントを使用するだけでは十分ではありません。最初から、特定の用途に適した認証を受けた製品を選択する必要があります。

コントロールパネルを設計する際によくある間違いは、間違ったスイッチングデバイスまたは保護デバイスを選択することです。アプリケーションによって、どの規格が適用されるかが決まります。たとえば、サーキットブレーカーは製品規格ではなくアプリケーション標準に従う必要があります。UL 489とUL 1077は似ていますが、目的は異なります。

CCNコード(米国)またはクラス番号(カナダ)は、コンポーネントが適切に使用されていることを確認するのに役立ちます。これらはUL/CSAのウェブサイトにあり、カタログLV 18の付録にもバンドルされています。

よくある質問 (FAQ)

制御盤設計に関する実践的な知識