Siemens EDA のライブイベントやオンラインウェビナーに参加してください。都合の良いときにオンデマンドのウェビナーを視聴できます。
これらのライブイベントに参加して、Siemens EDA ソリューションの詳細を学んでください。
2026年のSiemens EDA &ウィルソンリサーチグループの機能検証調査では、業界動向のスナップショット以上のものが提供されています。その調査結果は、検証課題自体の性質における重要な変化を示しています。
11月10日火曜日-午前8時(太平洋標準時)
このウェビナーでは、オープンソースのMatchlibライブラリで構築され、Catapult HLSで合成されたSystemCモデルが、初期の設計ニーズと遅れて到着するRTLとの間のギャップを埋めることを示します。
2026年11月10日午前9時(太平洋標準時)
Siemens と一緒に世界有数の電子機器見本市に参加して、半導体、システム、AI、自動車用電子機器、そしてインテリジェントな製品開発の未来にわたるイノベーションを探りましょう。
2026年11月10日から13日まで
ドイツ、ミュンヘン
AIを活用した新しいエージェント検証ワークフローが、カバレッジの向上、デバッグの迅速化、複雑なSoCの早期検証にどのように役立つかをご覧ください。
11月12日木曜日 — 午前9時30分 — 午後5時
アリゾナ州スコッツデール
言語、ツール、方法論、フロー、標準の適用、および機能的なD&V電子システムおよびICへのAIの適用に関するヨーロッパ有数の会議。
2026年11月17日から18日まで
ミュンヘン、ドイツ
Xpedition Layout内でバックドリルルールと深度公差を直接設定することで、ビアスタブを排除し、高速PCB設計における反射を減らします。
2026年11月19日午前9時(太平洋標準時)
カスタマーサポートのオンラインセミナー
Coverage Analyzerを使用して、影響の大きいビンに優先順位を付け、チーム全体で重複する除外作業をなくすことで、カバレッジの終了までの時間を短縮できます。
2026年11月24日午前9時(太平洋標準時)
Siemens EDA フォーラムに参加して、専用のテクニカルトラックと専門家主導のセッションを通じて、検証、実装、AIを活用したエンジニアリングワークフロー、PCBシステム設計における最新のイノベーションを探ってください。
2026年11月24日-12月8日
さまざまな日付と場所
UCiEがどのようにして増大するダイ・ツー・ダイ接続の需要に応えるかをご覧ください。シグナルインテグリティの課題に対処する方法、PPAを最適化する方法、シフトレフト解析を使用して高度なチップレット設計のリスクを軽減する方法を学びましょう。
2026年12月2日午前8時(太平洋標準時)
録画されたイベントやオンデマンドのウェビナーを好きなときに視聴できます。
Questaの制約デバッグウィンドウを使用して、壊れたランダム化制約をリアルタイムで修正します。変数を検査し、分布を視覚化し、再コンパイルなしで単一のブレークポイントで競合を分離します。
オンデマンドで利用可能
このウェビナーでは、Siemens EDA とIntel Foundryが、組み込みブリッジ技術とその市場への応用について紹介します。
EDMデータモデリングの強固な基盤を構築してください。EDMライブラリがどのようにデータを構造化して定義し、関係を通じてオブジェクトをつなぎ、これらの概念を実用的なデータモデルにまとめるかを学びましょう。事前の経験は必要ありません。
Siemens EDA とIEEE CEDA DATCがどのように学術的なEDA研究を加速させているかを学びましょう。オープンテストケースとPDKに関する史上初の公開Aprisa P&Rベンチマークは、GitHub経由で再現可能で、ICCAD-2025でRTL-to-GDS研究について発表されました。
Catapult AI NNは、Pythonニューラルネットワークモデルから始めて、RTLハードウェアアクセラレータを生成する自動フローを提供します。これにより、PPAの目標を最適化するための迅速な設計検討が可能になります。
Xpedition EDMとHyperLynxのベストプラクティスを使って、シミュレーションデータ管理を改善し、検証ワークフローを合理化し、PCB設計と検証の間のトレーサブルなデジタルスレッドを構築する方法をご覧ください。
カスタマーサポートウェビナー
ゲンセリコンがフローを簡素化する方法
DFT関連のタイミング制約の課題:このフローは、GencelliconとTessent DFTを統合して、構造化された制約の生成、自動検証、一貫した伝播を実現するソリューションを提示します。
Tessent MemoryBIST がECCを統合して製造収率を向上させる方法をご覧ください。ECCビットマスキング、テストエスケープ防止、およびECCアシスト修復を、システム内の信頼性を実現するスタンドアロンまたは冗長ペアソリューションとして提供しています。
Questa 2026.1の詳細をご覧ください。回帰パフォーマンスの高速化、新しいデバッグ可視性機能、複雑化するUVM/SystemVerilog環境に対応するためのカバレッジ・クロージャの強化などです。
このウェビナーでは、レイアウト前後のシグナルインテグリティ解析(HyperLynx搭載)、リジッドフレックス設計、高度なECAD-MCADの共同設計など、適応性の高いアドオンによってXpedition Standardをオンデマンドで拡張する方法を紹介します。
モジュールベースのレポートによるクロックゲーティング戦略が、ファンイン経路とファンアウト経路の奥深くでカスケード最適化の機会を特定し、エンジニアリング時間あたりの節約ワットを最大化して、低電力設計を可能にする方法を学んでください。
PSS言語で検証意図を指定し、Questa One を使用してランダムテストを作成する方法を学んでください。これらのテストは、さまざまなプラットフォーム、ツール、検証段階で実行できるように「実現」できます。
エッジ推論のためのパフォーマンス、エリア、リソースのバランスをとるために、SoftMaxのアーキテクチャとマイクロアーキテクチャを調べてください。進化するアルゴリズムに遅れずについていくためのアジャイルなFPGA設計ワークフローをご覧ください。
Questa One SimがParallelSIMテクノロジー、内蔵PSS、VHDL制約ソルバー、自動コードカバレッジ除外などを利用してRTL、ゲートレベルのシミュレーション、カバレッジでどのようにシミュレーションを高速化するかをご覧ください。
このウェビナーでは、UALinkプロトコルを紹介し、そのアーキテクチャとスケーラブルなAIシステムを実現する主な機能に焦点を当てます。その後、Siemens エイブリーのUALink検証IPの重要な機能について詳しく説明します。
ハイレベルシンセシスと、ハードウェアアクセラレータを迅速かつ正確に製造することの利点をご覧ください。HLSを使ったウェイクワードアルゴリズムの設計と検証を段階的に説明します。
サイロ化されたワークフローはボトルネックとなり、設計サイクルが遅くなり、品質が損なわれます。このウェビナーでは、Questa™ 開発者/IVEの統合ecosystem を使用した相乗的な検証環境への新しいアプローチを紹介します。
AAprisa AI とSiemens EDA A AIシステムが、機械学習とRL、加速学習のためのジェネレーティブ&エージェンティックAI、EDAワークフローの自動化により、RTLからGDSへの生産性を10倍、コンピューティング時間の効率を3倍、PPAを10%向上させる方法をご覧ください。
このウェビナーでは、Questa One Property Assistがどのようにユーザープロンプトを最適化したLLMプロンプトに変換し、LLMが提供するソリューションを取得して、生成された最適なSVAプロパティをユーザーに提示するかを説明します。
このウェビナーでは、カバレッジ主導型の革新的なシミュレーションソリューションであるQuesta One Sim CXを紹介します。これは、カバレッジと刺激の推論を自動化し、カバーされていないエリアにバイアスを生成することでUVM検証に革命をもたらします。
Questa One DFT VerificationソリューションをTessent Silicon Lifecycle Solutions と組み合わせることで、これらの新たな検証課題に対処するためにユーザーエクスペリエンスとパフォーマンスがどのように進化するかを学びましょう。
Questa One Sim FXが、障害リストの最適化とテストのランク付け機能、既存のテストベンチ環境とのシームレスな統合、包括的な障害分析機能により、障害キャンペーンをどのように最適化するかを学びましょう。
Questa Verification IQ Testplan Authorがアプリケーションライフサイクル管理ツール(Siemens PolarionとJama)と統合して、検証ワークフローを変革する共同トレーサビリティソリューションをどのように提供しているかをご覧ください
このセッションでは、相互依存、労働力の制限と効率、品質保証が直面する課題に対処するための、データ主導型のアプローチとAI統合によるコネクテッドプラットフォームの変革的ソリューションを紹介しました。
このウェビナーでは、機能障害グレーディングによって欠陥カバレッジがどのように向上するかを探ります。機能的障害グレーディングをDFTプロセスに統合することの利点、特にスキャンテストではテストできない障害に対処することの利点を学びましょう。