Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ピコリンはSCADAとエネルギー管理から2倍の恩恵を受けています

ソリューションの恩恵を一度受けるよりも良いことは何ですか?そのとおり — その恩恵を二度受けています。Pikolinがまったく新しい生産施設でそれをどのように達成したかをご覧ください。SIMATIC SCADAとエネルギー管理を搭載しているため、消費電力は少なく、生産能力は向上しています。

課題:効率、生産性、持続可能性

Pikolinはスペインの睡眠製品の大手メーカーです。スペインのサラゴサにある新しい施設は、睡眠製品分野におけるヨーロッパ最大かつ最も先進的な工業団地であり、世界でも最大級の工業団地です。Pikolinは環境への責任を果たすことに取り組んでおり、最近、ISO規格14001および50001に準拠したエネルギー管理の認証を取得しました。新しい施設への移転は、生産性、効率、持続可能性の最高基準を満たすように、すべてのプラントとプロセスをゼロから設計するまたとない機会となりました。

ISO 50001への継続的なコンプライアンスを確保し、業務の継続的な改善を可能にするために、ピコリンはSIMATIC SCADAとエネルギー管理を選択しました。

単純に成果を上げるソリューション

14% 電気エネルギーが少ない

Pikolinは、全社で消費電力を1平方メートルあたり 14% 削減することができました。

40% 天然ガスを減らしてください

さらに、生産地域のガス消費量は1立方メートルあたり40%削減されました。

30% より高い生産能力

同時に、Pikolinは生産能力をほぼ3分の1増やすことができました。

生産とエネルギーを管理するためのスケーラブルなソリューション

Pikolinは、新しい施設のすべてのプロセスを完全に制御し、可視化したいと考えていました。この目的のために、同社は最初にSIMATIC WinCC V7 SCADAシステムを実装し、それを補完して SIMATIC Energy Manager プロ ピコリンがISO 50001に準拠するのに役立つエネルギー管理システム、およびSIMATIC HMI オペレーターインターフェイス。

私たちは常に信頼できるパートナーとサプライヤーであり、電気設備は主にSiemens 製品とソリューションを使用しており、生産現場にはさまざまなSIMATICコントローラーとSENTRON PAC測定装置があります。すべてのデータは、仮想環境で動作するSIMATIC WinCC V7 SCADAシステムにリンクされています。このシステムは、エネルギーとメディア消費量を監視および分析するためのSIMATIC Energy Manager PROによって補完されます。

グルーポ・ピコリン、スペイン:快適な睡眠に専念

Pikolinは1948年に小さなマットレス工場として設立され、現在はスペインの睡眠製品の大手メーカーです。売上高は4億4,600万ユーロで、快適な眠りの分野でヨーロッパ第2位のグループとしてランク付けされており、スペインとフランスではマーケットリーダーです。このグループは、ヨーロッパの9つの生産工場と東南アジアの2つの生産工場で約3,000人の従業員を雇用しています。

Pikolinでは、品質が第一です。同社は、品質管理をあらゆるレベルで会社を監視するための動的で統合されたプロセスと見なしているため、会社全体でグローバルな品質システムを確立しています。1996年1月26日、Pikolinは睡眠製品部門で初めてスペイン標準化認証協会AENORからISO 9002品質システム認証を取得した会社になりました。

Pikolinマットレスのあるショールーム。会社名は大きな文字で表示されます。

品質に専念しています

2003年6月、規格がISO 9001:2008 に更新された後、ピコリンは品質システム全体を更新し、改善しました。さらに、Pikolin S.A. は最近、ISO 14001に準拠した環境管理システムを実装しました。これもAENORの認定を受けています。サラゴサ(プラザ)のPlataforma Logística(プラザ)の新しい製造施設では、最高レベルの快適さと健康を提供するために、すべてのPikolinの製品とコンポーネントが徹底的な品質管理の対象となっています。

Pikolinが当社の統合ソリューションを選んだ理由

2人のビジネスマンがお互いを見ています。背景には図やデータが表示される画面が複数あります。

あらゆるレベルでのパフォーマンスの向上

Pikolinは、拡張可能で柔軟性があり、会社の要件に合わせて成長する最先端技術を備えた、将来を見据えた工場を建設したいと考えていました。このテクノロジーには、プラントとプロセス管理のための包括的でスケーラブルなSCADAソリューションが含まれていました。

ISO 50001 /ISO 14001へのCompliance

ピコリンは、施設で利用できる最先端の技術を使用して、環境に優しい建物を設計することに重点を置いていました。このアプローチに沿って、またISO 50001/ISO 14001への準拠を確実にするために、同社は最先端のエネルギー管理ソリューションを導入しました。

工場の建物の外観写真。建物の側面に「ピコリン」が赤で印刷され、その前に木々が描かれています。
アプリケーションとデータが表示されている画面を見ている男性が後ろから見えています。

効率的なエンジニアリングとメンテナンス

SCADAシステムとエネルギー管理システムの両方を簡単に適応させるために、Pikolinは自動化レベルも備えた統合ソリューションを探していました。これにより、現地のソリューションプロバイダーの助けを借りてシステムを効率的に設計および保守できるようになります。

エネルギー管理のための非常に便利なソリューションです

新しい施設に移転して以来、Pikolinは会社の平方メートルあたりのエネルギー消費量を大幅に削減しました。これは、SIMATIC WinCCによって可能になった高度な技術の使用とさまざまなエネルギー源のより良い制御、特にSIMATIC Energy Manager PROの分析機能によるものです。

SIMATIC HMI オペレーターインターフェースを使用することで、Pikolinは生産性、効率、使いやすさを向上させました。20のWebクライアントからアクセスできる30,000のデータポイントは、優れたデータ統合と可視性を提供します。

SIMATIC WinCC とEnergy Manager PROを使用すると、Pikolinは詳細な時間情報とともにさまざまなソースからデータを収集できます。これにより、Pikolinは広範な分析機能とエネルギー消費量の制御が可能になります。

SIMATIC Energy Manager は直感的で実装と操作が簡単で、強力な分析および制御ツールを提供してくれます。
ビダル・ホセ・ベルトラン・レランシオさん, 技術・保守部長, ピコリン S.L.