Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

WinCC V8は次世代のデータセンターインフラストラクチャを強化します

このパートナーシップにより、Dipuのデータセンターの専門知識とSIMATIC WinCC V8を組み合わせることで、産業規模でのインフラ管理が可能になります。その結果、現代のAI対応データセンター向けの、接続された回復力のある基盤ができました。

Siemens 再販業者からデータセンターインフラストラクチャのパイオニアまで

上海ディプインテリジェントテクノロジー株式会社が2003年に設立されたとき、同社は技術チームを持たない純粋なSiemens 製品販売代理店としてスタートしました。現在、Dipuは中国最大級のBMSエンジニアリングチームを運営しており、データセンターのインフラに戦略的に重点を置いたビルディングオートメーションおよび制御システムの大手プロバイダーになっています。

転機は2012年にRTマートで約300のスーパーマーケットを対象とする大規模なHVACプロジェクトでした。このプロジェクトに着手して成功させた後、ディプはHVACエンジニアリング能力を確立し、さらにビルディングオートメーションに特化しました。データセンター市場の爆発的な成長の可能性を認識したDipuは、この要求の厳しい分野に専門知識を注ぎました。非常に成功したことが証明された決定です。

DIPUONE: WinCC V8powered by 包括的なデータセンター管理プラットフォーム

Dipuのデータセンターインフラストラクチャ向けソリューションはDIPUONEと呼ばれ、ビル管理(BMS)、エネルギー管理(EMS)、ITモニタリング、環境とセキュリティの監視、一元的な視覚化と警告を統合する包括的な管理プラットフォームです。このプラットフォームの中核は、運用技術(OT)データを収集、視覚化、転送するための基盤となるSiemens WinCC V8です。

WinCCは、当初からDipuのSCADAシステムとして選ばれていました。同社は、WinCC V8世代に移行し、2024年10月のリリース後にWinCC 8.1を採用する前は、以前のWinCCバージョンを使用していました。現在のWinCC V8世代にわたって、Dipuは約10件のプロジェクトを実施しており、現在、中国、マレーシア、インドネシア、タイでさらに約20のプロジェクトが展開されています。

お揃いの黒いシャツを着た男性のグループが、大規模な産業建設現場の前でポーズをとり、親指を立てています。

産業規模のインフラストラクチャ:データセンターにSCADAシステムが必要な理由

「データセンターは単なる建物ではなく、産業施設です」と、Dipuのマーケティング責任者であるYiは説明します。Dipuが管理する各データセンターの建物の容量は24MWから96MWで、1棟あたり20万から40万のI/Oポイントがあります。インフラストラクチャには、バッテリーストレージと無停電電源装置を備えた電源システム、冗長冷却システム、包括的なセキュリティ技術が含まれており、すべて複雑な産業プラントと同じ信頼性要件で24時間365日稼働しています。

Dipuのプロジェクトは、マレーシア、インドネシア、タイ、中国など複数の国にまたがっています。アメリカとフィンランドへの進出がすでに始まっている(フィンランド向けの機器が注文されている)ので、Dipuは東南アジアに現地のエンジニアリングチームを結成し、移行期には中国のエンジニアの約80%を引き受けています。

WinCCの進化により、実装が60〜70%速くなります

DipuとSiemens コラボレーションにより、目に見えるほどの効率向上がもたらされました。Dipuは、協力体制の進展と包括的な人材training の結果、初期のプロジェクト段階と比較して実施時間が60〜70%短縮されたと報告しています。

DIPUONEは顧客固有の要件に合わせてカスタマイズされていますが、プラットフォームには再利用可能なコンポーネント、特にダッシュボードと標準化されたワークフローの中核があります。このアプローチにより、Dipuは、各プロジェクトが必要とする柔軟性を維持しながら、革新的なデータセンターソリューションのパイオニアとしての地位を確立することができます。

OTからITへ:データブリッジとしてのWinCC

WinCC V8は、従来のSCADAの視覚化と制御を超えて、Dipuの顧客のOT/IT統合において重要な役割を果たします。このプラットフォームは、コントロールルームの現在の運用データを表示するだけではありません。収集したデータをエンドカスタマーの上位レベルのITシステムに転送します。

ここでWinCCはその価値を最大限に引き出します。Siemens ディプと共同で開発した専用ソリューションの一部として、このシステムは、HTTP POST経由で毎秒最大40,000データポイントをお客様の上位ITシステムにシームレスにストリーミングできます。WinCCは制御システムとしてだけでなく、オペレーショナルテクノロジー(OT)層とIT層の間のデータブリッジとしても機能します。データセンター環境では、この統合は包括的な管理と最適化に不可欠です。

安全ベストを着たエンジニアは、ラップトップで作業し、管制室のシステム画面を監視します。

AIデータセンター時代への準備

市場は急速に進化し続けています。「AIデータセンターは、少なくとも今後3年間で大幅に成長するでしょう」とYi氏は確認します。従来のデータセンターからAIデータセンター(AIDC)への移行により、水冷システムには大幅に多くのI/Oポイントが必要になり、コンピューティング要件の増大により高いパフォーマンスが要求され、ギガビットレベルのデータ量を処理できる大容量のソフトウェア、セキュリティ強化のためのCCTVと警報システムの統合など、新たな要件が生まれます。

Dipuは、この成長に備えてエンジニアリングチームを拡大し、Siemens 緊密に連携して、進化するデータセンターのシナリオに合わせてWinCCを最適化しています。このパートナーシップは、継続的な製品開発を通じてこれらの技術的課題に取り組むことに重点を置いています。同時に、WinCCはイノベーションを取り入れ、AI対応になりつつあります。近日公開予定のWinCC V8.2では、MCPとのAI対応接続が導入され、高度な分析やAIアプリケーションとの統合が可能になります。

入札から試運転までの標準ワークフロー

Dipuの実証済みのプロジェクトワークフローは、WinCCが大規模なデータセンターのインフラプロジェクトにどのように統合されるかを示しています。入札に勝った後、Dipuはサイトにセンサー、Siemens SIMATIC PLC、サーバー、Siemens SIMATIC HMI スクリーンを装備し、システム全体をデータセンターの要件に合わせて試運転してテストします。

Siemens、販売前および販売後の製品支援、データセンターアプリケーションのWinCC最適化に関するコラボレーション、および顧客プロジェクトのキックオフミーティングへの時折の参加を通じて、このワークフローをサポートしています。ただし、標準的なプロジェクトでは、Siemens 定期的な関与は必要ありません。これは、WinCCの成熟度と信頼性、およびDipuの深い技術的専門知識の両方を実証しています。

30年にわたるSCADAの専門知識が現代のインフラの需要を満たしています

WinCCは、確立された大規模なSCADAシステムとして30年の歴史を誇ります。Dipuのサクセスストーリーは、この成熟したプラットフォームが、従来の産業プラントだけでなく、デジタル経済を支える最先端のインフラストラクチャなど、現代のトレンドプロジェクトでいかに重要であるかを示しています。

データセンターがアジアを中心に拡大する中、DipuとSiemens WinCC V8のパートナーシップにより、両社は業界変革の最前線に立っています。産業グレードの信頼性、OT/IT統合機能、スケーラブルなアーキテクチャの組み合わせにより、WinCC V8は、稼働時間のあらゆる瞬間が重要で、すべてのデータポイントが重要なデータセンターのインフラストラクチャ管理にとって理想的な基盤となっています。

あなたの旅を始めましょう