Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

アラーム監視によるビル運営の最適化

韓国のWONIK Holdingsは、建物の性能、安全性、運用効率をさらに向上させるために、クラウドベースのビルディングプラットフォームであるBuilding XとBuilBuilding X アプリケーションOperations Manager を利用しています。

スマートビルディングのテクノロジーバックボーン

グローバルに事業を展開するWONIKグループの一部であるWONIKホールディングスLtd は、安全で中断のない事業が不可欠な複雑な産業環境を管理しています。韓国の京畿道に400人以上の従業員を擁する同社は、ガス供給システム、ガス清浄機、システム配管、ガススクラバーを専門としており、要求の厳しい半導体およびディスプレイ業界の顧客にサービスを提供しています。

これらの高性能ビルの管理と監督に、WONIKは以下を使用します Desigo CC その中央ビル管理のバックボーンとして。運用上のニーズが高まるにつれ、同社はこの確立されたインフラストラクチャをさらに強化しようとしました リモートアラーム監視、PCベースのワークステーションに依存することなく、より柔軟で、モバイルで、応答性の高いビル運営が可能になります。

男はタブレットを見ます

会社のメリット

強度インジケーター付きのWiFi信号を表すアイコン。

オーバーホールは不要です

現在のシステムを維持しながらリアルタイムでデータを収集、管理できるため、システムを全面的に見直さなくても業務効率が向上します。

シーメンスのスケーラブルで柔軟な搬送ソリューションを表すアイコン。

将来を見据えたスケーラビリティ

WONIK HOLDINGSの複数のサイトを同時に管理して、各サイトの効率的な監視と管理を行うことができます。将来的には、EEnergy Manager を使用してBuilding X platform を費用対効果の高い方法で拡張できます。

データ処理を表すアイコンで、データフローと処理を様式化したものです。

オペレーターにとってのメリット

オペレーターは問題をリアルタイムで監視し、ビル管理システムにリモートアクセスしてすぐに対応できます。

私たちはSiemens 非常に生産的な協力関係を築いており、相互に利益をもたらしてプロジェクトの質と効率を向上させています。最新のデジタル技術を採用することで、世界的なトレンドに遅れずについていき、業務効率を大幅に向上させています。
パク・ヒョンミン, システム事業部、製造チーム, ウォニックホールディングスの設備技術グループ

ウォニックホールディングスの環境安全

チームはすべての建築システムを監督し、職場の安全を確保します。「環境安全は経営の第一原則」というモットーのもと、積極的にリスクを特定し、危険を軽減し、全従業員の健康を守るために継続的に取り組んでいます。

300のアラームポイントをリアルタイムで、どこからでも監視できます

既存のビル管理システムDesigo CC をクラウドベースのBuilding Xプラットフォームと統合し、Building XアプリケーションのOOperations Manager を使用して拡張すると、監視機能が強化されることがすぐに明らかになりました。これにより、WONIK HOLDINGSは特定のニーズに合わせた効果的かつ包括的なソリューションを手に入れることができます。

同社は現在、ビル管理システムの約300のアラームポイントを監視しています。これらには、機械設備、室内の温度と湿度に関連するポイントが含まれます。さらに、最適なシステムパフォーマンスと迅速な問題解決を保証するために、42種類のアラームを積極的に監視しています。Building Xでは、WONIK HOLDINGSはOperOperations Manager アプリケーションを使用して単一のプラットフォームから建物の運営を管理できます。このアプリケーションにより、会社はどこからでもリアルタイムで幅広い建築資産をリモートで操作および監視できます。

WONIK HOLDINKホールディングスの従業員3人がデジタル画面を見ています
WONIK ホールディングスはSiemens 技術を使用しています

シームレスな運用を確保するための緊密なコラボレーション

ソリューションの実装には、いくつかの具体的な課題がありました。その1つは、新しいソリューションの実装中も、強固なセキュリティ対策が引き続き確実に機能するようにすることでした。これは、慎重な計画とセキュリティチームとの緊密な協力と調整によって達成されました。

さらに、実装にはBuilding X コネクタのインストールが必要でした。これにより、Desigo CC インストールからOperations Manager などのBuilding X applications に接続できます。インストールと必要なオンサイトデータベースの更新には、最初は少し時間がかかりましたが、長期的には効果があります。

モバイルアプリを使用できるようにするには、会社のニーズに合わせてDesigo CC をアップグレードし、必要な機能を提供する必要もありました。円滑で効率的な導入を実現するには、これらの要素を注意深く管理する必要がありました。

コラボレーションの成功

シーメンスが以前にDesigo CC プラットフォームの統合に成功したことを考えると、既存のビル管理システムを拡張し、クラウドベースのBuilBuilding X platform を統合するために再び協力するというのは当然の選択でした。シーメンスの広範なポートフォリオと実証済みのソリューション開発能力が決定の主な要因でした。初期設計と技術サポートを含む同社のカスタマイズソリューションコンサルティングも大きな利点でした。さらに、シーメンスの長年の経験に基づく最先端のエンジニアリングスキルとテクノロジーは大きな資産でした。建設スケジュール管理の安定性と、揺るぎないカスタマーサービスと技術サポートが相まって、Siemens WONIK Holdingsの信頼できるパートナーとしての地位をさらに確固たるものにしました。

WONIK HOLDINKホールディングスの2人の従業員がケーブルボックスを見ています
業務効率と持続可能性を向上させるために、エネルギー監視と省エネシステムの導入を検討しています。Siemens、コラボレーションの初期段階から、顧客の要件を満たすという点で並外れた精度を示してきました。私たちは、この協力的で生産的なアプローチと、相互に有益なパートナーシップを継続することを楽しみにしています
パク・ヒョンミン, システム事業部、製造チーム, ウォニックホールディングスの設備技術グループ
建物にサインをする WONIK

未来がどうなるかを垣間見る

新しいソリューションを実装することで、WONIK HOLDINGSはその第一の目標である効果的なリモートアラーム監視を達成しました。オペレーターは問題をリアルタイムで監視し、ビル管理システムにリモートアクセスしてすぐに対応できるようになりました。この機能により業務効率が向上し、ウォニックホールディングスはソリューションを韓国の他のオフィスにも拡大することができ、システムのスケーラビリティと有効性を実証できます。

監視機能の向上は、システムが最適に稼働し、問題が迅速に解決されるようにすることで、間接的にエネルギー管理の向上に貢献する可能性があります。結果はまだ測定できないため、WONIKホールディングスは現在、二酸化炭素排出量を監視するためのエネルギー管理システムの導入を評価しています。工場管理システムを統合し、Building X platform をEnergy Manager アプリケーションで拡張することがこのソリューションの一部になるかもしれません。